Français

Comprendre la gaine de câble à fibre optique et son indice de résistance au feu

Mis à jour depuis le 17 août, 2021 by
19.4k

Expert en câblage fibre optique | FS.com

Le câble à fibre optique est construit à partir du noyau intérieur, du revêtement, du membre de résistance jusqu'à la gaine de câble extérieure. Comme la fibre nue est facilement endommagée, une gaine de câble à fibre optique est nécessaire pour assurer la protection du blindage et des conducteurs à l’intérieur du câble. La gaine du câble est la première ligne de défense d'un câble à fibre contre l'humidité, les agents mécaniques, les flammes et les produits chimiques.

Matériau de la gaine de câble à fibre optique

La gaine du câble est composée de différents types de matériaux. Il est important de considérer le type de gaine lors du choix de la compatibilité avec les connecteurs et les environnements des applications. Le tableau ci-dessous contient certains des types de gaines les plus couramment utilisés pour les câbles intérieurs et extérieurs :

Matériau de gaine Avantage de matériau de gaine
PE (Polyéthylène) Le PE possède d'excellentes propriétés de résistance à l'humidité et aux intempéries, ainsi que de bonnes propriétés électriques sur une large plage de température. Il est également résistant à l'abrasion. Le PE est donc le matériau de gaine standard pour les câbles à fibre optique extérieurs.
PVC (Chlorure de polyvinyle) Le PVC est un matériau peu coûteux, flexible, assez robuste et résistant à la flamme/à l'huile. Il peut être formulé pour fonctionner dans une variété d'environnements et d'applications. En d'autres termes, il peut être utilisé comme matériau de gaine pour les câbles intérieurs et extérieurs.
PVDF (Polyfluorure de vinylidène) Le PVDF est utilisé pour les câbles de plénum, parce qu'il possède de merilleures propriétés ignifuges que le PE et produit peu de fumée
LSZH (Faible dégagement de fumée et sans gaz halogène) La gaine LSZH ne contient pas de matériaux halogénés qui peuvent être transformés en substance toxique et corrosive pendant la combustion. Les matériaux LSZH sont utilisés pour fabriquer un câble spécial appelé câble LSZH, qui constitue un bon choix pour les installations intérieures. Mais c'est le matériau de gaine le plus cher.

Code de couleur de la gaine du câble à fibre optique

Selon le EIA/TIA-598, le code de couleur du câble à fibre optique définit les couleurs de la gaine pour différents types de fibre (SMF ou MMF). Pour la fibre monomode, la couleur de gaine est typiquement jaune. Mais pour le câble multimode, sa couleur peut être orange (câble OM1 & OM2), aqua (câble OM3) et violet (câble OM4). Pour les câbles d'installation extérieure, la couleur de la gaine standard est le noir. Pour plus d'informations sur le code de couleur des câble à fibre optique, veuillez consulter cet article Comment identifier le code de couleurs des câbles à fibres optiques ?

Câble MTP OM4 12F

La résistance au feu du câble à fibre optique

En général, il existe huit niveaux de résistance au feu pour les câbles conducteurs et non conducteurs spécifiés par le NEC (Code Electrique National). Tous les câbles à fibre optique d’intérieur doivent etre marqués et installés proprement pour son usage destiné: plénums, risers et zones d’usage général.

Attention :

(1) Une zone Plénum est un espace de bâtiment utilisé pour le flux d’air ou le système de distribution d’air (plafond suspendu et planchers surélevés).

(2) Une zone Riser est une ouverture de sol, un axe ou un conduit qui traverse verticalement un ou plusieurs étages.

(3) Une zone d’usage général est toute autre zone qui n'est pas un plénum ou un riser et se trouve au même étage.

Code NEC Description Application de câble Remplacement éventuel
OFNP Câble à fibre optique plénum non-conducteur Plénum, général, fibre uniquement /
OFCP Câble à fibre optique plénum conducteur Plénum, général, hybride (fibre/câble) /
OFNR Câble à fibre optique rise non-conducteur Riser, backbone, fibre uniquement OFNP
OFCR Câble à fibre optique rise conducteur Riser, backbone, hybride OFCP
OFNG Fibre optique, non-conducteur, usage général Usage général, horizontal OFNP, OFNR
OFCG Fibre optique, conducteur, usage général Usage général /
OFN Fibre optique, non-conducteur Usage général, horizontal, fibre uniquement OFNP, OFNR
OFC Fibre optique conducteur Usage général, horizontal, hybride OFCP, OFCR

OFNP ou OFNR

Comme mentionné ci-dessus, OFNP et OFNR sont deux types de câbles à fibre optique utilisés dans les bâtiments. Le câble OFNP a des caractéristiques de résistance au feu et une émission de fumée réduite. C’est le câble à fibre le plus résistant au feu et ne peut être remplacé par aucun autre type de câble. Ces câbles sont donc principalement installés dans les zones plénum. Par contre, la résistance au feu et l’émission de fumée des câbles OFNR ne sont pas aussi bonnes que celles de l’OFNP. Les câbles OFNP de plénum peuvent être utilisés à la place des câbles OFNR. Par OFNR ou OFNP, il convient de noter que les câbles à fibre optique OFNR ne peuvent pas être utilisés dans les zones plénum pour remplacer les câbles OFNP. Toutefois, ces derniers peuvent être utilisés dans les zones riser. Les deux câbles, OFNP et OFNR, peuvent être utilisés dans la zone d’usage général.

Câble OFNP ou OFNR

Solutions FS de câble à fibre optique pour Plénum/Riser

En résumé, les câbles pour plénum et riser sont généralement déployés à l’intérieur des bâtiments. Choisir le bon type de câbles peut réduire efficacement les pertes si ceux-ci brûlent. Si votre application de câblage nécessite des matériaux ignifuges ou conformes à des normes de sécurité strictes, veuillez toujours utiliser des câbles pour plénum.

FS fournit une gamme complète de câbles à fibre optique de plénum et de riser, y compris des câbles trunk de plénum MTP®, des câbles de faisceau de plénum MTP®-LC, des câbles de plénum de distribution serrée, des câbles de plénum armée acier et des câbles de riser de distribution serré.

Article connexe :

Comment identifier le code de couleur des fibres optiques ?

Fibre monomode vs fibre multimode : quelle est la différence ?

Pourquoi ne pas utiliser un câble à fibre optique insensible aux courbures pour réduire le rayon de flexion ?

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.9k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
20.0k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.5k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
23.0k