Français

Quelle est la différence entre un onduleur et un ASI (Alimentation Sans Interruption)?

Mis à jour depuis le 29 juil, 2021 by
19.9k

Alimentation sans interruption (ASI) et l'onduleur sont les deux dispositifs utilisés pour soutenir l'alimentation électrique lorsque une panne survient. Est-ce qu‘un onduleur et un UPS sont la même chose ? Lequel est le mieux adapté pour un usage domestique ou professionnel ? Ai-je besoin d'un onduleur ou d'un ASI ? Si vous vous posez ces questions, cet article vous aidera à comprendre la différence entre ces deux appareils.

 

Qu‘est ce qu‘un onduleur ?

Un onduleur, ou convertisseur de puissance, est un appareil électronique de puissance qui convertit le courant continu (DC) en courant alternatif (AC). Il peut être utilisé soit comme un dispositif autonome capable de recevoir de l'énergie provenant de sources de courant continu telles que l'énergie solaire et une batterie, et de la convertir en courant alternatif, soit comme un onduleur interactif faisant partie d'un circuit plus important tel qu'une unité d'alimentation électrique ou un ASI (Alimentation sans interruption). Un onduleur ne produit pas ou ne stocke pas d'énergie, mais il peut être connecté à des sources d'énergie, généralement des batteries, pour soutenir l'alimentation électrique.

Figure 1 : Onduleurs pour système d'énergie solaire

 

Qu‘est ce qu‘un ASI (Alimentation Sans Interruption)?

Le terme "ASI" désigne une alimentation sans interruption. Un ASI est un dispositif matériel qui fournit une source d'alimentation de secours en cas de panne de la source d'alimentation principale ou de chute de tension importante. Un système ASI contient un certain nombre de composants. Un système UPS standard contient des batteries, un chargeur de batterie, un onduleur et un commutateur de transfert. Dans ce système ASI standard, l'onduleur est utilisé comme dispositif pour convertir le courant continu en courant alternatif puisque l'énergie de la batterie utilise le courant continu mais doit être distribuée sous forme de courant alternatif. Pour plus d'informations sur ASI, veuillez consulter l‘article ‘‘Qu'est-ce qu'une alimentation sans interruption ou ASI‘‘.

Figure 2 : Composants d'un système ASI standard

 

ASI vs Onduleur : Résumé des différences principales

Après une brève introduction sur l'onduleur et le ASI ci-dessus, vous avez une connaissance basique sur ces deux dispositifs. Le tableau suivant vous aidera à mieux comprendre leurs différences en tenant compte des différents facteurs.

  ASI (Alimentation Sans Interruption) Onduleur
Fonction principale Fournit une alimentation électrique de secours pour le fonctionnement des appareils Conversion du courant continu en courant alternatif et stockage de l'énergie dans la batterie
Stockage de l'énergie Oui, contient des batteries intégrées et un contrôleur de charge Non, mais de nombreux modèles d'onduleurs peuvent utiliser un stockage externe
Durée de réserve Alimentation de secours de courte durée Alimentation de secours de longue durée
Délai de transition Environ 10 millisecondes Environ 500 millisecondes
Connexion Connexion à des appareils nécessitant une alimentation électrique alternative Connexion aux batteries et appareils
Puissance d'entrée Environ 240-279 Vac Environ 170-270 Vac
Maintenance de batterie Aucune maintenance n'est requise Exige une maintenance continue
Complexité des circuits Sophistiqué Moins sophistiqué
Protection Fournit une protection au chargement Aucune protection contre les anomalies des lignes n'est prévue
Prix Coûteux Moins coûteux
Application Pour les applications électroniques à usage domestique ou industriel Pour une application électrique générale

Le tableau comparatif indique que les onduleurs présentent de sérieux inconvénients en raison de temps de commutation long et l'absence de protection de la charge. Bien que l'onduleur puisse également être utilisé comme alimentation de secours lorsqu'il est combiné avec un système de stockage d'énergie, il ne peut pas effectuer une transition en douceur comme peut le faire un système ASI. Bien qu'en raison d‘un circuit plus complexe et compte tenu des composants et fonctions supplémentaires, un système ASI est généralement plus cher qu'un onduleur.

 

Devrais-je choisir un onduleur ou un ASI ?

Puisque le ASI et l'onduleur ont tous deux leurs avantages, comment faire un choix entre ces deux appareils ? Peut-être que vous avez obtenu des réponses après avoir consulté le tableau comparatif ci-dessus. Il faut tenir compte de facteurs tels que le prix, les besoins en énergie et la protection, etc. Pour simplifier, tout se résume à vos besoins en énergie de secours et le plus important est de tenir compte des retards prolongés au niveau de l'alimentation électrique.

Que devrais-je choisir pour mon domicile/entreprise : ASI ou onduleur ?

Si vous n'avez pas encore déployé l'un d'entre eux, cette section est pour vous. Pour les applications des grandes entreprises et organisations qui ont des exigences élevées en ce qui concerne la fiabilité du réseau électrique, il ne fait aucun doute qu'il faut choisir l'appareil avec un délai minimal. ASI pour assurer la sécurité des données et bénéfices. Pour un usage domestique, au cas où vous vous demanderiez si un onduleur peut être utilisé comme un ASI afin de réduire les coûts, la réponse pourrait être: tout dépend. Si l'on utilise des onduleurs pour des équipements électriques domestiques généraux dont le fonctionnement n'est pas affecté par un long temps de commutation, cela est possible. Par exemple, pour la plupart des équipements électriques domestiques tels que les ampoules et la télévision, ce délai est supportable. Toutefois, pour les équipements essentiels comme les ordinateurs, il est conseillé d'utiliser plutôt des systèmes ASI en cas de panne.

Ai-je besoin d'un ASI si je possède déjà un onduleur pour mon domicile ?

Il pourrait y avoir des inquiétudes quant à la capacité de l'onduleur à faire face correctement à une panne de courant qui alimente les ordinateurs PC. Si vous ne souhaitez pas utiliser l‘ordinateur sur l'onduleur principal mais que vous voulez vous connecter à un système ASI, c'est possible. Mais notez que parfois les ASI ne fonctionnent pas correctement avec un onduleur (comme un ASI traditionnel et un onduleur de sortie à ondes carrées/triangulaires obsolète), les ondes sinusoïdales sont des conséquences négatives qui peuvent se produire. Mais si l'onduleur combiné avec le système ASI est un onduleur à onde sinusoïdale pure et que le ASI peut gérer l'onde sinusoïdale, cela est tout à fait réalisable. Pour une meilleure expérience, il est recommandé de contacter le vendeur d'onduleurs et de solliciter une assistance technique.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k