Auto VoIP et VLAN vocal : quelle est la différence ?
Auto VoIP et Voice VLAN sont deux fonctions du switch (commutateur), toutes deux peuvent gérer le trafic vocal et améliorer la qualité du service vocal. Auto VoIP et Voice VLAN : les principes de fonctionnement, les avantages et les différences sont présentés dans cet article.
Qu'est-ce qu'un téléphone IP ?
Un téléphone IP, également appelé téléphone VoIP, est un téléphone qui utilise le protocole Internet. Un téléphone IP se connecte à l'internet via un câble Ethernet, où il se connecte à l'adresse IP du fournisseur de VoIP ou du fournisseur de PBX hébergé. La téléphonie IP offre une qualité de voix HD, des coûts d'exploitation moins élevés et des fonctions avancées de téléphonie professionnelle. Avec le développement de la technologie des réseaux, l'application des téléphones IP a gagné en ampleur et en popularité, notamment pour les entreprises.
Qu'est-ce que l'Auto VoIP ?
VoIP (Voice over Internet Protocol) décrit la méthode permettant de passer et de recevoir des appels téléphoniques sur Internet. C'est un moyen rentable de gérer un nombre illimité d'appels et de garantir une qualité vocale élevée. La fonction Auto VoIP du switch réseau est utilisée pour donner la priorité à la livraison du trafic vocal. Le trafic vocal est généralement plus sensible au temps que le trafic de données, et la qualité de la voix peut se détériorer considérablement en raison de la perte de paquets et des retards. La fonction VoIP automatique permet de prioriser le trafic vocal.
Comment fonctionne l'Auto VoIP ?
La fonction Auto-VoIP copie les paquets de signalisation VoIP sur le CPU pour obtenir l'adresse IP source et destination et le port de couche 4 de la session en cours. Sur la base de ces paramètres, un filtre est installé pour attribuer la plus haute priorité aux paquets de données VoIP. Dès que l'appel est terminé, les filtres sont supprimés.
Comme indiqué dans l’image ci-dessous, une entreprise prévoit d'installer des téléphones IP dans les bureaux. Les téléphones IP partagent les ports de switch utilisés par les ordinateurs, car il n'y a plus de ports disponibles pour les téléphones IP. Pour garantir une bonne qualité de service vocal, le trafic vocal doit avoir une priorité plus élevée que le trafic de données. Pour optimiser le trafic vocal, vous pouvez configurer Auto VoIP et LLDP-MED pour indiquer aux téléphones IP d'envoyer le trafic avec la priorité DSCP souhaitée. Le trafic vocal est placé dans la file d'attente souhaitée et le trafic de données est placé dans d'autres files d'attente en fonction des configurations de la classe de service. Assurez-vous que le trafic vocal puisse avoir la priorité en cas de congestion.
Avantages de l'Auto VoIP
-
La fonction Auto-VoIP veille automatiquement à ce que le trafic vocal sensible au temps soit prioritaire sur le trafic de données sur les ports pour lesquels cette fonction est activée.
-
Auto-VoIP vérifie les paquets transportant les protocoles VoIP, les trames VoIP qui sont reçues sur les ports dont la fonction Auto-VoIP est activée sont affectées à la file d'attente.
-
Auto VoIP fournit des solutions flexibles pour optimiser le trafic vocal. Elle peut fonctionner avec d'autres fonctionnalités telles que le VLAN et la classe de service pour traiter les paquets vocaux avec des champs spécifiques.
Qu'est-ce qu'un VLAN vocal ?
Un VLAN vocal est un VLAN (réseau local virtuel) qui est spécifiquement alloué aux flux de données vocales des utilisateurs. Il assure la qualité du trafic vocal en améliorant la priorité de transmission lorsqu'il est transmis avec le reste du trafic. En d'autres termes, lorsque d'autres services (données, vidéo, etc.) sont transmis simultanément, le service vocal sera priorisé et transmis avec une priorité d'acheminement plus élevée.
Comment fonctionne le VLAN vocal ?
Pour augmenter la priorité des flux de données vocales, vous devez d'abord les identifier. Voice VLAN peut identifier les flux de données vocales de deux manières : Dans le mode basé sur l'adresse MAC, un switch réseau peut déterminer si le flux de données est un flux de données vocales en fonction d'un champ d'adresse MAC source dans un paquet de données qui entre dans son interface.
Dans le mode basé sur le VLAN, un switch réseau détermine si le paquet de données est un paquet vocal sur la base de l'ID VLAN du paquet entrant dans l'interface. Le VLAN vocal est généralement utilisé dans des scénarios où les téléphones IP existent, comme dans les grandes entreprises et les industries financières. Dans ces endroits, les bureaux sont largement répartis et le personnel est dispersé, ce qui accroît le besoin de téléphones IP pour maintenir des communications fréquentes entre plusieurs parties. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de connecter un PC pour les services de données, le VLAN vocal est généralement utilisé dans les salles de conférence.
Comme indiqué ci-dessous, l'entreprise prévoit d'installer des téléphones IP dans les bureaux. Pour garantir une bonne qualité vocale, les téléphones IP et les ordinateurs seront connectés aux différents ports du switch, et le trafic vocal devra avoir une priorité plus élevée que le trafic de données. Pour répondre à cette exigence, vous pouvez configurer Voice VLAN afin de garantir que le trafic vocal puisse être transmis dans le même VLAN et que le trafic de données soit transmis dans un autre VLAN. La priorité doit également être spécifiée pour que le trafic vocal soit prioritaire en cas de congestion.
Avantages du VLAN vocal
-
Il garantit que vos appareils VoIP (Voice over Internet Phone) ne sont pas soumis directement à toutes les diffusions et autres trafics du VLAN de données.
-
Un VLAN vocal peut simplifier la configuration du réseau dans certaines circonstances. Il est beaucoup plus facile de marquer les paquets pour le QoS que de spécifier diverses plages de ports TCP et UDP. De la même manière, le TFTP et les services DHCP spéciaux pour les téléphones VoIP sont plus faciles à configurer lorsque tous les téléphones VoIP se trouvent dans le même sous-réseau.
-
Il peut être utilisé pour hiérarchiser différents services vocaux car il prend en charge la priorité 802.1p Class of Service (CoS) ou la priorité DSCP (Differentiated Services Code Point).
Quelle est les différences entre Auto VOIP et VLAN vocal ?
Voice VLAN et Auto VoIP peuvent tous deux gérer le trafic vocal, mais Auto VoIP peut distinguer les types de trafic vocal de manière plus détaillée et les traiter. Voici leurs principales différences.
Créer un VLAN vocal
Lors de la configuration de la topologie de l'application VLAN vocal, il suffit de créer un ID VLAN vocal et de choisir le port de liaison montante dans la fonction VLAN. Il n'est pas nécessaire d'ajouter les ports qui sont connectés aux téléphones IP lors de la création du VLAN. Contrairement au VLAN vocal, Auto VoIP doit ajouter les ports qui sont connectés au téléphone IP au VLAN cible et définir la règle Egress du port lors de la création du VLAN dans la fonction VLAN.
Réglage des informations OUI (organizationally unique identifier)
Lorsque les paquets atteignent le port ayant activé le VLAN vocal, le switch détectera si le trafic est vocal en fonction de son information OUI. Mais la fonction Auto VoIP n'a pas besoin de définir les informations OUI des téléphones IP car elle n'identifie pas le trafic vocal en lisant ses informations OUI.
Réglage de la priorité pour le trafic vocal
Lorsque l'on configure un Voice VLAN/Auto VoIP, on définit généralement des informations de priorité pour le trafic vocal afin qu'il soit transmis de manière préférentielle en cas de congestion. Voice VLAN peut uniquement définir la priorité 802.1p pour le trafic, tandis que Auto VoIP peut prendre en charge la définition de la priorité 802.1p et DSCP à la fois.
Configuration LLDP-MED
Les informations vocales configurées sur l'Auto VoIP sont envoyées aux téléphones IP par la communication LLDP entre le switch et les téléphones IP. Seule la communication LLDP est réussie, le trafic des téléphones IP prendra le tag correct et le trafic vocal sera transmis avec succès. Il faut donc configurer la fonction LLDP-MED en même temps.
Conclusion
En résumé, l'objectif de ces deux fonctions est d'isoler le trafic vocal et les autres trafics de données, puis de marquer le tag QoS pour le trafic vocal. Ces deux fonctions peuvent être activées sur les ports qui transmettent uniquement du trafic vocal ou qui transmettent à la fois du trafic vocal et du trafic de données. Les switchs dotés de ces deux fonctions peuvent maintenir la stabilité du réseau et garantir des conversations fluides et sans retard lors de réunions importantes.
FS propose une gamme complète de solutions et de produits de commutation pour les entreprises de toutes tailles, y compris switch PoE+, switch 1G/10G et switch 25G/40G/100G haut de gamme. Chaque switch FS est couvert par une garantie de 5 ans et peut être retourné sous 30 jours. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.
Article connexe :