Micro Centre de Données et Edge Computing
Alors que la transformation numérique gagne du terrain et que de nombreuses entreprises migrent vers le cloud, certaines sont confrontées à des problèmes de latence et de bande passante, qui affectent généralement leurs opérations quotidiennes. La plupart de ces entreprises découvrent également les avantages de l'edge computing et des micro-centres de données et la manière dont le fait de rapprocher le traitement et le stockage des données des utilisateurs finaux peut répondre à leurs besoins.
Cela dit, les entreprises qui s'appuient sur le traitement des données en temps réel, par exemple celles qui déploient des dispositifs IoT, ont adopté l'edge computing à l'échelle. Ce dernier est un modèle informatique qui permet à ces entreprises de déployer des centres de données modulaires ainsi que des architectures d'edge computing telles que le Multi-access Edge Computing (MEC).
Nous examinons ci-dessous les principes de base des micro-centres de données et de l'informatique périphérique, ainsi que leur coexistence dans le monde informatique actuel des entreprises.
Qu'est-ce qu'un Micro Centre de Données ?
Un micro centre de données, ou Micro Data Center (MDC), est une version plus petite du centre de données traditionnel, mais avec toute l'infrastructure de stockage, de calcul, de mise en réseau, de refroidissement et d'alimentation que l'on trouve dans un centre de données typique. La plupart des micro-centres de données contiennent des racks de serveurs, des équipements réseau, des serveurs et des outils de refroidissement intégrés aux racks.
Parmi les nombreux composants, citons les alimentations sans interruption, les unités de distribution d'énergie, les systèmes d'extinction d'incendie, les mesures de sécurité physique, etc. La taille des MDC varie en fonction de l'emplacement à déployer et des cas d'utilisation prévus.
Souvent, les MDC sont livrés préassemblés. Ainsi, tous les équipements sont généralement préinstallés dans les racks de serveurs. Avant de déployer ces unités, le personnel informatique n'aura plus qu'à installer des composants réseau supplémentaires, à configurer et à surveiller les équipements pour garantir un fonctionnement optimal. De même, ces unités sont modulaires par nature, ce qui signifie qu'en cas de défaillance, un élément peut facilement être remplacé par un autre sans perturber l'ensemble du système.
Aujourd'hui, de nombreuses entreprises se détournent peu à peu des centres de données centralisés, tels que Microsoft Azure et AWS, au profit d'une architecture informatique périphérique agile, grâce aux MDC. L'un des principaux avantages de l'utilisation des MDC est qu'ils apportent le edge computing dans le monde réel et plus près des utilisateurs finaux et des sources de données. Cela permet d'accélérer les temps de déploiement, de réduire la latence et d'augmenter l'évolutivité tout en réduisant les coûts d'exploitation.
Qu'est-ce que l'Edge Computing ?
L'informatique de périphérie, ou Edge Computing, fait référence à la technologie informatique distribuée qui apporte la puissance de calcul et le stockage des données à la périphérie du réseau et plus près des sources de données. Au lieu d'envoyer les données générées vers des centres de données centralisés, l'informatique de périphérie permet de traiter et d'analyser les données plus près du réseau.
Il est ainsi plus facile de traiter de grands volumes de données et de recueillir des informations à partir des appareils IoT et même des réseaux 5G. Comme les données n'ont pas à transiter sur un réseau jusqu'à un serveur cloud ou un centre de données, la latence est considérablement réduite, de même que les besoins en bande passante. Par conséquent, les entreprises bénéficient de temps de réponse plus rapides, d'insights rapides et plus profonds, et d'expériences client améliorées.
Comment Les Micro-Centres de Données et l'Edge Computing Coexistent-Ils ?
Comme indiqué précédemment, l'edge computing et les microcentres de données coexistent dans les zones où ils ont été déployés. En termes simples, l'informatique périphérique est une technologie ou un modèle qui rapproche les capacités de traitement et de stockage des données de la source de données, de sorte que les entreprises n'ont pas besoin de s'appuyer sur des centres de données centralisés.
D'autre part, un micro centre de données est un type de conception de centre de données qui alimente l'informatique de périphérie dans le monde réel. En d'autres termes, c'est le centre de données physique situé à la périphérie du réseau qui effectue les calculs et le stockage.
Les microcentres de données peuvent être déployés dans n'importe quel environnement où l'informatique périphérique est une solution idéale. Certains MDC sont très petits, notamment ceux qui sont utilisés dans des bureaux, et ne nécessitent donc pas de système de refroidissement dédié. Les MDC peuvent également être utilisés dans les magasins de détail pour gérer les caisses enregistreuses, les systèmes de sécurité, l'analyse des données, etc.
Dans la plupart des cas, les MDC et l'edge computing trouvent leurs applications dans des domaines où le cloud computing présente certaines limites, comme la latence, la bande passante et la sécurité. Le secteur bancaire est un parfait exemple d'une industrie qui utilise à la fois le cloud public et la technologie edge computing avec une conception de centre de données MDC.
Est-ce que Les Microcentres de Données Conviennent à Votre Entreprise ?
Maintenant que vous savez ce qu'est l'edge computing et les microcentres de données, vous pouvez facilement évaluer si ces deux technologies conviennent à votre entreprise. La possibilité d'augmenter ou de diminuer la taille des microcentres de données rend cette option irrésistible pour les entreprises ayant des projets de croissance ou d'expansion.
Pour les applications qui dépendent de l'IA et des capacités d'apprentissage automatique, les coûts de bande passante et de latence associés au cloud public peuvent être assez élevés. Les microcentres de données constituent donc la solution ultime pour réduire les coûts et les délais de déploiement tout en augmentant l'évolutivité et la résilience.
De même, les entreprises qui envisagent de déployer des centres de données sur site peuvent économiser beaucoup d'argent et de temps en adoptant plutôt des MDC. En effet, les microcentres de données sont simples et prêts à l'emploi, avec peu ou aucune modification.
Optez pour l'Edge Computing avec les MDC
La transition de nombreuses entreprises et industries vers l'informatique périphérique ne signifie pas la fin des centres de données traditionnels. En fait, la plupart des entreprises qui exploitent l'informatique de périphérie et les MDC peuvent également stocker certaines des données dans le nuage public ou sur place, en fonction de leurs modèles commerciaux uniques.
Avant de décider de déployer des microcentres de données pour votre entreprise, il est conseillé de consulter une société informatique experte pour vous aider dans la planification, la conception et la mise en place. Vous bénéficierez ainsi de conseils professionnels qui vous permettront d'éviter des erreurs de mise en œuvre coûteuses.