Empilage avec les Switchs FS de Série S5860
La technologie d'empilage de switchs est un moyen économique d'augmenter rapidement l'évolutivité du réseau en tirant parti des modèles de commutateurs limités sans sacrifier la simplicité et la fiabilité. Nous fournissons des switchs empilables, qui permettent à deux ou plus de switchs d'être regroupés et de fonctionner comme une seule entité logique.
À lire aussi - Tout Savoir sur l'Empilage des Switchs : Éléments de Base, Configuration et FAQ
Les commutateurs empilables FS, notamment les séries S5860, S5800 et S3900, prennent en charge l'empilage virtuel à l'aide d'une gestion logicielle centralisée. L'empilage virtuel présente plusieurs avantages dans le cadre du déploiement du réseau :
-
Plusieurs commutateurs peuvent être empilés pour former une seule unité, ce qui simplifie la gestion et la configuration pour les administrateurs de réseau ;
-
La capacité du réseau peut être augmentée par l'ajout d'une nouvelle unité ;
-
Il offre une meilleure bande passante et une meilleure résilience pour les liaisons en amont ;
-
Cette solution est moins coûteuse pour réaliser une expansion sans modifier l'architecture du réseau et il n'est pas nécessaire d'acheter des modules et des câbles d'empilage spéciaux.
Figure 1 : Exemple de Topologie de Pile S5860-20SQ
Modèles de Switchs Applicables à ce Guide
Ce guide est applicable aux modèles de commutateurs de réseau FS suivants :
Informations Générales sur les Switchs Empilables de Série S5860
Trois modèles de commutateurs S5860 prennent en charge l'empilage virtuel, ce qui signifie qu'ils peuvent tous être configurés pour former une pile virtuelle à l'aide des ports Ethernet situés sur la face frontale des panneaux des commutateurs. Le tableau ci-dessous contient des informations de base sur l'empilage des commutateurs de la série S5860.
S5860-20SQ | S5860-24XB-U | S5860-48SC | |
---|---|---|---|
Technologie d'Empilage | Empilage Virtuel via les Ports Ethernet | ||
Ports d'Empilage | Ports de Service 1-26 | Ports de Service 1-32 | Ports de Service 1-56 |
Type de Port d'Empilage | 10G, 25G, 40G | 10G-T, 10G, 25G | 10G, 100G |
Empilage avec le Même Modèle | Oui | ||
Empilage Mixte entre Plusieurs Modèles de Série S5860 | Prise en Charge de l'Empilage avec S5860-24XB-U | Prise en Charge de l'Empilage avec S5860-20SQ | Non |
Quantité Max. d'Unités | 2 |
*Les deux commutateurs utilisés pour créer une pile doivent avoir la même version logicielle. Pour connaître la dernière version des commutateurs de la série S5860, veuillez consulter la page du produit.
Figure 2 : Ports d'Empilage des Switchs de la Série S5860
*Notez qu'une fois qu'un port 25G du commutateur S5860-20SQ ou S5860-24XB-U est utilisé pour l'empilage, les trois autres ports seront automatiquement ajoutés à l'empilage et ne seront plus utilisés en tant que ports de service.
Connexions des Câbles pour l'Empilage des Switchs de Série S5860
Les modèles de série S5860 utilise des ports de service pour établir l'empilage, il n'est donc pas nécessaire d'acheter des cartes d'empilage ou de câbles propriétaires pour effectuer l'empilage. Comme le montre la figure ci-dessous, les ports QSFP+ 40G sont utilisés pour l'empilement.
Figure 3 : Empilage de Switchs de Série S5860 via Ports QSFP+ 40G
Il existe trois solutions pour établir une pile en utilisant des ports de service standard. Pour ceux qui ont besoin de solutions rentables, les câbles DAC suffisent. Pour ceux qui privilégient la stabilité, les câbles AOC ou optiques en combinaison avec des émetteurs-récepteurs optiques sont les meilleurs choix. Voici les trois solutions de connexion pour empiler deux commutateurs S5860-20SQ via des ports QSFP+ 40G.
Solution 1 | Solution 2 | Solution 3 | |
---|---|---|---|
2* DAC 40G | 2* AOC 40G | 4* Émetteurs-Récepteurs QSFP+ 40G | 2* Câbles OM4 |
*La longueur des câbles pour l'empilage peut être choisie en fonction des besoins de l'utilisateur.
Pour les émetteurs-récepteurs ou les câbles DAC/AOC applicables aux commutateurs de la série S5860, veuillez consulter la page du Support.
Étapes de Configuration pour l'Empilage des Switchs de Série S5860
Pour savoir comment configurer l'empilement des commutateurs sur les modèles S5860-20SQ et S5860-24XB-U, veuillez vous référer à la page 2252 du “Guide de configuration des switchs S5860-20SQ et S5860-24XB-U”.
Pour le modèle S5860-48SC, voir la page 2167 du “Guide de configuration du switch S5860-48SC”.
Questions Fréquentes sur l'Empilage des Switchs de Série S5860
Q : Peut-on configurer une pile physique sur les switchs de la série FS S5860 ?
R : Non. Les switchs de la série FS S5860 prennent uniquement en charge la pile virtuelle.
Q : Est-ce que les switchs de la série S5860 peuvent être empilés avec ceux de la série S3900 ?
R : Seuls les switchs de la même série et utilisant la même version logicielle peuvent être empilés. Par exemple, le S5860-20SQ peut être empilé avec le S5860-24XB-U, alors que le S3900-24T4S ne peut pas être empilé avec le S5860-20SQ même si la série S5860 et la série S3900 prennent en charge l'empilage virtuel.
Q : Faut-il des câbles d'empilage spéciaux pour empiler les switchs de la série S5860 ?
R : Non, les switchs FS S5860 n'ont pas besoin de câbles d'empilage spéciaux car ils utilisent des ports Ethernet et de liaison montante pour l'empilage, autres que les ports d'empilage propriétaires. Les ports de service des switchs de la série S5860 peuvent être utilisés pour configurer une pile.
Q : Combien de câbles sont nécessaires pour établir une pile entre des switchs de la série S5860 ?
R : Les switchs de la série S5860 utilisent 4 émetteurs-récepteurs et 2 câbles ou 2 câbles DAC/AOC pour configurer une pile. Par exemple, si vous souhaitez empiler deux S5860-20SQ via les ports SFP+ 10G, vous pouvez utiliser 2 câbles DAC SFP+ 10G.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)