Pourquoi et comment utiliser un commutateur PoE pour les systèmes de caméras IP ?
Un commutateur PoE assure l'alimentation électrique et la connexion des données via des câbles réseau tels que Cat5, Cat5e et Cat6 dans les systèmes de caméras IP PoE. Dans le monde professionnel et la vie quotidienne d'aujourd'hui, quel que soit le secteur ou le lieu, l'utilisation de commutateurs PoE pour les caméras IP destinées à assurer la sécurité des individus et des entreprises est très courante et populaire. En général, des commutateurs PoE avec différents ports sont déployés pour des systèmes de caméras IP différents. Cet article explore ces situations en détail.
Pourquoi utiliser un commutateur PoE pour les systèmes de caméras IP ?
Lorsqu'il s'agit d'adopter la technologie PoE, certains utilisateurs considèrent qu'il n'est pas nécessaire d'acheter un commutateur PoE dont le prix est relativement élevé. Par rapport aux solutions traditionnelles, l'adoption de commutateurs PoE dans les systèmes de caméras IP présente de nombreux avantages.
Distance plus longues
Connectées à un commutateur PoE, les caméras IP peuvent être installées n'importe où, et même atteindre des endroits éloignés. Avec un seul câble Cat5e, la distance de fonctionnement de la caméra PoE IP peut aller jusqu'à 100 m. Si de plus longues distances sont nécessaires, des répétiteurs PoE peuvent être utilisés.
Davantage de dispositifs connectés
Un injecteur PoE peut également alimenter des caméras IP et ainsi économiser plus d'espace. Cependant, que faire si de nombreux appareils, disons dix caméras IP, doivent être connectés ensemble? Dans ces conditions, un commutateur PoE disposant d'un plus grand nombre de ports offrira un choix optimal.
Une puissance plus élevée
Les commutateurs PoE peuvent alimenter les systèmes de surveillance par caméra. Le commutateur PoE+ avancé qui fournit plus de puissance peut transmettre jusqu'à 30 W sur des câbles Cat5, contre 15,4 W en moyenne pour les commutateurs PoE standard. Par conséquent, les commutateurs PoE peuvent répondre à la demande de certains systèmes de caméras IP qui consomment beaucoup d'énergie.
Plus facile à gérer avec disponibilité de dépannage
Les commutateurs PoE avancés permettent de contrôler chaque caméra à distance depuis n'importe quel point du système de caméras IP. Un commutateur PoE géré peut utiliser une interface graphique pour fournir une vue topologique du réseau et des appareils qui y sont connectés, ce qui permet de résoudre les problèmes lorsqu'un système tombe en panne. Plus précisément, chaque port du commutateur PoE peut être programmé pour envoyer une alerte automatique aux utilisateurs autorisés lorsqu'une caméra tombe en panne. Après la connexion, l'utilisateur pourra identifier la caméra en panne et la redémarrer grâce à la vision topologique. Si le redémarrage ne fonctionne pas, l'utilisateur peut faire appel à un technicien pour la réparation immédiate. Les commutateurs PoE peuvent contribuer à accélérer le processus de dépannage et de réparation et à minimiser le temps d'arrêt global.
Des dépenses et délais réduits
Comme les administrateurs peuvent surveiller et contrôler les commutateurs à distance, dans la plupart des cas, ils peuvent redémarrer toute caméra PoE IP défaillante sans avoir à se rendre sur place, ce qui permet d'économiser à la fois des coûts et des efforts.
Comment utiliser un commutateur PoE pour les systèmes de caméras IP ?
Certains utilisateurs estiment que les systèmes IP sont trop complexes. Nous prenons ici l'exemple du commutateur PoE Gigabit de 8 ports géré de FS.com pour expliquer comment connecter le commutateur PoE aux caméras IP. Sur cette image, différents types de caméras IP, routeurs et NVR (Network Video Recorder) sont connectés au commutateur PoE à 8 ports.
Voici les étapes spécifiques pour un système de caméra IP qui adopte un commutateur PoE.
-
Connectez le routeur au port LAN du commutateur PoE à 8 ports à l'aide d'un câble Ethernet (cat5e ou cat6) ;
-
Connectez le câble d'alimentation au commutateur PoE et à une prise de courant
-
Connectez les caméras IP au port 1-8 du commutateur PoE à l'aide des câbles d'extension Ethernet.
-
Ajoutez les caméras au NVR afin de visualiser les caméras et de permettre l'enregistrement. S'il est nécessaire de vérifier les vues à distance, connectez le routeur à Internet.
Déploiement du commutateur PoE pour les systèmes de caméras IP
Dans notre vie quotidienne, les systèmes de sécurité par caméra IP continueront à jouer un rôle important pour la protection du domicile, des entreprises ou des lieux publics. La combinaison de caméras PoE et IP peut offrir des solutions parfaitement adaptées à diverses situations.
Commutateur PoE pour système de caméra IP domestique
De nombreuses personnes peuvent avoir besoin d'un système de caméras dans leur maison pour la protection et la sécurité de leur propriété, le déploiement de caméras IP POE peut être le meilleur choix. Les caméras reliées à des commutateurs PoE permettent aux utilisateurs d'installer et de retirer les câbles inutiles. Avec le développement des systèmes de caméras IP, davantage de caméras IP intelligentes seront utilisées dans les systèmes de sécurité domestiques.
Commutateur PoE pour système de caméra IP d'entreprise
Il ne fait aucun doute que la sécurité est essentielle pour toute entreprise dans la société moderne. Le système de sécurité par caméra IP offre une solution optimale pour la protection de la plupart des entreprises. Les entreprises de grande et moyenne taille ont besoin de plusieurs caméras IP pour leur système de sécurité. Dans ces conditions, le nombre de ports des commutateurs PoE est à considérer comme une bonne solution. Un commutateur PoE à 24 ports peut convenir aux réseaux de taille moyenne, les commutateurs gérés PoE à 48 ports peuvent répondre aux besoins des grandes entreprises ou des batiments comme les hôtels.
Conclusion
Un commutateur PoE offre un câblage simple et économique pour alimenter différents systèmes de caméras IP. Et pour certains systèmes de sécurité à caméras IP, l'utilisation de commutateurs PoE permet une expansion du système à un nombre maximum de caméras. FS.com fournit des commutateurs PoE gérés avec 8 ports, 24 ports et 48 ports pour différents systèmes de sécurité par caméra IP. Pour plus de détails, veuillez consulter l’article “Élargissez votre réseau avec un commutateur PoE”.