Français

Pourquoi la Sécurité des Centres de Données Est-Elle Importante dans le Cloud ?

Mis à jour depuis le 23 févr, 2023 by
810

La transformation numérique, caractérisée par une digitalisation rapide et le passage au cloud, devient de plus en plus populaire dans tous les secteurs d'activité. Et si cette évolution s'accompagne de plusieurs avantages tels que l'optimisation des coûts, l'évolutivité et une efficacité accrue, elle présente plusieurs risques en matière de cybersécurité.

Heureusement, plusieurs fournisseurs de services en nuage offrent des mesures de sécurité haut de gamme pour protéger les données de leurs clients contre les attaques potentielles. Nous examinons ci-dessous les aspects de la sécurité des centres de données dans le cloud et les mesures que vous pouvez prendre pour garantir la protection des données et des applications de votre entreprise.

Qu'est-ce que la Sécurité des Centres de Données et Pourquoi Cela Devrait Vous Concerner ?

La sécurité d'un centre de données consiste à protéger les principaux composants informatiques contre les accès non autorisés, le vol ou la corruption. Tous les composants du centre de données sont en contact avec des données sensibles, et il est nécessaire de les garder en sécurité.

Au fil des ans, la sécurité des centres de données est devenue une priorité pour les entreprises en raison des nombreux cas de cyberattaques. Selon Statista, la perte/fuite de données est une préoccupation majeure citée par 64 % des personnes interrogées. Parmi les autres défis à relever, citons les problèmes de confidentialité des données, l'exposition accidentelle d'informations sensibles et la conformité juridique et réglementaire.

Le centre de données de votre entreprise est une passerelle vers toutes les données vitales concernant vos clients, vos employés, vos finances, vos fournisseurs, vos vendeurs, etc. La perte de contrôle de ces données peut être catastrophique pour votre entreprise. Cela est particulièrement vrai si vous n'avez pas de sauvegarde, ce qui pourrait signifier l'arrêt des activités de l'entreprise. Cela dit, en sécurisant votre centre de données, vous aurez l'esprit plus tranquille, sachant que tous les éléments d'information essentiels sont protégés contre toute menace éventuelle.

cloud

Les centres de données peuvent être classés en deux catégories : les centres de données sur site et les centres de données en nuage tiers. À partir de ces deux types, nous obtenons deux catégories de sécurité des centres de données : la sécurité des centres de données sur site et la sécurité des centres de données en nuage tiers. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de ces deux catégories.

Sécurité des Centres de Données sur Site

Pour les centres de données hébergés dans les locaux de l'entreprise, le maintien de la sécurité physique et de la sécurité virtuelle/logicielle incombe au propriétaire de l'entreprise. Outre le choix d'un emplacement sûr, à l'abri des catastrophes naturelles, vous devez également investir dans la sécurité du centre de données afin de limiter l'accès physique aux composants matériels. Il est également conseillé de disposer d'un logiciel automatisé de cybersécurité et de conformité pour aider à identifier et à corriger les failles de sécurité.

 

    " Consultez aussi - Infrastructure de Centre de Données : On-Premises ou Cloud

 

Sécurité des Centres de Données Tiers

Si le centre de données est hébergé et géré par un tiers, vous n'aurez pas à faire le gros du travail. Cependant, vous devrez toujours sécuriser le lien de communication qui relie le réseau de votre organisation à celui de votre fournisseur de services.

cloud

Comment Assurer la Sécurité des Centres de Données ?

Selon le type de centre de données que vous utilisez dans votre entreprise, le niveau de sécurité que vous devrez assurer peut varier. Comme indiqué précédemment, les fournisseurs de services en nuage tiers s'occuperont de presque tout pour vous, à l'exception du matériel et des logiciels que vous utiliserez pour accéder au réseau du fournisseur de services.

Si votre centre de données est situé sur place, il est également possible d'assurer le plus haut niveau de sécurité. Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devrez peut-être dépenser davantage en solutions de sécurité pour centre de données et en talents de haut niveau, mais l'investissement en vaut toujours la peine.

De même, si votre entreprise exploite une infrastructure de cloud hybride avec des déploiements sur site et dans le cloud, vous devrez faire de la sécurité du cloud un élément important de votre stratégie opérationnelle. Voici quelques moyens de maintenir la sécurité des centres de données dans votre entreprise.

Effectuer des Audits Réguliers

Des audits internes réguliers peuvent contribuer à identifier les failles de sécurité de votre infrastructure en nuage avant qu'elles ne deviennent de véritables menaces. Votre personnel informatique interne spécialisé peut effectuer les audits, ou vous pouvez faire appel à une société de cybersécurité pour vous aider à rechercher les vulnérabilités. Parmi les domaines à privilégier figurent les systèmes de contrôle d'accès, les serrures électroniques et les mots de passe, la gestion des privilèges d'accès, etc. Vous voulez également vous assurer qu'une mise à jour immédiate suit tout changement de rôle dans les procédures et systèmes opérationnels.

Réexaminez Vos Systèmes de Contrôle d'Accès

Une fois que vous avez effectué un audit complet de votre organisation, vous devez trouver des moyens d'améliorer le contrôle d'accès dans les zones les plus vulnérables. Par exemple, vous pouvez envisager d'utiliser le système biométrique ou d'améliorer la vidéosurveillance dans la salle des serveurs pour renforcer la sécurité.

Appliquer les Mesures de Sécurité, la Formation et la Sensibilisation des Employés

Pour garantir le respect des mesures de sécurité et des directives destinées à renforcer la sécurité des centres de données, vous devez appliquer des politiques strictes dans lesquelles les personnes sont responsables de leurs actes. Ces mesures devraient également s'accompagner de programmes de formation et d'éducation des employés afin de sensibiliser l'ensemble de l'organisation à la sécurité des centres de données et à la cybersécurité dans son ensemble.

Investir dans l'Infrastructure des Centres de Données

Une autre étape essentielle pour renforcer la sécurité des centres de données consiste à disposer des ressources nécessaires pour maintenir le plus haut niveau de protection. Cela inclut l'infrastructure primaire du centre de données, comme les solutions matérielles et logicielles. Assurez-vous que tous les équipements sont de haute qualité, modernes et efficaces pour obtenir les meilleurs résultats. Les solutions logicielles doivent être mises à jour régulièrement pour éviter les attaques de type "zero-day" courantes avec les systèmes d'exploitation, les navigateurs web, les composants open-source et les appareils IoT.

Investir dans les Meilleurs Talents en Matière de Cybersécurité

Que vous exploitiez un centre de données sur site, dans le nuage ou hybride, il est toujours nécessaire de disposer d'un expert en cybersécurité compétent en interne. Investir dans des technologies et des solutions de cybersécurité haut de gamme est une excellente chose, mais assurer la sécurité d'un centre de données restera un défi de taille si vous ne disposez pas du personnel compétent pour exploiter ces outils. Il faut donc toujours donner la priorité au recrutement, à l'intégration et à la fidélisation des meilleurs talents en matière de cybersécurité afin de guider votre organisation dans la bonne direction en ce qui concerne la sécurité du cloud.

Instaurer une Culture de la Sécurité

La cybersécurité et la culture organisationnelle sont fortement liées puisque les erreurs humaines sont à l'origine de près de 95 % des violations de la cybersécurité. Si vos employés sont plus conscients et plus vigilants en matière de cybersécurité, vous réduirez les risques de cyberattaque. En faisant de la sécurité du cloud une partie essentielle de la culture d'entreprise, les employés comprendront mieux et valoriseront l'éthique de la cybersécurité. Cela aide les employés à appliquer ces valeurs dans l'ensemble de l'organisation.

cloud

Observations Finales

Qu'il soit sur site ou dans le nuage, chaque centre de données est vulnérable aux cyberattaques. Il est donc nécessaire de donner la priorité à la cybersécurité à tous les niveaux en identifiant les failles et en prenant les mesures appropriées.

Les centres de données sur site offrent un meilleur contrôle sur vos données, ce qui vous permet de prendre des mesures de sécurité spécifiques, voire avancées. Cependant, cela peut être coûteux et la plupart des organisations n'ont pas accès aux ressources et aux compétences nécessaires.

D'autre part, la plupart des fournisseurs de services en nuage offrent un niveau de sécurité plus élevé grâce aux ressources et à l'expertise adéquates dans le domaine de la sécurité en nuage. Cependant, cela implique un contrôle réduit de vos données et force certaines entreprises à adopter un cloud hybride qui combine des solutions de centres de données sur site et en nuage. D'autres utilisent également des solutions multi-clouds qui combinent des déploiements de clouds publics et de clouds privés en interne.

Quelle que soit l'infrastructure de centre de données que vous choisissez, la cybersécurité est nécessaire pour assurer la sécurité de vos données sensibles tout en suivant l'évolution rapide des réglementations.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k