Italia

Cosa è uno switch gigabit?

Aggiornato il 17 Mag 2023 by
3.4k

FS Network Switches

Cosa è uno switch?

Prima di parlare del funzionamento di uno switch gigabit, facciamo una breve introduzione agli switch.

Uno switch è un componente essenziale dell'hardware di rete utilizzato per collegare più dispositivi su un'unica rete. È un dispositivo che consente di controllare il flusso di dati da un dispositivo all'altro. Gli switch sono utilizzati per collegare computer, stampanti e altri dispositivi di rete e costituiscono la spina dorsale di qualsiasi rete.

Il tipo più comune di switch è lo switch Ethernet, utilizzato per collegare computer e altri dispositivi alla stessa LAN. Gli switch possono anche essere utilizzati per collegare tra loro più reti, consentendo agli utenti di reti diverse di comunicare tra loro. Gli switch possono anche essere utilizzati per creare diverse sottoreti in una rete, consentendo un uso più efficiente delle risorse di rete.

Gli switch sono una parte importante di qualsiasi rete e sono essenziali per qualsiasi azienda che si affida a una rete per la comunicazione, la collaborazione e la condivisione dei dati.

A Switch Connects Multiple Devices

Figura: Uno switch collega più dispositivi

Cosa è uno switch gigabit?

Uno switch gigabit è un tipo di switch di rete Ethernet che consente di collegare i dispositivi a una LAN a una velocità di 1 Gbps o superiore. L'Ethernet Gigabit è stato introdotto nel 1998 come parte dello standard IEEE 802.3z ed è stato un nuovo standard di rete per una maggiore velocità.

Gli switch Gigabit sono molto più veloci dei tradizionali switch Fast Ethernet. Gli switch Fast Ethernet forniscono una velocità di 100 Mpbs su ciascuna porta dello switch. Gli switch Gigabit forniscono 1000 Mpbs su ciascuna porta dello switch.

Gli switch Gigabit sono disponibili con opzioni di 8 porte, 16 porte, 24 porte e 48 porte come negli switch Ethernet fast. Gli switch Gigabit utilizzano in genere cablaggi in rame e supportano Ethernet 10/100/1000BASE-T.

 

     Si veda anche Switch gigabit vs switch Ethernet fast

 

Tipi di switch gigabit

Gli switch Gigabit sono disponibili in vari tipi e categorie per rispondere a diversi casi d'uso.

  • Switch gigabit stackable

Uno switch gigabit stackable è un dispositivo utilizzato per consentire il trasferimento di dati ad alta velocità e la connettività di rete. È progettato per essere scalabile e fornire una serie di funzioni, a seconda dello switch e della sua configurazione.

Uno switch gigabit stackable è in genere costituito da più switch impilabili o da più switch con funzionalità di stacking integrate, collegati tra loro per formare un unico switch. Sono comunemente utilizzati nelle reti più grandi, come quelle dei data center, per aumentare il numero di porte disponibili per la connessione.

Il vantaggio degli switch gigabit stackable è la loro flessibilità e scalabilità, che consente alle organizzazioni di espandere le proprie reti in base alle esigenze. Offrono anche maggiori prestazioni e affidabilità, poiché possono essere impostati per lavorare in tandem per bilanciare il carico. Inoltre, sono generalmente più facili da gestire rispetto a più switch stand-alone, rendendoli una scelta ideale per le aziende con reti complesse.

 

     Si veda anche Stacking degli switch

 

  • Switch gigabit a porta fissa

Gli switch gigabit a porta fissa hanno un numero fisso di porte e non sono espandibili. Il numero di porte fornite da uno switch può variare notevolmente. Più utenti e endpoint della rete sono in uso, più porte saranno necessarie. Gli switch fissi sono in genere disponibili con 4-52 porte preconfigurate per consentire la funzionalità plug-and-play.

Questi switch gigabit a porta fissa sono dotati di CPU molto avanzate e di grandi quantità di memoria per prestazioni superiori. Vengono solitamente utilizzati nelle piccole aziende o nelle reti domestiche. Lo switch consente la connessione tra dispositivi come computer, stampanti, unità di archiviazione e altri dispositivi che richiedono Internet ad alta velocità.

 

     Si veda anche Switch standard gigabit a 48 porte fisse FS

 

  • Switch gigabit chassis

Uno switch Gigabit basato su chassis è un tipo avanzato di switch Ethernet costruito con un design modulare per una maggiore flessibilità e scalabilità. Utilizza un chassis centrale per ospitare i componenti modulari dello switch, offrendo un modo più organizzato, efficiente e sicuro di gestire il traffico di rete. Questo lo rende perfetto per le reti più grandi che richiedono porte, larghezza di banda e capacità di gestione aggiuntive. Gli switch modulari possono raggiungere centinaia di porte totali.

Lo switch offre anche velocità di trasmissione dati più elevate e prestazioni migliori, rendendolo ideale per le aziende che devono supportare grandi volumi di traffico. Inoltre, lo switch può essere personalizzato con diversi moduli e funzioni come Power over Ethernet (PoE), routing Layer 3 e Quality of Service (QoS). Grazie a queste caratteristiche, le aziende possono ottimizzare al meglio le proprie reti e garantire un traffico fluido ed efficiente.

In breve, uno switch Gigabit basato su chassis è una soluzione affidabile, sicura e scalabile per le aziende che desiderano migliorare le prestazioni della rete e massimizzare gli investimenti.

 

  • Switch gigabit managed e unmanaged

Gli switch gigabit managed sono ideali per le grandi organizzazioni che richiedono un maggiore controllo e una maggiore personalizzazione delle proprie reti. Offrono una maggiore sicurezza grazie agli elenchi di controllo degli accessi, al supporto VLAN avanzato, al QoS basato sulle porte e ai protocolli di routing di livello 2 e 3. Dispongono inoltre di sofisticate opzioni di gestione del traffico, come il controllo del flusso, la limitazione della velocità e il mirroring.

Gli switch gigabit unmanaged sono meno costosi. In genere sono i migliori per i piccoli uffici o per l'uso domestico, poiché non richiedono competenze tecniche per la configurazione o la manutenzione. Di solito offrono meno funzioni, ma consentono comunque alla rete di collegare più dispositivi tra loro.

 

     Si veda anche- Switch managed vs switch unmanaged

 

  • Switch gigabit Power over Ethernet

Uno switch Gigabit Power over Ethernet (PoE) è un tipo di switch specializzato che consente la tecnologia Power over Ethernet. Questa tecnologia consente a un singolo cavo Ethernet di trasportare sia l'alimentazione che i dati, eliminando la necessità di più cavi di alimentazione e dati in un'installazione.

Gli switch Gigabit PoE sono disponibili sia in versione managed che unmanaged e offrono una maggiore larghezza di banda e velocità di connessione rispetto agli switch Ethernet standard. Offrono inoltre funzionalità avanzate come Quality of Service, VLAN e IGMP Snooping. Gli switch Gigabit PoE sono la soluzione ideale per alimentare telecamere IP, telefoni VoIP, punti di accesso wireless e altri dispositivi di rete con capacità PoE.

Utilizzando la tecnologia PoE, le aziende possono risparmiare denaro eliminando la necessità di alimentatori separati e cavi aggiuntivi. Inoltre, possono beneficiare di migliori prestazioni di rete e di una configurazione IT più efficiente.

 

     Si veda anche- Tutto quello che c'è da sapere sugli switch PoE

 

Caratteristiche di uno switch gigabit standard

 

  • La funzione di auto-negoziazione consente di lavorare con una serie di dispositivi, sia in LAN che in WAN, in modo da non doversi preoccupare della compatibilità. La porta regolerà automaticamente la sua velocità.

  • Prestazioni di throughput elevate fino a 1 Gbps.

  • Supporto degli standard di qualità del servizio (QoS) e delle funzionalità di tagging per assegnare priorità al traffico di rete.

  • Basso tasso di latenza per ridurre i ritardi tra i pacchetti su diverse connessioni di rete.

  • Facile configurazione, monitoraggio e gestione tramite una GUI basata sul web.

  • Controllo dell'accesso sicuro con supporto dell'autenticazione basata su porta IEEE 802.1x.

  • Maggiore capacità di commutazione per le aree ad alto traffico nelle reti LAN

Cosa fare prima di acquistare uno switch gigabit?

 

  • È necessario trovare i numeri di porta per i cavi in rame e in fibra ottica, in base al tipo di applicazione desiderata.

  • Assicurarsi che tutti gli altri dispositivi collegati a questa rete siano compatibili con la tecnologia gigabit.

  • Il PoE è una funzione eccellente, soprattutto per i dispositivi collegati alla rete o per le reti con problemi di connettività e alimentazione.

  • Prima di effettuare l'acquisto, valutare attentamente il tipo di switch. Se si desidera utilizzare uno switch fisso, assicurarsi che sia dotato di 2 moduli per le porte in fibra ottica. Questo rende la rete scalabile e lascia spazio a future espansioni nel caso in cui si intenda fondere la fibra ottica con la rete tradizionale.

  • Considerate ciò che è meglio per il vostro budget e le vostre esigenze. Se volete risparmiare e mantenere le cose semplici, gli switch non gestiti sono un'ottima opzione per la vostra rete domestica. Possono fare tutto ciò che fanno gli switch gestiti, ma costano molto meno e non richiedono molta manutenzione.

  • È necessario verificare se lo switch Ethernet è conforme agli standard IEEE 802.3, se è certificato e che tipo di opzioni di personalizzazione sono disponibili.

  • Sebbene la maggior parte degli switch sia stata progettata per funzionare in ambienti difficili, è necessario verificare l'intervallo di temperatura operativa e l'intervallo di umidità relativa. La temperatura di esercizio e l'umidità relativa sono fattori importanti da considerare quando si acquista un interruttore. Se l'interruttore non è progettato per funzionare in questi intervalli, potrebbe danneggiarsi.

Come utilizzare uno switch gigabit per usi domestici?

L'aggiornamento a uno switch gigabit presenta molti vantaggi, soprattutto se si dispone di una casa o di un ufficio con più dispositivi che utilizzano molta larghezza di banda.

Step per l'utilizzo di uno switch Gigabit

1. Per liberare una porta del router, è sufficiente scollegare uno dei cavi dal computer o dai dispositivi di rete e collegarlo a una porta disponibile dello switch Gigabit Ethernet. In questo modo sarà possibile utilizzare il router con più dispositivi.

2. È necessario prendere un altro cavo e collegarne un'estremità a un'altra porta dello switch gigabit. L'altra estremità del cavo deve essere collegata al router del computer. In questo modo si stabilirà una connessione tra il computer e il router.

Dovrebbero essere rimaste anche le altre porte del vostro switch gigabit. Poiché lo switch non è un router, non assegna un indirizzo IP e quindi non può essere utile per gestire le reti.

 

     Si veda anche- Scelta del miglior switch Gigabit per una rete domestica

 

Come collegare lo switch gigabit a un router?

Il networking consiste nel collegare tra loro i dispositivi. Due dei componenti più importanti del networking sono i router e gli switch. I router fungono da gateway tra le reti, mentre gli switch collegano i dispositivi all'interno di una stessa rete.

Uno switch di rete è un dispositivo che consente di collegare più dispositivi su un'unica rete. Per configurare uno switch di rete con un router, è necessario seguire l'ordine di connessione corretto: modem → router → switch → dispositivi.

Vediamo più da vicino come collegare uno switch gigabit a un router.

Innanzitutto, scollegare tutti gli alimentatori dal modem via cavo, dal router wireless e dallo switch di rete.

Collegare quindi il modem a un cavo telefonico. A questo punto, prendete un'estremità di un cavo Ethernet e collegatela alla porta Ethernet sul retro del modem.

Quindi, inserire l'altra estremità del cavo Ethernet collegato al modem nella porta WAN del router. Prendere un altro cavo Ethernet e collegare una delle porte LAN del router a una porta dello switch di rete.

Il passo finale consiste nel collegare gli alimentatori di tutti e tre i dispositivi.

Seguendo questi cinque passaggi, il processo può essere reso molto più semplice. Tuttavia, è importante tenere presente che i dati si muovono attraverso una rete alla velocità del dispositivo più lento quando si collega uno switch gigabit a un router.

 

     Si veda anche- Cosa è un router per networking?

 

Switch gigabit SFP o RJ45: Quale scegliere??

Lo switch con porta SFP è un tipo di switch Ethernet che supporta più tipi di cavi di comunicazione e collegamenti più lunghi rispetto a quelli che utilizzano solo porte RJ45. Gli switch con porta SFP sono in grado di scambiare con la porta 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-ZX o 1000BASE-BX10-D/U.

Tuttavia, per i collegamenti a breve distanza su uno switch Gigabit, non c'è differenza tra l'uso di una porta SFP o di una porta RJ45 per interconnettere gli switch Ethernet. Se non si prevede di collegare il server tramite collegamenti ottici nel prossimo futuro, non è necessario uno switch con porta SFP e si può rimanere con lo standard 1000BASE-T.

In generale, la scelta tra SFP e RJ45 dipende principalmente dalla topologia della rete, dalla distanza di trasmissione e dalla velocità di trasmissione richiesta. Le porte SFP sono la scelta migliore grazie alle distanze di trasmissione più lunghe e alle velocità più elevate che sono in grado di supportare, mentre le porte RJ45 sono adatte per collegamenti a breve distanza, fino a 100 m, su uno switch Gigabit Ethernet.

 

     Si veda anche - Cosa è una porta SFP di uno switch gigabit?

 

Switch Gigabit FS: Checklist

Modelli CPU Porte di uplink Porte di downlink PoE supportato Livello di gestione Funzionalità supportate
S5800-48T4S SOC (Dual core/ARM A53) 4x 1G/10G SFP+ 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 non-PoE L3 QoS, snooping IGMP, link aggregation, static routing, RIP, OSPF, and IPv6
S3700-24T4F RTL8382M 4x 1G SFP 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 non-PoE L2+
S3900-48T6S-R RTL9311-CG 6x 10G SFP+ 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 non-PoE L2+
S3900-24T4S-R RTL9311-CG 4x 10G SFP+ 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 non-PoE L2+
S3900-24F4S-R RTL9301-CG 4x 10G SFP+ 16x porte SFP, 8x 1G RJ45/SFP combo non-PoE L2+
S5810-28FS ARM A9 Dual-Core CPU,1GHz 4x 1G/10G SFP+ 28x 1G SFP, 8x 1G RJ45/SFP combo non-PoE L3
S5810-48FS ARM A9 Dual-Core CPU,1GHz 4x 1G/10G SFP+ 48x 1G SFP non-PoE L3
S3910-48TS ARM A9 Single-Core CPU, 1GHz 4x 1G/10G SFP+ 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 non-PoE L2+
S3150-8T2FP MIPS-4K Ec 2x 1G SFP 8x 10/100/1000BASE-T RJ45 PoE+ L2+
S3400-24T4FP MIPS-4KEc 4x 1G RJ45/SFP combo 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 PoE+ L2+
S3400-48T4SP MIPS 4x 10G SFP+ 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 PoE+ L2+
S3260-16T4FP MIPS-4KEc 2x 1G SFP, 2x 1G RJ45/SFP Combo 16x 10/100/1000BASE-T RJ45 PoE+ L2+
S2800S-8T / 8x 10/100/1000BASE-T RJ45 non-PoE L2+ VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Static Routing, protezione DDoS
S1900-5T RTL 8367N-VB-CG 5x 10/100/1000BASE-T RJ45 non-PoE / Funzione MDI/MDIX automatica

 

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.0k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza