中文

千兆光模块如何与交换机搭配使用?

更新于 2024年04月13日 by
3.7k

光模块与交换机如何搭配使用一直是业内的热门问题,交换机与光模块的搭配不仅决定了它们之间衔接后是否能够正常使用,同时也影响着后期网络系统能否进行低成本、高效率的升级。因此,接下来飞速(FS)着重为大家分析千兆光模块如何与交换机搭配使用。

千兆光模块搭配何种交换机?

对于交换机来说,框式交换机光口一般情况下是能够支持万兆光口使用千兆光模块,千兆接口使用百兆光模块,即降速使用。然而盒式交换机的上行光口不支持以上的降速使用,下行光口正常情况下可以支持以上的降速使用。但是,通常不推荐光口降速使用。因此,千兆光模块与千兆交换机搭配使用是比较理想的选择。

千兆光模块分为哪些类型?

千兆光模块按照不同的应用场景,如:住宅小区FTTH宽带接入网络、企业高速光纤局域网、高可靠工业集散控制系统(DCS)、光纤数字视频监控网络、医院高速光纤局域网、校园网络等。可以分为SPF千兆电口光模块、BIDI SFP千兆光模块、CWDM SFP千兆光模块、DWDNM SFP千兆光模块。

SFP千兆光模块与千兆交换机搭配解决方案

下面为飞速(FS) SFP千兆电口光模块与S3900-24T4S千兆交换机搭配解决方案。只需依次将两块相同的SFP千兆光模块连接两台相同的千兆交换机,然后中间连接一根LC双工多模的OM2光纤跳线,实现SFP千兆光模块与千兆交换机直连的解决方案。

BiDi SFP千兆光模块与千兆交换机搭配解决方案

下面为飞速(FS) BiDi SFP千兆光模块与S3900-24T4S千兆交换机搭配解决方案。与SFP千兆光模块和千兆交换机搭配方案一样,只需要将将两块相同的BiDi SFP千兆光模块连接两台相同的千兆交换机,然后中间连接一根LC单工单模的OS2光纤跳线,即可实现BiDi SFP千兆光模块与千兆交换机直连的解决方案。

DWDM SFP千兆光模块与千兆交换机搭配解决方案

下面为DWDM SFP千兆光模块、以太网千兆交换机与DWDM密集波分复用器&解复用器搭配解决方案。依次将两块相同的DWDM SFP千兆光模块连接两台相同的千兆交换机,然后每块光模块需要搭配一个DWDM密集波分复用器&解复用器,最后每个DWDM密集波分复用器&解复用器连接一根光纤跳线,中间再以光缆连接,实现DWDM SFP千兆光模块与千兆交换机直连的解决方案。

CWDM SFP千兆光模块与千兆交换机搭配解决方案

下面为CWDM SFP千兆光模块、以太网千兆交换机与CWDM OADM 粗波光分插复用器搭配解决方案。方案中依次将两块相同的CWDM SFP千兆光模块连接两台相同的千兆交换机,然后每块光模块需要搭配一个CWDM粗波光分插复用器,最后每个CWDM粗波光分插复用器连接一根光纤跳线,中间再以光缆连接,实现CWDM SFP千兆光模块与千兆交换机直连的解决方案。

总结

相信从飞速(FS)给大家展示的各种解决方案中可以看出,不同类型的千兆光模块与千兆交换机搭配无疑是最合适的解决方案,根据不同的应用场景选择合适的光模块类型,实现利用率最大的有效衔接,搭建低成本、高效率的网络布局。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Morri.
Morri
什么是SFP光模块?如何选择?
2024年03月12日
706
技术博文
技术博文
See profile for Morri.
Morri
SFP光模块和媒体转换器的区别
2024年04月11日
124