2x200G HDR 分支光缆的优势及应用
大规模高性能计算和模型训练服务器集群通常采用八块GPU的配置以实现最大计算能力。为了支持通信网络,它们通常会配备八个200G IB(InfiniBand)网卡。然而,随着服务器节点数量超过100个,部署高速、低延迟且无损的网络设备,如 IB HDR 交换机 和 线缆的成本随之增加。本文将探讨2x200G HDR分支光缆在大规模服务器集群中的优势及应用场景。
了解2x200G HDR分支光缆
飞速(FS)提供的2x200G HDR分支光缆,型号名 QSFP-2Q200G-2QAO05 cable ,是一种基于QSFP56 VCSEL技术的分支光缆。它支持双通道200Gb/s数据传输速率,并符合SFF-8665、RoHS以及SFF-8636标准。该光缆两端均配备有EEPROM存储器,可向主机系统提供产品信息和状态监测数据。
2x200G HDR分支光缆的应用
2x200G HDR分支光缆的主要应用是在胖树(Fat Tree)拓扑结构中连接200G接入层交换机与核心层交换机,以实现交叉连接功能。这样一来,HDR InfiniBand QSFP56交换机的端口可以像下图所示那样,作为两个独立的HDR100端口来运行。通过这种光缆,数据中心能够有效地将单个400G端口拆分为两个独立的200G链路,从而优化网络资源分配、提高带宽利用率,并适应大规模高性能计算集群、模型训练平台以及其他需要高带宽和低延迟互联场景的需求。
2x200G HDR分支光缆的优势
提高端口接入容量
一根2x200G HDR分支光缆即可实现两台脊叶交换机之间的完全互联,相较于传统的HDR100G直连线缆,其最大接入容量翻倍。若采用传统方案,则需要四根线缆并占用八个设备端口,这在一定程度上限制了网络的可扩展性。 换言之,通过使用2x200G HDR分支光缆,仅需一条线缆就能连接两个核心层(Spine)和两个接入层(Leaf)交换机,从而显著提升端口利用率,相比传统直连方式,有效提高了端口接入容量,节省了宝贵的设备端口资源,并有利于支持更大规模的数据中心网络扩容需求。
相比之下,2x200G HDR分支光缆使得两层胖树(Fat Tree)网络能够支持多达200台八个GPU的服务器,从而提供了高达1600个200G端口的最大接入容量。
增强网络扩展性
通过采用2x200G HDR分支光缆,Leaf1仅需使用一个端口即可连接40个脊(Spine)交换机,有效地将网络扩展能力翻倍。相比之下,传统的HDR 200G直连光缆则需要构建三层胖树(Fat Tree)架构,并配备更多的交换机设备和有源光缆(AOC)。
成本降低
相较于采用HDR 200G直连光缆构建网络,采用2x200G HDR分支光缆可显著减少所需设备的数量。在对200台八个GPU服务器进行组网时,IB交换机的数量可以从200台降至120台,从而实现显著的成本节省。
2x200G HDR分支光缆在大规模服务器集群中具有众多优势和应用场合。通过最大化端口接入容量、扩展网络可扩展性并降低成本,这种线缆提升了IB交换机的网络能力,使其成为高性能计算、模型训练以及其他大型计算环境中的宝贵解决方案。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日