您对QSFP28 SR4光模块了解多少?
随着互联网的发展带宽和传输速率需求激增,10G以太网逐步向40G和100G迭代,促进了100G光模块需求的增长。100G QSFP28光模块以高端口密度、低功耗和逐渐降低的价格成为高速率光模块市场的主流。100G QSFP28 SR4,100G QSFP28 LR4,100G QSFP28 PSM4,100G QSFP28 CWDM4和100G QSFP28 ER4均是100G光模块的常见类型,可满足多种传输距离要求。飞速(FS)将通过本文对100G QSFP28 SR4光模块进行详细介绍。
100G QSFP28 SR4光模块概述
什么是QSFP28 SR4光模块?
100G QSFP28 SR4是可热插拔的全双工光模块,波长850nm,符合IEEE 802.3ba标准,专门应用于100G以太网中的短距离传输。相比其他100G CFP或CXP光模块,其尺寸更小,且功耗通常小于3.5W。100G QSFP28 SR4光模块可以提供四个独立的发送和接收通道,每个通道的运行速率可达到25Gbps。100G QSFP28 SR4光模块采用MTP接口(8芯),与OM3多模光纤一起使用时的传输距离为70m,与OM4多模光纤一起使用时的传输距离为100m。
QSFP28 SR4光模块的工作原理
100G QSFP28 SR4光模块从发射端发出信号,通过PIN激光器阵列将并行电输入信号转换为并行光纤信号,然后在MTP/MPO多模带状光纤上进行并行传输,当光信号到达接收端后,PIN激光器阵列将并行光信号转化为电信号。
图1:100G QSFP28 SR4光模块工作原理示意图
飞速(FS) 100G QSFP28 SR4光模块
飞速(FS)100G QSFP28 SR4光模块符合QSFP28 MSA,IEEE 802.3ba 100GBASE-SR4和IEEE 802.3bm CAUI-4标准等行业标准,与市场上众多主流品牌交换机兼容(Cisco,Juniper,Arista,Brocade,Dell等)。下表为飞速(FS) 100G QSFP28 SR4光模块的基本参数。
型号 | QSFP28 SR4光模块 |
---|---|
波长 | 850nm |
连接器 | MTP/MPO-12 |
光纤类型 | 多模光纤跳线 |
发射光功率 | -8.4~2.4dBm |
最大传输速率 | 103.1 Gbps |
最大传输距离 | 70m (OM3) / 100m (OM4) |
激光器类型 | VCSEL 850nm |
是否支持DDM/DOM | 支持 |
接收灵敏度 | <-10.3dBm |
工作温度 | 0℃~70℃ (32~158°F) |
支持的协议 | 100G以太网和MSA标准 |
应用 | 100G以太网、数据中心、园区网 |
飞速(FS) 100G QSFP28 SR4光模块优势
1. 飞速(FS)所有的QSFP28 SR4光模块都经过一系列的严格测试来确保其高性能和兼容性,可与其它符合行业标准的品牌的100G SR4光模块互相连通。
2. 内置优质芯片的飞速(FS)QSFP 100G SR4光收发器功耗≤1.8W,低能耗使其成为100G部署中具有成本效益的选择。
3. 飞速(FS)为所有QSFP28 SR4光模块提供一年内退换货服务及五年保修承诺。
4. 飞速(FS)QSFP28 SR4光模块可以通过FS Box(光模块编码器)实现现场改码,支持超200个品牌设备写码。
5. 中国大陆地区购买飞速(FS)QSFP28 SR4光模块可享受顺丰物流支持,我们承诺80%以上的订单可在下单当天发货。
100G QSFP28 SR4光模块应用场景
100G QSFP28 SR4光模块主要被应用于数据中心和企业网中的短距离连接,在大多数情况下,QSFP 100G SR4是短距离100G直连和25G-100G迁移的理想选择。
100G-100G直连方案
100G直连的连接方法和10G/40G的直连方法一样,只需要将两个100G QSFP28 SR4光模块插入两个100G交换机的对应端口,然后使用OM3或者OM4多模光纤跳线将两个模块相连即可。
图2:100G QSFP28 SR4光模块100G直连方案
25G-100G的迁移方案
25G-100G网络升级的连接只需将1个QSFP28 SR4光模块和4个25G SFP28光模块分别插入100G和25G交换机端口,再用MTP分支跳线连接即可。
图3:100G QSFP28 SR4光模块25G-100G升级方案
QSFP28 SR4光模块常见问题解答
问题1:100G QSFP28和100G QSFP光模块之间有什么区别?
答:它们之间没有区别,它们表示的都是同一种模块。QSFP这个名称最初是用来定义传输速率小于10Gbps的模块,当它应用于40G以太网时,其名称变更为QSFP+以支持更高的聚合性能。之后,QSFP被用于100G模块,但必须将电口升级来处理25Gbps,100G模块的电接口可以处理高达28Gpbs的传输速率,因此行业内又称为QSFP28。
问题2:如果100G QSFP28 SR4光模块的功耗大于3.5W,会发生什么?
答:所有飞速(FS)的100G QSFP28 SR4光模块的功耗都不能超过3.5W,如果功耗大于3.5W,受到气流方向,环境温度,海拔等影响,光模块的性能不能保证。
问题3:100G QSFP28 SR4光模块可以和100G SR10光模块互相操作吗?
答:不能。100G QSFP28 SR4光模块只有4条收发通道,不足以支持10个10G的传输通道,并且QSFP28 SR4斤支持4x10G或者4x25G传输,不能和100G SR10光模块相互操作。
问题4:是否需要清洁100G QSFP28 SR4光模块的连接器呢?如果需要,那该如何清洁呢?
答:需要,灰尘和污染物会积聚在100G QSFP28 SR4光模块的连接器上,有可能会导致发射光功率降低的问题,为了确保传输的稳定性,飞速(FS)建议您每次在断开连接并重新连接时清洗连接器,一键式MTP/MPO光纤笔清洁器是清洁100G QSFP28 SR4光模块的理想选择。
问题5:100G QSFP28 SR4光模块可以和100G IB (EDR Infiniband)一起使用吗?
答:是的,100G QSFP28 SR4光模块可以和100G IB (EDR Infiniband)一起使用。
问题6:100G QSFP28 SR4光模块是否可以通过“speed force 25gfull”配置命令来支持4x25G传输呢?
答:可以,该模块可以在接口上使用该命令来支持4x25G传输。
问题7:100G QSFP28 SR4光模块是否支持OTU(111.8Gbps)或112G速率?
答:不支持,100G QSFP28 SR4是单速率模块,只能支持100G的速率。CFP LR4,CFPER4和 CFP2 LR4光模块是双速率模块,可以支持100G和112G的传输速率,有4个DFB激光器,并且每个通道的传输速率为28Gpbs。
问题8:飞速(FS) QSFP28 SR4光模块是否提供定制服务?
答:是的,所有的飞速(FS) QSFP28 SR4光模块都提供了定制服务,只需提供兼容的品牌和型号即可。同时我们也非常欢迎您根据自己的喜欢和要求对定制产品提出自己的意见和建议。
相关文章: