中文

100G QSFP28 LR4光模块综合介绍

更新于 2023年12月01日 by
3.7k

100G qsfp28 transceiver

100G以太网的迅速发展给100G光模块带来了巨大的市场需求,在众多100G光模块中,QSFP28光模块以其较小的尺寸和低功耗的特点成为极受欢迎的光模块,其中,100G QSFP28 LR4作为最常见的长距离传输100G光模块之一,被广泛应用于城域光传送网络中。本文将从定义,工作原理,常见参数,应用场景和常见问题解答的角度介绍100G QSFP28 LR4光模块。

 

什么是100 GQSFP28 LR4光模块?

100G QSFP28 LR4是可热插拔的全双工光模块,符合IEEE 802.3ba标准,工作波长为1295nm至1310nm,专门用于100G以太网长距离传输,与单模光纤跳线搭配使用,最远传输距离可达10千米。

QSFP28 LR4光模块的工作原理

如下图,100G QSFP28 LR4光模块可以将4个25Gbps电信号转换为4个LAN WDM光信号,然后通过MUX(复用器)将其复用为单通道,实现100G光信号传输。在接收端,100G QSFP28 LR4光模块通过DEMUX(解复用器)将100G光信号解复用为4个LAN WDM光信号,然后再将其转换为4个电信号输出信道。

100G QSFP28 LR4光模块工作原理.jpg

图1:100G QSFP28 LR4光模块工作原理示意图

飞速(FS)QSFP28 LR4光模块的规格参数

飞速(FS)致力于为全球企业客户提供稳定安全、高效便捷的高速通信解决方案十二年,能提供满足行业标准的100G QSFP28 LR4光模块,经流量测试、环境测试、真机测试等一系列测试,它不仅能与其他品牌的100G QSFP28 LR4光模块通信,也能应用在市场上众多的品牌交换机、路由器等设备上,如Cisco,Juniper,Arista,Brocade,Dell等,目前该模块已得到客户的认可。下表为飞速(FS)100G QSFP28 LR4光模块的基本参数。

型号 QSFP28 LR4光模块
波长 1310nm*
连接器 LC双工
光纤类型 单模光纤跳线
发射光功率 -6~4.5dBm
最大传输速率 103.1 Gbps
最大传输距离 10km
激光器类型 DML 1310nm
是否支持DDM/DOM 支持
接收灵敏度 <-10.6dBm
工作温度 0℃~70℃ (32~158°F)
支持的协议 IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636

*波长范围:L0 1295.56nm(1294.53-1296.59nm);L1 1300.05nm(1299.02-1301.09nm);L2 1304.58nm(1303.54-1305.63nm);L3 1309.14nm(1308.09-1310.09nm)

 

100G QSFP28 LR4光模块的优势

1. 飞速(FS)所有的QSFP28 LR4光模块都经过一系列的严格测试来确保其高性能和兼容性,可与其它符合行业标准的品牌的100G LR4光模块互相连通。

2. 所有QSFP28 LR4光模块支持30天退换和5年保修服务。

3. 飞速(FS)QSFP28 LR4光模块可以通过FS Box(光模块编码器)实现现场改码,支持超200个品牌设备写码。

4. 中国大陆地区购买飞速(FS)QSFP28 LR4光模块可享受顺丰物流支持,我们承诺80%以上的订单可在下单当天发货。

100G QSFP28 LR4光模块应用场景

企业和数据中心正在从10Gb/s和40Gb/s网络迁移到100Gb/s网络。在大多数情况下,100G QSFP28 LR4是长距离100G直连和互连的理想选择。

100G-100G直连方案

直连方案连接方式非常简单,只需要将两个100G QSFP28 LR4光模块插入对应的100G交换机端口内,再用一根LC光纤跳线将两个模块相连即可,如下图。

100G QSFP28 LR4光模块直连方案.jpg

图2:100G QSFP28 LR4光模块的直连方案

100G-100G互连高密度布线解决方案

高密度布线解决方案相对来说复杂一点,如下图所示,通过使用光纤配线盒,MTP光纤适配器面板和MTP主干跳线,实现100G QSFP28 LR4光模块的互连,满足高密度布线需求。其中,适配器面板和光纤配线盒是用来简化线缆管理。

100G QSFP28 LR4光模块互连方案.jpg

图3:100G QSFP28 LR4光模块的互连方案

 

100 QSFP28 LR4光模块常见疑问解答

问题1:100G QSFP28 LR4光模块能与100G CFP LR4光模块连接吗?

答:由于100G QSFP28 LR4光模块和100G CFP LR4光模块的传输速率相同,均为100Gbps,且两种光模块都是在相同的波长(1310nm)上工作,因此,在100G QSFP28 LR4光模块和100G CFP LR4光模块品牌兼容的前提条件下,原则上两者相连是可以正常工作的。

问题2:是否需要清洁100G QSFP28 LR4光模块的连接器呢?如果需要,那该如何清洁呢?

答:需要,灰尘和污染物有可能会积聚在100G QSFP28 LR4光模块的连接器上,导致发射光功率降低,因此,为了确保传输的稳定性,飞速(FS)建议您在每次断开连接或重新连接时清洗光模块的连接器,1.25mm LC/MU一键式光纤清洁笔是清洁100G QSFP28 LR4光模块的理想选择。

问题3:在设备中使用第三方兼容的100G QSFP28 LR4光模块是否会对制造商提供的保修政策产生影响?

答:不会。网络设备制造商不会要求您必须使用主流品牌的光模块,当网络中出现故障时,只要该故障不是由于使用第三方兼容的光模块引起的,制造商会继续提供保修政策,但是该模块必须在保修期内。

问题4:100G QSFP28 LR4光模块能在18通道1270-1610nm CWDM粗波分复用器中的1310nm波长上工作吗?该复用器是否需要单独的1310nm通道?

答:100G QSFP28 LR4光模块不能在18通道1270-1610nm CWDM粗波分复用器中的1310nm波长上工作,该复用器需要单独的1310nm通道,如果选择1310nm通道,则无法使用以下波长:1270/1290/1310/1330/1350 /1370nm。

问题5:飞速(FS) 100G QSFP28 LR4光模块是否提供定制服务?

答:能,所有的飞速(FS) 100G QSFP28 LR4光模块都提供了定制服务,只需提供兼容的品牌和型号即可。同时我们也非常欢迎您根据自己的喜欢和要求对定制产品提出自己的意见和建议。

相关文章:100G QSFP28光模块对比介绍

相关文章推荐

技术博文
技术博文
See profile for 飞速(FS).
飞速(FS)
您对QSFP28 SR4光模块了解多少?
2023年12月01日
4.4k
公司新闻
See profile for 飞速(FS).
飞速(FS)
飞速(FS)100G全家福产品介绍
2023年06月30日
1.4k
技术博文
See profile for Estrella.
Estrella
100G QSFP28 PSM4光模块综合介绍
2023年12月01日
3.9k