中文

单模SFP vs 多模SFP光模块:有何区别?

更新于 2024年04月15日 by
300

LC SFP光模块,又被称为小型插拔式光模块或迷你GBIC,是一种热插拔的光模块,通常用于传输和数据通信应用。LC SFP光模块分为单模SFP和多模SFP。单模SFP适用于单模光纤,而多模SFP适用于多模光纤。本文将为您介绍单模和多模LC SFP光模块之间的区别。

什么是单模SFP光模块?

单模SFP光模块适用于单模光纤,其芯径为9µm,包层直径为125µm。单模SFP光模块主要在1310nm和1550nm的波长下工作。因此,它适用于需要进行长距离数据传输的应用,如2km、10km、40km、60km、80km和120km。在单模SFP模块中,有多种类型可供选择,例如1000BASE-LX和1000BASE-EX。

什么是多模SFP光模块?

多模SFP光模块在多模光纤上工作,其核心直径为509µm和62.59µm,包层直径为1259µm。常见的多模SFP光模块在850nm的波长下工作,用于短距离传输,可达到100m和550m的距离。有多种类型的多模SFP光模块可供选择,如SFP1G-SX-85

单模SFP和多模SFP光模块的主要区别

工作波长

单模SFP模块具有更窄的激光波长,主要在1310nm和1550nm波长范围内工作。然而,多模SFP光模块在850nm波长下工作,这是由于其更大的芯径尺寸。

颜色编码

单模SFP光模块的颜色编码通常包括蓝色、黄色或紫色。蓝色用于1310nm光模块,黄色用于1550nm光模块,紫色用于1490nm光模块。单模SFP光模块兼容的光纤跳线通常是黄色的,多模SFP光模块的颜色编码包括黑色的标签和箭头,以及橙色的光纤跳线。

Single-mode SFP vs Multimode SFP: What’s the Difference?

发射器

单模SFP和多模SFP光模块使用不同的发射器。多模SFP光模块通常使用VCSEL。它们可以在晶片级别进行测试,不需要密封封装。对于不同的跨距和应用,单模SFP光模块使用边射激光器,如Fabry-Perot、DFB(分布反馈)和DBR(分布布拉格反射)激光器。这些激光器具有复杂的层结构,通常需要密封封装以实现更高的输出功率和稳定的单模操作。因此,边射激光器比VCSEL更昂贵。

成本

从成本角度来看,单模SFP比多模SFP光模块更贵。单模SFP和多模SFP光模块之间的成本差异在于它们使用的不同发射器。如前所述,与多模SFP光模块使用的发射器相比,单模SFP光使用的发射器更昂贵。因此,多模SFP光模块通常更便宜。

使用单模SFP和多模SFP光模块的建议

单模SFP和多模SFP光模块可用于交换机端口,支持通过光纤或铜缆进行通信。在使用单模SFP或多模SFP光模块时,需要注意以下几点:

确保光纤跳线两端的SFP光模块具有相同的波长,并且颜色编码一致。

为确保数据准确性,通常使用短波长LC SFP光模块与多模光纤(橙色光纤跳线)配套使用,而使用长波长LC SFP光模块与单模光纤(黄色光纤跳线)配套使用。

在不使用LC SFP光模块时,使用防尘盖来保护光口。

总结

通过比较单模SFP和多模SFP光模块,可以看到单模SFP光模块适用于长距离数据传输应用,而多模SFP光模块通常用于短距离传输。选择取决于具体需求。飞速(FS)提供各种单模和多模光模块。如果您有任何需求,请随时访问官网

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
如何检查SFP光模块的光信号强度?
2020年09月11日
5.7k
技术博文
技术博文
See profile for Morri.
Morri
什么是SFP光模块?如何选择?
2024年03月12日
722
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.8k
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
4.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.9k