Español

Un rápido vistazo al almacenamiento en bloque vs. archivos

Actualizado el 19 de marzo de 2024 por
176

El almacenamiento en la tecnología informática es importante. Es necesario comprender sus formas y usos para aprovechar los recursos en redes. En este artículo hablaremos sobre las diferencias entre el almacenamiento en bloque y el almacenamiento de archivos. También veremos cómo se relacionan con otros métodos como el almacenamiento de objetos.

Almacenamiento en bloque: fundamentos y aplicaciones

El almacenamiento en bloque es una tecnología importante en redes de almacenamiento y en la nube. También se llama almacenamiento a nivel de bloque. Su principal función es dividir los datos en bloques y almacenarlos como entidades separadas, cada una con un identificador único. Esto facilita la distribución eficaz de datos en varios sistemas y sistemas operativos, lo que permite una rápida recuperación de información cuando se necesita.

red de área de almacenamiento

El almacenamiento en bloque es flexible y útil para diferentes usos, como guardar archivos o crear volúmenes para máquinas virtuales. Por ejemplo, en el despliegue de máquinas virtuales, el almacenamiento en bloque permite crear y formatear volúmenes fácilmente. Esto facilita la administración de múltiples sistemas operativos y la compartición de archivos entre ellos.

Además, el almacenamiento en bloque es compatible con contenedores, ofreciendo una opción rápida y eficiente para definir y lanzar aplicaciones encapsuladas. Esto se debe a su capacidad para montar múltiples bloques y su velocidad inherente, lo que lo convierte en una opción preferida para entornos de contenedores.

Centro de datos

Almacenamiento de archivos: conceptos y limitaciones

Por otro lado, el almacenamiento de archivos, también conocido como almacenamiento a nivel de archivo, se asocia comúnmente con la tecnología de almacenamiento adjunto en red (NAS). A diferencia del almacenamiento en bloque, el almacenamiento de archivos muestra datos a los usuarios y aplicaciones usando una estructura de árbol de directorios, como una unidad de disco duro local.

Aunque el almacenamiento de archivos es fácil de usar y configurar, su acceso a los datos está restringido a una única vía, lo que puede afectar al rendimiento, especialmente en comparación con el almacenamiento en bloque. Además, su compatibilidad se limita a protocolos comunes de nivel de archivo, lo que podría restringir su usabilidad en sistemas diferentes.

Tipos de almacenamiento en centros de datos

Con el avance de las tecnologías de la información, las empresas cuentan con una variedad de opciones en cuanto al almacenamiento en centros de datos, como unidades de estado sólido (SSD), almacenamiento en la nube, almacenamiento definido por software, etc.

Sin embargo, muchos centros de datos aún se basan en tres formas tradicionales de almacenamiento en centros de datos: almacenamiento conectado directamente, almacenamiento conectado a la red y almacenamiento de área de almacenamiento.

Almacenamiento conectado directamente (DAS)

El almacenamiento conectado directamente (DAS) generalmente se refiere a discos duros (HDD) o unidades de estado sólido (SSD) y es el tipo más común de almacenamiento en centros de datos. Tal como su nombre lo indica, el DAS está conectado directamente a un servidor principal, en lugar de conectarse a través de una red, como Ethernet.

Además, el DAS generalmente se conecta a una computadora a través de la Interfaz de Sistema Pequeño (SCSI). Ya sea conectado a una computadora internamente o externamente, el DAS es controlado por la computadora principal.

almacenamiento de conexión directa

Ventajas del DAS:

Ahorro de costos: El DAS es mucho más barato que otras tecnologías de almacenamiento, como NAS y SAN. Y el precio por GB para estos tipos de dispositivos de almacenamiento es muy bajo, lo que continúa disminuyendo. Debido a esto, es más popular en empresas pequeñas y medianas.

Mejor rendimiento: En comparación con otras soluciones de almacenamiento en red, el DAS no puede verse afectado por cuellos de botella de red, como la congestión de red. Por lo tanto, los datos alojados en el DAS pueden ser accedidos sin impedimentos.

Almacenamiento conectado a la red (NAS)

El Almacenamiento Conectado a la Red (NAS) es un dispositivo de almacenamiento de datos en centros de datos a nivel de archivo que permite a múltiples usuarios recuperar datos de capacidad de disco centralizada a través de una red TCP/IP. Generalmente tiene su nodo en la red de área local (LAN), sin la intervención del servidor de aplicaciones, lo que permite a los usuarios acceder a datos en la red.

Como servidor de almacenamiento de datos dedicado, el NAS incluye dispositivos de almacenamiento y software de sistema integrado, que admiten el intercambio de archivos entre plataformas. Además, también admite una variedad de protocolos, incluidos el Sistema de Archivos de Red (NFS), el Sistema de Archivos Común de Internet (CIFS), el Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP), el Protocolo de Transferencia de HiperTexto (HTTP), etc.

NAS

Ventajas del NAS:

Compartición de archivos altamente eficiente: NAS permite a usuarios y aplicaciones acceder y editar fácilmente los archivos en el mismo disco duro a través de la red, lo que mejora mucho la eficiencia del trabajo.

Implementación y operación sencillas: NAS puede proporcionar consolidación de datos a nivel de archivo confiable ya que el bloqueo de archivos es manejado por el dispositivo mismo. También puede distribuir hosts NAS y otros dispositivos a lo largo del entorno de red de una empresa.

Red de área de almacenamiento (SAN)

La Red de Área de Almacenamiento (SAN) es una red dedicada y de alta velocidad establecida para el almacenamiento que es independiente de la red TCP/IP. Conecta servidores a sus unidades de disco lógicas (LUN) y proporciona acceso a nivel de bloque a almacenamiento en centros de datos.

SAN típicamente adopta una matriz RAID de gama alta, lo que hace que el rendimiento de SAN destaque entre otras soluciones de almacenamiento en centros de datos. En la actualidad, la SAN común incluye FC-SAN e IP-SAN. FC-SAN reenvía el protocolo SCSI a través del protocolo de canal de fibra, mientras que IP-SAN reenvía el protocolo SCSI a través del protocolo TCP.

red SAN

Ventajas del SAN:

Alta escalabilidad: SAN puede alojar más de 1000 dispositivos, por lo que es muy conveniente para las empresas aumentar los dispositivos según sus necesidades. Además, incluye gestión centralizada y recuperación ante desastres, mejorando la utilización de los recursos de almacenamiento.

Alta seguridad: SAN incluye una variedad de medidas de seguridad para garantizar la seguridad del centro de datos. Por ejemplo, existen restricciones sobre los usuarios que pueden acceder al almacenamiento del centro de datos, lo que evita el robo de datos en cierta medida.

Consulta también: Switch LAN vs. Switch SAN: ¿Cuál es la diferencia?

Escalabilidad y aplicaciones futuras

En un entorno donde el crecimiento del almacenamiento es exponencial, la capacidad de escalar es fundamental. Tanto el almacenamiento en bloque como el almacenamiento de archivos ofrecen opciones de escalabilidad, ya sea mediante la creación de nuevos volúmenes de almacenamiento en bloque o la adición de discos duros en matrices RAID. Esta capacidad de adaptación es crucial para satisfacer las demandas cambiantes de almacenamiento en entornos empresariales y de nube.

En conclusión, entender las diferencias y aplicaciones de tecnologías de almacenamiento como el almacenamiento en bloque y el almacenamiento de archivos es esencial para optimizar la gestión de datos en entornos de red. Al comprender las características únicas de cada método, las organizaciones pueden tomar decisiones informadas sobre cómo implementar y utilizar estas tecnologías para satisfacer las necesidades de almacenamiento actuales y futuras.

Cómo puede ayudarte FS

Explora soluciones de red innovadoras con FS, tu proveedor de productos y soluciones de red TIC de confianza. Como líder tecnológico mundial especializado en sistemas de red de alta velocidad, ofrecemos productos y servicios de la máxima calidad para soluciones de HPC, centros de datos, empresas y telecomunicaciones. FS te ofrecerá productos personalizados que se adapten a tus necesidades, regístrate para recibir asistencia técnica.

servidor y almacenamiento

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k