Español

Switch LAN vs. Switch SAN: ¿Cuál es la diferencia?

Actualizado el 31 de julio de 2020 por
18.3k

Actualmente, muchas organizaciones han empezado a construir sus propias redes de sistemas de almacenamiento para satisfacer las exigencias permanentes de rendimiento de almacenamiento de datos, tales como la Red de Área Local (LAN) y la Red de Área de Almacenamiento (SAN). La red LAN consiste en un grupo de ordenadores y dispositivos periféricos que comparten una línea de comunicaciones común o un enlace inalámbrico con un servidor dentro de una zona geográfica distinta. La red SAN es una red o subred exclusiva de alta velocidad que interconecta y presenta grupos compartidos de dispositivos de almacenamiento a múltiples servidores. En estas dos redes, hay dos componentes importantes: el switch de la red de área local (LAN) y el switch de la red SAN. ¿Qué son y en qué se diferencian? A continuación, encontrarás las respuestas.

¿Qué es un switch LAN y cómo funciona?

La conmutación de LAN es una modalidad de conmutación en la que los paquetes de datos se transfieren de un ordenador a otro a través de la red LAN. La tecnología de conmutación LAN es una parte vital del diseño de la red que ayuda a mejorar la eficiencia general de la red LAN y a resolver los problemas de ancho de banda existentes. La conmutación de LAN comprende principalmente 4 tipos de switches: switches de Capa 2 basados en hardware, switches de Capa 3, switches de Capa 4, y switches multi-capas (MLS). Todos estos tres tipos de conmutación de capas (2, 3 y 4) se combinan en la MLS. (LAN vs MAN vs WAN: ¿Cuál es la diferencia?)

lan-switching.jpg

El switch LAN es un switch Ethernet basado en IP que conecta de manera flexible el transmisor y el receptor a través de una red de puertos y enlaces interconectados para permitir que los recursos de la red sean compartidos por un gran número de usuarios finales. Los switches LAN son switches de paquetes que soportan múltiples transmisiones simultáneas, leyendo la dirección de destino de cada trama y reenviándola directamente al puerto asociado al dispositivo de destino. El switch LAN atiende las necesidades de un grupo de usuarios y puede compartir recursos comunes e intercomunicarse con frecuencia. A través del switch LAN, una gran cantidad de tráfico puede confinarse a segmentos de red LAN relativamente pequeños y la congestión general de la red LAN puede reducirse considerablemente.

¿Qué es un switch SAN y cómo funciona?

En primer lugar, la red SAN es una red especializada de alta velocidad de dispositivos de almacenamiento y switches conectados a sistemas informáticos. Desvincula físicamente el almacenamiento y el host para hacer posible mover los datos entre varios dispositivos de almacenamiento, compartir datos entre varios servidores, hacer copias de seguridad, y restaurar los datos de forma rápida y eficiente.

En cuanto al switch SAN (también conocido como switch de canal de fibra), es un componente básico de la SAN que se basa en el protocolo Ethernet o el protocolo de canal de fibra. El switch SAN le permite a los administradores configurar la redundancia de la ruta en caso de fallo de la ruta desde el servidor anfitrión al switch o desde la matriz de almacenamiento al switch. El switch SAN examina el encabezado del paquete de datos, determina el origen y el destino de los dispositivos informáticos y envía el paquete al sistema de almacenamiento previsto.

Diferencias entre el switch LAN y el switch SAN

El switch de la red LAN y el de la red SAN son partes significativas de la red LAN y la red SAN. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de switches? A continuación analizaremos las diferencias entre el switch de la LAN y el de la SAN.

Rendimiento

En general, el switch de la LAN usa cobre estándar e interfaz óptica y funciona con Ethernet basada en IP. El switch LAN de Capa 2 basado en hardware posee las ventajas de una alta velocidad de transmisión de datos y una baja latencia. Funciona bien en algunas características, como VoIP, QoS, reporte de ancho de banda. El switch LAN de Capa 3 ofrece una funcionalidad similar a la de un router. En cuanto al switch LAN de Capa 4, se trata de una versión mejorada del switch LAN de Capa 3 , a cual proporciona herramientas adicionales tales como Telnet y FTP. Además de eso, el switch LAN puede soportar múltiples protocolos que contienen TCP/IP, TCP/UDP, IPX y Apple Talk. Es decir, el switch LAN es un switch empresarial/avanzado con las ventajas de un despliegue simple y un precio económico para tu red. (¿Cuál es la diferencia entre modelo OSI y modelo TCP/IP?)

Un switch SAN se basa en la red de almacenamiento iSCSI y también en una combinación de tecnología Fiber Channel e iSCSI. La función más importante consiste en que el switch SAN procesa una capacidad de almacenamiento más sobresaliente que el switch LAN. El switch SAN también se puede convertir en un switch Ethernet. La situación ideal sería que el switch SAN basado en Ethernet se dedicara al tráfico de almacenamiento en una red SAN con protocolo de Internet (IP) para mantener la previsibilidad del rendimiento. Mientras tanto, el switch SAN se puede combinar para construir grandes estructuras SAN que interconecten miles de servidores y puertos de almacenamiento.

Aplicación

El switch LAN está disponible para las redes Token Ring y FDDI, las cuales han dado paso a Ethernet. El switch LAN ayuda a mejorar la eficiencia general de las redes de área local y resuelve los problemas de ancho de banda existentes gracias a su buen uso.

LAN Switch Application.jpg

Un switch SAN está diseñado para una red de alto rendimiento con baja latencia y transmisión de datos sin pérdidas. Además, está diseñado específicamente para manejar cargas de transacciones pesadas en redes de canal de fibra de alto rendimiento.

San Switch Application.jpg

¿Cómo elegir un switch LAN o SAN?

Cuando decidas elegir tu switch, deberás entender bien cuáles son tus requerimientos y necesidades. El switch LAN se utiliza principalmente para redes Token Ring y FDDI que se caracterizan por su bajo costo y alto rendimiento. Por su parte, el switch SAN está disponible para una red de alto rendimiento con baja latencia y transmisión de datos sin pérdidas. Si estás buscando un conmutador que utilice un protocolo de intercambio de archivos como IPX, Apple Talk, entonces el equipo de almacenamiento del switch LAN basado en IP es tu mejor opción. Si estás buscando un switch que admita almacenamiento basado en canal de fibra, entonces podrás desplegar el switch SAN.

Los switches FS S3900 son switches Ethernet LAN avanzados y de alto rendimiento. Soportan numerosas características avanzadas que incluyen L2/L2+, LACP, STP/RSTP/MSTP, VLAN 802.1Q, duplicación de puertos, RSPAN, ERPS, DHCP snooping, etc. Además, los switches FS S3900 pueden funcionar en la red de almacenamiento a través de SAN IP (incluidas SAN IP y SAN FC). Equipados con un hardware robusto y con funciones mejoradas de apilamiento, son ideales para el campus, las redes empresariales y los centros de datos.

Producto S3900-24T4S S3900-24F4S S3900-48T4S
Puerto 1GbE 24 24 48
Capacidad de conmutación 128 Gbps 128 Gbps 128 Gbps
Apilamiento físico Hasta 6 dispositivos Hasta 6 dispositivos Hasta 6 dispositivos
Memoria Flash 64MB 64MB 64MB
Paquete 1.5MB 1.5MB 1.5MB
Capacidad DDRIII 512MB 512MB 512MB
Chip de conmutación BCM56150 BCM56151 BCM56150
Tabla de direcciones MAC 16K 16K 16K
Marcos Jumbo 9KB 9KB 9KB
Flujo de aire Sin ventilador De adelante hacia atrá De izquierda a derecha
Max. Nivel de sonido 0 dB 52 dB 54 dB
Suministro de energía Doble Poder Doble Poder Doble Poder
Voltaje de entrada 100-240 V AC, 50-60 Hz, 0.8 A 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.5 A 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.5 A
Consumo máximo de energía del sistema 21w 43w 45w

Conclusión

Resumiendo, tanto el switch LAN como el SAN pueden proporcionar una ruta de comunicación para el movimiento de datos y almacenamiento. Sin embargo, el switch LAN se basa en IP mientras que el switch SAN se basa en el canal de fibra. Al evaluar su switch LAN o SAN, se deben tener en cuenta los requisitos de rendimiento, los protocolos de soporte y la velocidad de la interfaz. Si todavía tienes dudas acerca de cómo elegir el switch LAN o el switch SAN adecuado, consulta nuestra página web. Ofrecemos una variedad de soluciones para tu switch con diferentes velocidades a tu entera disposición.


Etiquetas

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k