Español

Nube híbrida versus nube múltiple: ¿cuál es la diferencia?

Actualizado el 16 de abril de 2022 por
96

En la computación en la nube, la nube es una colección de servidores a los que los clientes acceden a través de Internet. La computación en la nube tiene diferentes implementaciones de nube y se divide principalmente en 4 tipos: nube privada, nube pública, nube híbrida y nube múltiple. En esta publicación, se presentarán principalmente la nube híbrida y la nube múltiple.

Comparación de nube híbrida y nube múltiple

Tanto la nube múltiple como la nube híbrida se refieren a implementaciones de nube que integran dos o más nubes. Su principal diferencia son los tipos de infraestructura en la nube que incluyen. Para descubrir la diferencia entre nube híbrida y multinube, primero debemos averiguar qué son la nube híbrida y la multinube y cuáles son las aplicaciones de estas estrategias de nube.

¿Qué es la nube híbrida?

Las implementaciones de nube híbrida combinan nubes públicas y privadas; además, también pueden incluir infraestructura heredada local. Casi todas las nubes híbridas contienen al menos una nube pública.

Las nubes públicas y privadas son entornos de nube completamente diferentes, que funcionan de manera completamente diferente. Las nubes híbridas combinan eficazmente los dos entornos. El resultado es una infraestructura de nube más potente. Para obtener más información sobre la nube pública versus la nube privada, puede leer Comparación de nube privada y nube pública.

Las organizaciones de nube híbrida pueden utilizar su nube privada para algunos servicios y su nube pública para otros. O pueden utilizar la nube pública como respaldo de su nube privada. También pueden utilizar la nube pública para manejar períodos de alta demanda mientras mantienen la mayoría de las operaciones en su nube privada.

¿Qué es la nube múltiple?

La nube múltiple es una arquitectura de nube compuesta por múltiples servicios de nube proporcionados por múltiples proveedores de nube (ya sean públicos o privados). "Nubes múltiples" pueden ser múltiples nubes públicas, múltiples nubes privadas o una combinación de nubes públicas y nubes privadas. Además, una implementación de múltiples nubes que incluye nubes privadas o infraestructuras locales se considera una multinube híbrida.

Las implementaciones multinube pueden aprovechar múltiples proveedores de IaaS (infraestructura como servicio) o diferentes proveedores de servicios IaaS, PaaS (plataforma como servicio) y SaaS (software como servicio).

La nube múltiple puede ser puramente para redundancia y respaldo del sistema, o puede incorporar diferentes proveedores de nube que ofrezcan diferentes servicios. Por ejemplo, una empresa podría utilizar una nube pública para la base de datos y otra nube pública para la computación a escala. De esta forma podrás sacarle el máximo partido a cada servicio.

Características y diferencias entre ellos

Para comprender las diferencias específicas entre nubes híbridas y nubes múltiples, primero debemos comprender las características de las dos nubes. La siguiente tabla describe las características de las nubes híbridas y las nubes múltiples de varias maneras.

  Nube híbrida Multinube
Arquitectura Nubes públicas y privadas o centros de datos locales (o ambos) Múltiples nubes públicas (pero también pueden tener centros de datos privados, comunitarios y locales)
Cargas de trabajo entre nubes Los componentes trabajan juntos para ejecutar una única solución de TI, de modo que los datos y los procesos se crucen Diferentes nubes manejan diferentes tareas, por lo que los datos y los procesos a menudo se ejecutan en silos
Almacenamiento de datos confidenciales Reside en una nube privada o en servidores locales Los datos valiosos residen en las instalaciones o en la nube, según el diseño.
Responsabilidades de seguridad Los equipos internos son responsables de proteger los datos en nubes privadas y centros de datos; El proveedor se encarga de la seguridad de la nube pública. Los proveedores de nube pública son responsables de la seguridad de la computación en la nube
Beneficios de almacenar datos regulados Los equipos guardan datos confidenciales en una nube privada o un centro de datos altamente seguro Las empresas pueden garantizar que cada dato esté ubicado en una ubicación geográfica según lo exige la ley
Dependencia de un proveedor La alta integración entre entornos dificulta el cambio de proveedores Múltiples proveedores de nube y cargas de trabajo independientes brindan la flexibilidad de cambiar de proveedor fácil y rápidamente
Migración a la nube La mayoría de las cargas de trabajo continúan ejecutándose localmente, por lo que el proceso de migración es más corto y menos desafiante Migrar a múltiples nubes puede llevar mucho tiempo y ser un desafío
Disponibilidad Los usuarios pueden experimentar problemas si la nube pública encuentra problemas que impiden la explosión de la nube Si un proveedor falla, las cargas de trabajo pueden trasladarse a otro; Las empresas también pueden configurar nubes públicas separadas según la ubicación del usuario para evitar retrasos
Costo Menos riesgo de sobrecostos, pero las empresas tienen que incurrir en más costos de personal y mantenimiento Las nubes públicas son más baratas que las privadas o los centros de datos, pero las empresas deben tener cuidado de no gastar de más en cada plataforma

La primera diferencia clave es que una nube híbrida siempre incluye nubes públicas y privadas. La nube múltiple incluye múltiples nubes públicas o nubes privadas

Otra diferencia clave es que una nube híbrida proporciona una conexión directa entre las nubes públicas y privadas. Mientras que en el modelo de múltiples nubes, los dos o más proveedores de la nube suelen ser completamente independientes.

¿Qué nube elegir?

Para la mayoría de las empresas, la solución de nube ideal no es implementar una única nube, sino implementar una solución híbrida o de múltiples nubes. Entonces, ¿qué nube elige la mayoría de las empresas, la nube múltiple o la nube híbrida?

Según los estudios de mercado, el ámbito de aplicación de la nube híbrida es cada vez más amplio. A nivel mundial, la nube híbrida se ha convertido en la principal forma de nube empresarial. De acuerdo a Informe sobre el estado de la nube 2019 de RightScale, el 84% de las empresas ha adoptado múltiples estrategias de nube o estrategias de nube híbrida. Entre ellas, la proporción de empresas que utilizan la nube híbrida siguió aumentando: del 51 % en 2018 al 58 % en 2019. Otro 26 % de las empresas eligen múltiples nubes privadas y múltiples nubes públicas.

Ambas configuraciones de nube brindan eficiencia a través de la computación en la nube, pero el objetivo final es obtener los mejores resultados. Según la comparación anterior de diferentes aspectos de las dos nubes, las empresas pueden elegir la implementación de nube adecuada según sus propias necesidades.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k