Español

¿Cuántos tipos de módulos ópticos 400G hay en el mercado?

Actualizado el 29 de abril de 2022 por
2.1k

Con la creciente necesidad de gran ancho de banda en las redes 5G, el internet de las cosas y los centro de datos en la nube, el Ethernet 400G ha estado en el foco de atención estos últimos años. Los proveedores como Cisco, Arista y Juniper están desarrollando y probando tecnologías para la red Ethernet 400G. Como es el dispositivo principal de hardware para interconectar redes de fibra óptica, el transceptor óptico 400G se convertirá en una tendencia principal en la industria. ¿Todavía tienes algunas dudas sobre el transceptor 400G? En este artículo explicamos las distintas características de los distintos tipos de transceptores 400G: sus aplicaciones, el estándar del conector y el factor de forma.

Aplicaciones del módulo óptico 400G

Los módulos ópticos 400G se clasifican en dos categorías según la aplicación: transceptores del lado de cliente y transceptores del lado de la línea.

Módulos 400G Ethernet para transmisión del lado del cliente

Los transceptores del lado del cliente se utilizan para interconectar las redes metropolitanas y la red troncal óptica. El término «lado el cliente» se refiere a distancias relativamente cortas en comparación con el lado de la línea, generalmente de 50 m a 10 km y con un solo transceptor conectado a la fibra, por lo que no se necesita una óptica coherente. Existen varias interfaces de transceptor que han sido estandarizadas por el IEEE y el MSA (Mutlisource agreement o acuerdo multifuente). Lo más importante, tiene una interfaz acordada y estandarizada que se utiliza para la conexión de red. La modulación PAM4 ha sido elegida por el estándar 802.3bs del IEEE para la transmisión del lado del cliente 400GE.

Transceptores coherentes 400G para transmisión del lado de la línea

A diferencia del lado del cliente, el lado de la línea alcanza distancias de transmisión de 80 km o incluso gracias a la multiplexación por división de onda densa (DWDM, dense wavelength division multiplexing). Se espera que la tecnología coherente implemente la transmisión del lado de la línea 400G. El Foro de Interconexión de redes ópticas (OIF, Optical Internetworking Forum) ha estado trabajando en la estandarización de la interfaz DWDM coherente 400G para la interconexión de centros de datos y otras aplicaciones metropolitanas/de acceso. El procesamiento de la señal del transporte coherente es mucho mayor que el de la transmisión del centro de datos PAM4 de corto alcance, que requiere más tratamiento de señales digitales (DSP, digital signal processing) y potencia que en la transmisión del lado del cliente.

Estándar de la interfaz

Los conectores del transceptor están definidas por los estándares de conector. La siguiente tabla enumera los estándares comunes de 400G Ethernet y los conectores correspondientes.

Estándar de la interfaz Conector Distancia Tipo de fibra Arquitectura óptica
IEEE 802.3bs 400GBASE-SR16 100m MMF 16× 25G NRZ 850nm
400GBASE-DR4 500m SMF 4× 100G PAM4 1300nm
400GBASE-FR8 2km SMF 8× 50G PAM4 WDM
400GBASE-LR8 10km SMF 8× 50G PAM4 WDM
IEEE P802.3cm 400GBASE-SR8 100m MMF 8× 50G PAM4 850nm
400GBASE-SR4.2 100m MMF 8× 50G PAM4 BiDi 850/910nm
IEEE P802.3cn 400GBASE-ER8 40km SMF 8× 50G PAM4 WDM
IEEE P802.3ct 400GBASE-ZR 80km SMF Coherent DWDM
100G Lambda MSA 400GBASE-FR4 2km SMF 4× 100G PAM4 CWDM
400GBASE-LR4 10km SMF 4× 100G PAM4 CWDM
CWDM8 MSA 400G-CWDM8-2 2m to 2km SMF 8× 50G CWDM
400G-CWDM8-10 2m to 10km SMF 8× 50G CWDM

Nota: La 400GBASE-SR16 no ha sido lanzada por ningún proveedor de transceptores, como esta interfaz requiere un alto conteo de fibras (32 fibras por enlace dúplex), no se espera que este estándar ingrese al mercado de transceptores 400G.

Factor de forma del transceptor 400G

Hay varios factores de forma 400G convencionales: 400G QSFP-DD, OSFP, CFP8, COBO, etc. Algunos de estos ya han salido al mercado, pero hay otros que todavía están en proceso de diseño.


  • El CFP8 es el transceptor 400G de primera generación, con un tamaño físico relativamente grande, que ofrece la menor densidad de puertos.

  • El COBO recibe su nombre del Consortium for On-Board Optics (Consorcio para la óptica pre-integrada en el equipo de red). Está instalado internamente en el equipo de la tarjeta de línea en un entorno controlado, por lo que carece de flexibilidad.

  • OSFP significa Octal Small Form Factor Pluggable, (enchufable de factor de forma pequeño y octal). Es un factor de forma bastante nuevo, pero ya hay algunas compañías venden transceptores OSFP 400G en su web. Encontrarás más información sobre tipos y características de OSFP 400G. Consulta:Descripción general de los tipos del transceptor OSFP 400G

  • Los módulos 400G QSFP-DD son uno de los módulos ópticos más populares en el mercado actual. Fabricantes como Finisar, Innolight y FS.com fabrican y venden sus propios transceptores QSFP-DD 400G.

    Diferencia entre CFP2, QSFP-DD, OSFP y CFP8

La siguiente tabla ofrece una comparación detallada del tamaño, la compatibilidad, la potencia y otras características de los tres factores de forma principales: OSFP, QSFP-DD y CFP8.

OSFP QSFP-DD CFP8
Aplicaciones Centro de datos & Telecomunicación Centro de datos Telecomunicación
Tamaño 22.58mm× 107.8mm× 13mm 18.35mm× 89.4mm× 8.5mm 40mm× 102mm× 9.5mm
Consumo de potencia 15W 12W 24W
Compatibilidad con versiones anteriores con QSFP28 A través del adaptador No
Señal electrónica(Gbps) 8× 50G 8× 50G 8× 50G
Densidad del puerto del siwtch (1RU) 36 36 16
Tipo de fibra MMF & SMF MMF & SMF MMF & SMF
Enchufable en caliente
Gestión del terminal Directa Indirecta Indirecta
Soporte 800G No No

Entre estos tres factores de forma, el CFP8 carece de densidad, a diferencia de los otros dos. Los módulos OSFP han sido diseñados con los 800G en mente. Y el factor de forma QSFP-DD tiene varias ventajas, como su alta densidad y tamaño pequeño. Además, su retrocompatibilidad con otros transceptores, como el QSFP28, facilitará la migración al Ethernet 400G, por lo tanto, la industria verá satisfecha su necesidad de redes de alta velocidad y alta densidad. Así pues, se espera que el QSFP-DD se convierta en el factor de forma más apropiado para las aplicaciones de Ethernet 400G.

Resumen

Además de las categorías de módulos 400G que se han enumerado en este artículo, hay otras formas comunes de clasificar los transceptores ópticos, como el modo de fibra o la longitud de onda. La demanda de transmisión de datos de alta velocidad se está disparando. El mercado de los transceptores está experimentando cambios y esto nos indica que, en un futuro cercano, se va a desplegar el Ethernet 400G en los centros de datos de próxima generación y los transceptores 400G gozarán de una gran popularidad. Aunque los transceptores 400G se están empezando a utilizar, la puesta a prueba de estos módulos aporta tanto oportunidades como desafíos para los proveedores, sin embargo, el Ethernet 400G es una tendencia inevitable.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k