Deutsch

Übersicht über die 400G-QSFP-DD-Transceivertypen

Aktualisierung: 08. Aug 2022 by
3.5k

Es gibt drei steckbare Hauptformfaktoren für 400G-Ethernet-Transceiver, nämlich CFP8, OSFP und QSFP-DD (Quad Small Form Pluggable Double Density). Das 400G-QSFP-DD-Transceiver hat sich zu einem der beliebtesten Formfaktoren in 400G-Netzwerken der nächsten Generation entwickelt.

Was sind 400G-QSFP-DD-Transceiver-Typen? Welche Glasfaserkabel könnten mit diesen optischen 400G-Modulen verwendet werden? In diesem Artikel werden alle häufig gestellten Fragen zu den 400G-QSFP-DD-Transceiver behandelt.

400G-QSFP-DD-Transceiver-Typen

Es gibt mehrere Haupttypen von 400G-QSFP-DD-Transceivern auf dem Markt, z.B. 400G-QSFP-DD SR8, 400G-QSFP-DD DR4, 400G-QSFP-DD FR4, 400G-QSFP-DD LR4, 400G-QSFP-DD LR8 usw. In der folgenden Tabelle werden die 400G QSFP-Transceiver entsprechend der beiden von ihnen unterstützten Übertragungsarten (über Multimode- und Singlemode-Glasfaser) vorgestellt.

 

Art der Übertragung QSFP-DD-Produktbeschreibung Reichweite Optischer Steckverbinder Wellenlänge Optische Modulation Protokoll
Multimode-Faser (MMF) 400G QSFP-DD SR8 Bis zu 100m über OM4/OM5 Bis zu 70m über OM3 MTP-16/MPO-16 850nm 50G PAM4

IEEE P802.3c

IEEE 802.3cd

400G QSFP-DD XDR4/DR4+ Bis zu 2km über parallel SMF MTP-12/MPO-12 1310nm 100G PAM4 /
400G QSFP-DD 2FR4 Bis zu 2km über Duplex SMF CS CWDM4 Wellenlänge 50G PAM4 IEEE 802.3bs
400G QSFP-DD LR4 Bis zu 10km über Duplex SMF LC CWDM4 Wellenlänge 100G PAM4 100Glambda MSA
400G QSFP-DD LR8 Bis zu 10km über Duplex SMF LC CWDM4 Wellenlänge 50G PAM4 IEEE 802.3bs
400G QSFP-DD ER8 Bis zu 40km über Duplex-SMF LC 1310nm 50G PAM4 IEEE 802.3cn

LWL-Verbindungen für 400G QSFP-Transceiver

QSFP 400G SR8

    • Ein 400G QSFP-DD SR8 kann mit einem anderen QSFP-DD SR8 über ein MTP-16/MPO-16-Kabel verbunden werden. Dies ist die beliebteste Verbindung, bei der ein MTP-16/MPO-16-Kabel verwendet wird, um zwei 400G QSFP-DD SR8-Transceiver direkt zu verbinden.

QSFP-DD SR8 Connection
QSFP-DD SR8 to 2× 200G SR4 Breakout Connection
    • QSFP-DD SR8 auf 8× 50G SR über MPO-16 auf 8× LC Duplex-Glasfaserkabel.

QSFP 400G DR4

  • QSFP-DD DR4 auf QSFP-DD DR4 über ein MPO-12-Trunkkabel.

    QSFP-DD DR4 Connection
  • QSFP-DD DR4 auf 4× 100G DR über MPO-12 auf 4× LC Duplex-Breakout-Kabel.

QSFP-DD DR4 to 4x 100G Breakout Connection

QSFP 400G XDR4/DR4+

  • QSFP-DD XDR4/DR4+ auf QSFP-DD XDR4/DR4+ über ein MPO-12-Trunkkabel.

    QSFP-DD XDR4 Connection
  • 400G QSFP-DD XDR4 auf 4× QSFP-DD 100G FR Module über ein MPO-12 auf 4× Duplex LC-Kabel.

QSFP 400G FR4

QSFP-DD FR4 auf QSFP-DD FR4 über ein Duplex LC-Kabel.

QSFP-DD FR4 Connection

QSFP 400G 2FR4

QSFP-DD 2FR4 auf 2× 200G FR4 übre 2× CS auf 2× LC Duplex-Kabel.

QSFP-DD 2FR4 Connection

QSFP 400G LR4

QSFP-DD LR4 auf QSFP-DD LR4 über ein LC Duplex-Kabel.

QSFP-DD LR4 Connection

QSFP 400G LR8

QSFP-DD LR8 auf QSFP-DD LR8 über ein LC Duplex-Kabel.

QSFP-DD LR8 Connection

QSFP 400G ER8

QSFP-DD ER8 auf QSFP-DD ER8 über ein LC Duplex-Kabel.

QSFP-DD ER8 Connection

400G OSFP Transceivers: F&A

F: Was bedeuten „SR8“, „DR4“, „XDR4“, „FR4“ und „LR4“?

A: „SR“ bezieht sich auf kurze Reichweite, und „8“ bedeutet, dass es 8 optische Kanäle gibt. „DR“ bezieht sich auf eine Reichweite von 500 m unter Verwendung von Singlemode-Fasern, und „4“ bedeutet, dass es 4 optische Kanäle gibt. „XDR4“ ist die Abkürzung für „eXtended reach DR4“. Und „LR“ bezieht sich auf eine Reichweite von 10 km bei Verwendung von Singlemode-Fasern.

 

F: Kann ich ein OSFP-Transceivermodul an einen QSFP-DD-Port anschließen?

A: Nein. QSFP-DD und OSFP sind völlig unterschiedliche Formfaktoren. Weitere Informationen über QSFP-DD-Transceiver finden Sie unter Übersicht zu 400G QSFP-DD-Transceiver-Typen. Sie können nur eine Art von Formfaktor in dem entsprechenden System verwenden. Wenn Sie z. B. ein OSFP-System haben, müssen OSFP-Transceiver und -Kabel verwendet werden.

 

F: Kann ich ein 100G-QSFP28-Modul in einen OSFP-Port einstecken?

A: Ja. Ein QSFP28-Modul kann mit einem Adapter in einen OSFP-Port eingesteckt werden. Bei Verwendung eines QSFP28-Moduls in einem OSFP-Port muss der OSFP-Port für eine Datenrate von 100G statt 400G konfiguriert werden.

 

F: Welche anderen Breakout-Optionen sind möglich, außer der Verwendung der oben erwähnten OSFP-Module?

A: OSFP 400G DACs & AOCs sind für Breakout 400G Verbindungen möglich. Weitere Informationen zu 400G DACs und AOCs finden Sie unter Übersicht zu 400G DAC- & AOC-Kabel.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
88.2k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
76.7k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
28.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.4k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
7.1k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
10.4k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
41.5k