Deutsch

Wie Sie die richtige Größe des Serverracks für Ihr Rechenzentrum auswählen

Aktualisierung: 30. Mär 2023 by
1.7k

Es gibt mehr Größen für Serverracks, als sich die meisten Unternehmen vorstellen können. Die Wahl der richtigen Rechenzentrums-Rackgröße für die ordnungsgemäße Montage Ihrer Geräte kann eine entmutigende Aufgabe sein, insbesondere wenn Sie nur ein begrenztes Wissen haben, wie sich die Größenunterschiede auf Ihr Unternehmen auswirken.

Zum Glück ist es einfacher, eine fundierte Entscheidung auf der Grundlage einiger weniger Variablen zu treffen. Die Kenntnis dieser Variablen und die Befolgung einiger allgemeiner Regeln kann Ihnen helfen, die besten Rackgrößen für Rechenzentren zu finden, die den Anforderungen entsprechen.

Beginnen wir mit dem Leitfaden zur Größenbestimmung von Serverracks in Rechenzentren und seinen Auswirkungen.

Erläuterung der Rechenzentrums-Rack-Größeneinheit HE

Die Rack-Einheit "HE" ist die Standardeinheit, mit der die Höhe der Serverracks oder, anders ausgedrückt, die „U-Spaces“ gemessen werden. Eine einzelne Rack-Einheit HE entspricht einer Höhe von 1,75 Zoll, und die Standardhöhe für Serverracks beträgt bis zu 6-7 Fuß, kann aber je nach den individuellen Bedürfnissen variieren. Es gibt Rack-Einheiten, die viel größer und kleiner sind als der angegebene Standard, aber Sie werden schnell herausfinden, warum die Industrie diesen Standard bevorzugt.

Höhe von Serverracks

Die Höhe ist ein üblicher Faktor bei der Klassifizierung von Servern in verschiedene Typen. Breite und Tiefe sind oft nicht die entscheidenden Größen.

Die Standardeinheit für die Dimensionierung eines Serverracks gibt auch das Höhenmaß an. Natürlich ist dies eines der wichtigsten Maße, das beim Kauf eines Serverracks zu berücksichtigen ist. Die Industrie bietet einen Standard an.

Derzeit sind 42 HE und 48 HE die gängigsten Standards für Serverracks. Die 48 HE-Racks werden auch „Sieben-Fuß-Racks“ genannt, womit der Begriff hinreichend selbsterklärend ist. 42 HE-Racks haben eine Höhe von etwa sechs Fuß.

42 HE-Racks haben andere Größen als Branchenfavoriten abgelöst. Das liegt daran, dass die Höhe groß genug ist, um die Geräte unterzubringen und im Laufe der Zeit zu skalieren, aber klein genug, um die Geräte leicht zugänglich zu machen, zu warten und zu verwalten. 52 HE erfreut sich ebenfalls wachsender Beliebtheit in Rechenzentren. Sie sind etwa einen Meter hoch. Darüber hinaus gibt es Halbracks, auch 22 HE- und 27 HE-Racks genannt.

Auch hier müssen Sie ausreichend recherchieren, bevor Sie sich für eines dieser Systeme für Ihre Datenbanken entscheiden. In letzter Zeit werden immer häufiger Serverracks in nicht standardisierten Größen entwickelt. Sie sind besonders häufig bei Open-Frame-Racks anzutreffen. Diese Racks bieten eine enorme Vielfalt an Größen. Die maximale Größe kann hier bis zu 70 HE (entspricht etwa 3 Metern) betragen.

Serverrack für Rechenzentren

Serverrack-Breite

In der IT-Branche ist in der Regel eine Serverschrankbreite von 19 Zoll gebräuchlich. Diese Zahl entspricht in etwa den typischen Größen der im Rack montierten Geräte, da die meisten von ihnen 19 Zoll lang sind.

Die gleiche Rackgröße wie die Geräte zu haben, erleichtert die Montage. Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern, die einzelnen Komponenten Ihrer Ausrüstung zu messen, da das Rack problemlos die gesamte Ausrüstung aufnehmen kann.

Ein Serverrack mit einem Innenabstand von 19 Zoll hat normalerweise eine Außenbreite von 24 Zoll. Auch diese Rackgröße für Rechenzentren erleichtert den Zugang und die Verwaltung der Geräte. Die meisten Bodenplatten sind 24 Zoll x 24 Zoll groß. Racks mit einer ähnlichen Breite können den Platz effizient nutzen, da sie nur eine Platte einnehmen. Außerdem ist es für Rechenzentren sehr einfach, Kabel hinzuzufügen, PDUs zu montieren und Geräte zu überwachen, indem der verfügbare Platz an der Kante genutzt wird.

Tiefe des Serverracks

Für die Tiefe gibt es weniger Optionen als für die Höhe. Die Servertiefe wird in der Regel in Zoll gemessen und kann zwischen 0 und 50 Zoll liegen. Beliebte Optionen für die Servertiefe sind 24 Zoll und 48 Zoll. Wenn Sie mit Open-Frame-Racks arbeiten, ist eine Tiefe von 29 Zoll ebenfalls eine gute Wahl. Open-Frame-Racks wie diese arbeiten gut mit bekannten Unternehmen wie Dell, IBM und HP zusammen. Dadurch sind sie weitaus häufiger anzutreffen, als man denken würde. Andererseits eignet sich ein 24-Zoll-Server hervorragend für die Unterbringung von AV- und Netzwerkgeräten, Patchpanels usw. Eine Tiefe von mehr als 48 Zoll ermöglicht die Unterbringung größerer Geräte und bietet zusätzlichen Platz für die Kabel- und Geräteverwaltung.

Die Größe der Ausrüstung ist weniger ein Problem, wenn es um die Tiefe eines Servers geht. Rechenzentren sind sehr flexibel, wenn es darum geht, ein Rack mit einem Server zu kombinieren. Die meisten Rack-Server können kleinere Geräte problemlos mit Hilfe von Schienen anpassen.

Es ist wichtig, die verschiedenen Rack-Typen zu verstehen, wenn es um die Tiefe eines Server-Racks geht. 4-Säulen-Racks und 2-Säulen-Racks unterscheiden sich in ihrer Konstruktion, da sie unterschiedliche Tiefen haben.

2-Säulen-Racks bestehen aus zwei senkrecht stehenden Trägern und sind daher einfacher zu handhaben und besser für leichtere Geräte wie Router, Switches und Patchpanels geeignet. 4-Säulen-Racks werden mit vier aufrechten Trägern gebaut.

Mit einem Rollensatz lässt sich ein 2-Säulen-Rack in ein 4-Säulen-Rack umwandeln. 2-Säulen-Racks können in der Tiefe eingeschränkt sein, haben aber ähnliche Höhenmaße wie ein Standard-Serverrack für Rechenzentren. Eine Höhe von 24 HE ist typisch für Zwei-Säulen-Halb-Racks, während vollwertige Racks etwa 45 HE haben.

Im Gegensatz dazu sind 4-Säulen-Racks viel stabiler und können viel mehr Gewicht tragen. Sie werden von vier Trägern getragen, die mit allen Schienen und Fächern verbunden sind. Auf der anderen Seite erfordern diese Racks eine größere Einbautiefe.

Die Wahl der richtigen Größe

Zu Beginn dieses Artikels haben wir über die wichtigsten Regeln für den Kauf von Serverracks für Rechenzentren gesprochen. Die erste Faustregel lautet „Planung“. Sie müssen sich das Layout und die Einrichtung ansehen. Schätzen Sie die genaue Breite, Länge und Höhe Ihrer Server und der dazugehörigen Ausrüstung, um Server zu kaufen, die den Anforderungen entsprechen.

Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, gibt es eine Vielzahl von Rack-Optionen, aus denen Sie wählen können, egal ob Sie Server für Ihr Unternehmen, für Ihr Zuhause oder für ein Start-up-Unternehmen einrichten wollen. Unabhängig davon, wie groß oder klein Ihre Pläne sind, es gibt immer die richtige Rackgröße. Vergewissern Sie sich nur, dass Typ und Größe des Racks genau zu Ihrer Gesamtkonfiguration und Ihren Installationsplänen passen.

4-Säulen-Racks eignen sich gut für mittelgroße oder große Geräte, da sie sowohl von vorne als auch von hinten montiert werden und Ihr Zubehör so sicher ist. Montieren Sie Ihr Zubehör außerdem in einem abschließbaren und geschlossenen Serverrack, um es zusätzlich zu schützen.

Eine zweite Regel besagt, dass Sie den Platz, den Ihr Rack benötigt, überschätzen sollten, um die Skalierbarkeit zu erleichtern. Achten Sie bei der Suche nach einem Rack für ein Rechenzentrum besonders auf die Stellfläche. Die Abmessungen des Rechenzentrums-Racks sollten genau zu den Abmessungen Ihrer Bodenplatte passen, um einen sauberen Luftstrom zu gewährleisten. Bei unvermeidlichem Platzmangel können Sie auch Blindplatten installieren, um sicherzustellen, dass der Luftstrom nicht behindert wird.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.8k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.8k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.4k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.4k