Stacking vs. Trunking vs. Uplink: Welches ist das beste Verfahren zum Verbinden von Switches?
Normalerweise werden in einem Netzwerksystem mehrere Netzwerk-Switches miteinander kombiniert, um die Anforderungen des Netzwerks (Anzahl der Ports, bestimmte Funktionen usw.) zu erfüllen, wenn ein Switch nicht ausreicht. Es gibt verschiedene Ansätze für die Verbindung mehrerer Switches, von denen Switch-Stacking, Trunking und Uplink die gängigsten sind. In diesem Beitrag sollen die drei Switch-Verbindungsmethoden näher erläutert werden, und es soll aufgezeigt werden, welche Methode in der Praxis zu wählen ist.
Was ist Switch-Stacking, -Trunking und -Uplink?
? Switch-Stacking
Beim Switch-Stacking werden mehrere stackbare Switches über einen dedizierten Stacking-Port und ein Stack-Kabel zu einer logischen Einheit zusammengefasst, die dieselbe IP-Adresse hat. Nicht alle Netzwerk-Switches unterstützen Stacking, es hängt von den verschiedenen Marken ab. Und Stacking kann nur zwischen den gleichen Switch-Modellen oder der gleichen Serie einer Marke erreicht werden, z. B. zwischen FS S5860-20SQ-Switches oder gemischtes Stacking für S5860-20SQ- und S5860-24XB-U-Switches, wie in der Abbildung unten dargestellt. Die Portdichte einer Stacking-Einheit ist die Summe der kombinierten Ports, und die Switching-Kapazität wird erheblich gesteigert, da beim Stacking die Backplane der Switches verbunden wird, so dass zwischen den Switches eine Konnektivität mit voller Backplane-Geschwindigkeit besteht. Die Leistung des gesamten Netzwerksystems wurde erheblich verbessert, ebenso die Verwaltung dieser Switches. Weitere Informationen über Switch-Stacking finden Sie hier: Switch Stacking: Grundlage, Konfiguration und FAQs.
Abbildung 1: Switch-Stacking mit FS S5860-20SQ, S5860-24XB-U.
? Switch-Trunking
Switch-Trunking bezieht sich auf eine Methode, bei der ein Netzwerksystem den Netzwerkzugang zu vielen Switches ermöglicht, indem es eine Reihe von Verbindungen gemeinsam nutzt, anstatt sie einzeln bereitzustellen. Es ähnelt der Struktur eines Baumes mit einem Stamm und vielen Zweigen. Auf der Grundlage der Layer-2-Technologie wird Trunking häufig zur Bildung eines Netzwerks verwendet, das LANs, VLANs und WANs umfasst. Sie ermöglicht es Paketen, die für mehrere VLANs verpackt sind, über genau denselben Port zu laufen und behält dann die Trennung des Datenverkehrs unter ihnen bei. Wie die Abbildung unten zeigt (Abbildung 1), ist jeder Switch mit 2 VLANs (10 und 20) konfiguriert. Zwischen den beiden Switches gibt es einen einzigen Kommunikationskanal (VLAN-Trunk-Link), über den der Verkehr für beide VLANs geleitet werden kann. In der VLAN-Trunk-Verbindung hat jeder Switch einen Port, der als Trunk-Port bezeichnet wird, um den Datenfluss zwischen diesen VLANs zu ermöglichen.
Abbildung 2: VLAN-Trunking mit zwei FS S3910-48TS 48-Port Switches
? Switch-Uplink
Switch-Uplink ist ein Konzept, bei dem die Kaskadierung von Ports zwischen zwei Switches über den so genannten „Uplink-Port“ ermöglicht wird. Uplink-Ports haben oft relativ höhere Datenraten als normale Ports und werden verwendet, um größere Netzwerke über ein Straight-Through-Kabel oder ein DAC-Kabel zu verbinden. Um Uplinks zur Erzielung einer hohen Verfügbarkeit für Campus-Netzwerke aufzubauen, verbinden Sie, wie unten gezeigt, den Uplink-Port eines Switches mit dem Standard-Port eines anderen Uplink-Switches, um die Größe des Netzwerks zu erweitern, und es wird eine 3-Schicht-Kaskadierung implementiert. Wenn Sie zwei Geräte miteinander verbinden, wird der Uplink-Port nur an einem der Geräte verwendet. Wenn Sie zwei Uplink-Ports über ein Straight-Through-Kabel verbinden, ist das Ergebnis dasselbe wie bei der Verwendung von zwei normalen Ports - die Geräte können nicht miteinander kommunizieren. Hierin liegt der Unterschied zwischen Switch-Stacking und Kaskadierung.
Abbildung 3: Switch Uplink mit FS S3910-24TS, S5860-20SQ, N8560-48BC
Stacking vs. Trunking vs. Uplink: Was sind die Unterschiede?
Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen Switch-Stacking, Trunking und Uplink.
Merkmal | Switch-Stacking | Switch-Trunking | Switch-Uplink |
---|---|---|---|
Port-Dichte | Die Port-Dichte einer Stack-Einheit ist die Summe der kombinierten Ports | Die Ports der beiden Switches können nicht überlagert werden | Die Ports der beiden Switches können nicht überlagert werden |
Switch-Interoperabilität | Switch-Stacking erfordert das identische Modell von Ethernet-Switches desselben Herstellers | Die meisten Netzwerk-Switches auf dem Markt unterstützen Trunking unabhängig von Modellen und Anbietern, wodurch die Verbindung zwischen verschiedenen VLANs gewährleistet wird | Switch-Uplink bietet eine perfekte Passform für den Anschluss von Switches aus verschiedenen Produktfamilien |
Anzahl der Switches | Das Stapeln (Stacking) von Switches ist hinsichtlich der Anzahl der zu stapelnden Switches strenger (verschiedene Anbieter können entsprechende Standards haben) | Switch-Trunking ist flexibel hinsichtlich der Anzahl der Switches. Sie können je nach Bedarf einfach so viele Switches für den Trunking hinzufügen | Der Switch-Uplink ist flexibel hinsichtlich der Anzahl der Switches. Sie können einfach so viele Switches für den Uplink hinzufügen, wie Sie benötigen |
Port-Verbindung | Über dedizierte Stacking-Ports (wenn ein Switch über solche verfügt) oder über Uplink-Ports | Jeder Port kann als Trunk-Port bestimmt werden, um Switch-Trunking zu realisieren | Im Allgemeinen können nur Uplink-Ports verwendet werden, um Switch-Uplink zu erreichen |
Leistung | Jedes Stack-Mitglied teilt sich eine einzige IP-Adresse und agiert als eine ganze Einheit | Es gibt einen einzigen Kommunikationskanal (VLAN-Trunk-Link) zwischen den beiden direkt miteinander verbundenen Switches, über den der Verkehr für beide VLANs geleitet werden kann | Jeder angeschlossene Switch steht für sich allein und arbeitet unabhängig |
Anwendung | Erweiterung der Bandbreite so weit wie möglich. Darüber hinaus kann Switch-Stacking zur Bereitstellung von Link-Redundanz verwendet werden, um Ausfälle in der Verbindung zu verhindern. Selbst wenn ein Link in der Stack-Einheit ausfällt, können die anderen Switches weiterarbeiten. | Sie können mehrere Signale gleichzeitig verarbeiten und Ihre konfigurierten VLANs über das gesamte Netzwerk ausdehnen, was es für öffentliche Orte wie Wohnungen oder Schlafsäle, die viele Teilnetzwerke abdecken, äußerst geeignet macht | Der Uplink-Port wird in der Regel zur Verbindung mit einem Aggregations- oder Core-Switch verwendet |
Stacking vs. Trunking vs. Uplink: Was ist die richtige Wahl?
Die drei Methoden haben ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. Im Allgemeinen bietet Switch-Stacking mehr Bandbreite bei gleichzeitiger Vereinfachung der Netzwerkverwaltung, was sich als kostengünstigere Alternative zu gehäusebasierten, höherwertigen Switches erwiesen hat. Switch-Trunking ist eine großartige Option für Inter-Netzwerke, einschließlich LANs, VLANs und WANs, die sowohl die Netzwerkintegrität als auch die Beibehaltung der Verkehrstrennung erfordert. Switch-Uplink wird bevorzugt, wenn Sie Ihr Netzwerk aufrüsten möchten. Beispielsweise können Sie im Netzwerkszenario 10G-40G den QSFP+-Uplink eines 10GBase-T-Switch in den üblichen Fällen mit einem 40G-Switch verbinden.
Ähnlicher Artikel:
Verbindung mehrerer Ethernet-Switches
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022