Deutsch

Switch vs. Modem vs. Splitter vs. Bridge

Aktualisierung: 11. Jun 2020 by
14.7k

Es gibt mehrere Netzwerkgeräte, die in einer Netzwerkinstallation verwendet werden, wie Switches, Modems, Splitter, Bridges und mehr. Wie unterscheiden sie sich voneinander? Dieser Beitrag beleuchtet, was sie sind und wie sie sich unterscheiden.

Switch vs. Modem vs. Splitter vs. Bridge: Definitionen

Switch

Ein Netzwerk-Switch ist ein Hardware-Netzwerkgerät, das es vernetzten Geräten ermöglicht, effizient miteinander zu kommunizieren. Wenn ein Switch ein Datenpaket empfängt, bestimmt er, wohin das Paket geht, so dass Daten nur an den Computer oder die Geräte gesendet werden, für die sie bestimmt sind. Weitere Informationen zum Leitfaden und zur Auswahl von Netzwerk-Switches finden Sie in unserem Netzwerk-Switch WiKi.

figure 1 Ethernet switch.jpg

Abbildung 1: Ethernet-Switches

Modem

Das Modem ist die Kurzform des Wortes "Modulator, Demodulator". Es ist ein kleines Netzwerkgerät, mit dem Ihr Computer Signale über eine Telefonleitung oder ein Kabel von außerhalb Ihres Hauses hin und her senden kann.

figure 2 Ethernet modem.jpg

Abbildung 2: Ethernet-Modem

Im Allgemeinen verbindet sich ein Modem einfach mit Ihrem ISP, damit Sie eine Internetverbindung herstellen können. Es bietet eine Verbindung für ein einziges, verkabeltes Gerät, aber wenn Sie mehrere Geräte haben, um die Internetverbindung des Modems zu teilen und WiFi nutzen möchten, benötigen Sie trotzdem einen Router. Wenn Sie sich bei Ihrem Internetdienstanbieter anmelden, erhalten Sie ein Modem. Welche Art von Modem Sie benötigen, hängt von der Art des Internetdienstes ab, den Sie von Ihrem ISP erhalten. Wenn Sie Ihr eigenes Modem kaufen möchten, vergewissern Sie sich, dass die Modelle von Ihrem Internetanbieter empfohlen oder geprüft wurden.

Splitter

Ein Splitter ist ein kleines Gerät mit drei Ethernet-Ports - zwei auf einer Seite und einen auf der anderen. Jedes Paar Ethernet-Splitter führt nur zwei Kabel, da es auf dem ziemlich alten 100BASE-T-Standard beruht. Wie der Name schon andeutet, kann ein Ethernet-Splitter eine einzelne Internetverbindung aufteilen, um zusätzliche Verbindungen zu schaffen. Dadurch können zwei Geräte ein einziges Ethernet-Signal gemeinsam nutzen, was die Anzahl der Cat5-Kabel reduziert, die Sie bei der Verbindung zweier Netzwerke benötigen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel: Was ist ein PoE-Splitter und wie funktioniert er?

figure 3 Ethernet splitter.jpg

Abbildung 3: PoE-Splitter

Bridge

Eine Bridge, die auch als Netzwerkbrücke oder Ethernet-Bridge bezeichnet werden kann, ist ein Netzwerkknoten, der zwei Netzwerke mit unterschiedlichen Protokollen miteinander verbindet. Er wird verwendet, um ein lokales Netzwerk (LAN) mit einem anderen lokalen Netzwerk zu verbinden, das dasselbe Protokoll verwendet. Er dient als Eingangs- und Ausgangspunkt für ein Netzwerk. Der Zweck einer Netzwerkbrücke besteht darin, die Netzwerke in verwaltbare Sitzungen zu unterteilen.

Switch vs. Modem vs. Splitter vs. Bridge: Unterschiede

Switch vs. Modem

Switch und Modem sind zwei Geräte, die in Netzwerken häufig anzutreffen sind. Beide verfügen über einige physische Anschlüsse auf der Vorder- oder Rückseite, die die Anschlusspunkte für Computer, einen Anschluss für die Stromversorgung und LED-Leuchten zur Anzeige des Arbeitsstatus bieten. Ein Switch und ein Modem sind oft über einen Router verbunden. Ein Router kann an einem Ende an das Modem (ISP) und am anderen Ende an einen Switch (lokales Netzwerk) angeschlossen werden. Was ihre Unterschiede betrifft, so werden Modems in einer Heim-Netzwerkumgebung zwischen der Internetverbindung zu Hause und Ihrem ISP eingesetzt. Netzwerk-Switches werden am häufigsten in großen Netzwerken wie z.B. in Unternehmen, auf dem Campus oder in Datenzentren eingesetzt. Ihre Konfigurationsmöglichkeiten sind völlig unterschiedlich.

Switch vs. Bridge

Ähnlich wie Switches, die an der Datenverbindung operieren, ist eine Bridge eine Art Netzwerkverbindungsvorrichtung, die zwei Netzwerksegmente miteinander verbindet. Beide verbessern die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit des Netzwerks. Switches werden verwendet, um Geräte im selben Netzwerk zu verbinden, wobei mehrere Geräte gleichzeitig Daten senden können. Wie bereits erwähnt, können Router und Computer als Brücken arbeiten. Im Vergleich zu Switches, die im Allgemeinen Dutzende von Ports haben können, haben die meisten Netzwerkbrücken nur zwei oder vier Ports. Und eine Bridge kann weniger LANs verbinden, während ein Switch mehr Netzwerke verbinden kann.

Splitter vs. Switch

Sowohl Switches als auch Ethernet-Splitter werden in erster Linie zur Verbindung verschiedener Computer oder anderer Netzwerkgeräte verwendet. Switches können jedoch einzeln oder in einer Gruppe über Stacking oder Clustering arbeiten, während Ethernet-Splitter paarweise verwendet werden müssen. Ethernet-Switches können für Netzwerke mit verschiedenen Geräten verwendet werden, und es ist eine Stromaufnahme erforderlich, damit ein Ethernet-Signal in verschiedene Signale aufgeteilt werden kann und die Signale gleichzeitig arbeiten können. Für Ethernet-Splitter ist jedoch keine Stromeinspeisung erforderlich.

Fazit

Was den Vergleich zwischen Switch vs. Modem vs. Splitter vs. Bridge betrifft, so wissen wir, dass sie zwar Gemeinsamkeiten haben, aber für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. Das beste Ethernet-Gerät ist dasjenige, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Wir hoffen, dieser Beitrag hilft Ihnen, die am besten geeigneten Geräte zu finden.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.5k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k