Virtuelle Server vs. Physische Server – 8 wichtige Unterschiede
Da immer mehr physische Rechenzentren auf die Virtualisierung von Rechenzentren umsteigen, werden auch virtuelle Server immer beliebter. Das bedeutet jedoch nicht, dass physische Server veraltet sind. Beide haben ihre eigenen Vorteile und Einsatzmöglichkeiten. In diesem Artikel wird ein Vergleich zwischen physischen und virtuellen Servern angestellt, um Ihnen die Auswahl einer praktikablen Option für Ihr Netzwerk zu erleichtern.
Was ist ein physischer Server?
Ein physischer Server, auch Bare-Metal-Server genannt, ist ein Computerserver mit Motherboard, CPU, Arbeitsspeicher, Festplatte, Netzwerkanschluss sowie einem Betriebssystem (OS) zur Ausführung von Programmen und Anwendungen. Physische Server werden vor Ort gelagert und dienen als Mainframe für Kommunikation, Datenspeicherung und -verarbeitung.
Ein physischer Server besteht aus leistungsstarken Serverkomponenten, einschließlich physischer Hardware und einem Betriebssystem, und ist in der Regel sehr groß. Da die Ressourcen und Komponenten eines physischen Servers nicht von verschiedenen digitalen Nutzern gemeinsam genutzt werden können, kann ein einzelner physischer Server nur ein einziges Unternehmen bedienen.
Gängige Typen von physischen Servern
Es gibt verschiedene Arten von physischen Servern, je nach ihrer Rolle im Netz. Nachfolgend finden Sie eine Liste einiger gängiger Typen.
Web-Server: Sie werden für den Zugriff auf das World Wide Web über Public Domain Software verwendet. Einfach ausgedrückt, helfen Webserver Ihrem eigenen Computer, auf Informationen von einer Internet-Website zuzugreifen.
Proxy-Server: Sie fungieren als Brücke zwischen einem Server und einem Client. Wie der Name schon sagt, handelt ein Proxy-Server im Namen des Benutzers. Er hilft dabei, Eindringlinge in ein privates Netzwerk zu verhindern, und kann auch zum Aufbau einer Firewall verwendet werden.
FTP-Server (File Transfer Protocol): Sie werden verwendet, um Dateien zwischen verschiedenen Computern zu verschieben. Sie können FTP-Server verwenden, um Dateien vom Server auf Ihren Computer herunterzuladen oder sie von Ihrem Computer auf den Server hochzuladen.
Datei-Server: Sie speichern Datendateien für mehrere Clients. Sie ermöglichen einen schnelleren Datenabruf und erleichtern das Speichern oder Schreiben von Dateien auf einem Computer.
Datenbank-Server: Sie fungieren als großer Speicher, auf den mehrere Programme und Anwendungen zugreifen und ausgeführt werden können. Ein Datenbankserver kann immer unabhängig laufen.
Druckserver: Drucken von Dateien über ein Netzwerk, indem sie eine Fernverbindung zu lokalen Computern herstellen. Mehrere Computer können an einen Druckserver angeschlossen werden, so dass sie sich einen einzigen Drucker teilen können.
Was ist ein virtueller Server?
Ein virtueller Server oder eine virtuelle Maschine ist eine softwarebasierte Umgebung, die alle Funktionen eines physischen Servers emuliert. Sie werden zur Virtualisierung der Ressourcen eines physischen Servers verwendet, aber normalerweise ist der Unterschied zwischen einem ordnungsgemäß eingerichteten virtuellen Server und einem physischen Server für den Endbenutzer nicht so deutlich spürbar.
Mehrere virtuelle Server können auf einem physischen Server eingesetzt werden. Wir wissen, dass auf einem physischen Server nur ein einziges Betriebssystem laufen kann, aber wenn er mehrere virtuelle Server beherbergt, arbeitet jeder virtuelle Server wie ein unabhängiger Server. Er führt sein eigenes Betriebssystem aus und nutzt seine eigenen zugewiesenen Ressourcen wie Arbeitsspeicher, Speicher und Rechenkomponenten.
Wie funktioniert ein virtueller Server?
Um einen virtuellen Server einzurichten, muss ein Hypervisor auf der physischen Hardware installiert werden. Nach der Installation kann der Hypervisor virtuelle Server erstellen und verwalten, die über eigene virtuelle Rechenressourcen verfügen. Ein Hypervisor kann Rechenressourcen, Arbeitsspeicher, Speicherplatz usw. von der zugrunde liegenden Hardware abstrahieren und sie virtuellen Maschinen zuweisen. Auf diese Weise können mehrere Betriebssysteme und Anwendungen auf die virtuelle Hardware geladen werden.
Da ein Hypervisor mehrere virtuelle Server unterstützen kann, die sich die zugrunde liegende physische Hardware teilen, können mehrere Anwendungen gleichzeitig ausgeführt und mehr Betriebssysteme zugelassen werden.
Physischer Server vs. Virtueller Server: 8 Hauptunterschiede
Nachdem wir nun einen genaueren Blick auf physische und virtuelle Server geworfen haben, wollen wir uns nun mit den Unterschieden zwischen beiden befassen. Im Folgenden werden acht wichtige Unterschiede aufgeführt, die Sie kennen sollten.
1. Leistung
Da physische Server über dedizierte Ressourcen wie CPU, Speicher, Storage und Netzwerkkomponenten verfügen, gibt es keine Konkurrenz. Daher sind physische Server im Allgemeinen leistungsfähiger und effizienter und haben eine bessere Gesamtleistung. Dagegen müssen mehrere virtuelle Server miteinander um Rechenressourcen konkurrieren, was sie anfällig für Leistungsprobleme macht. Dies kann zu einer geringeren Effizienz und Stabilität führen.
Selbst wenn ein virtueller Server über die gleichen Fähigkeiten und Rechenressourcen wie ein physischer Server verfügt, kann er nicht die gleiche Leistung erbringen. Wenn Ihr Unternehmensnetzwerk mit großen Datenmengen arbeiten muss und Vorgänge ausgeführt werden, die die volle Nutzung der Rechenressourcen erfordern, ist ein physischer Server möglicherweise die bessere Wahl.
2. Verwaltung
Was die Verwaltung betrifft, so sind virtuelle Server einfacher zu verwalten als physische Server. Wenn beispielsweise ein physischer Server ausfällt, kann es lange dauern, ihn in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Im Gegensatz dazu kann der Wiederherstellungsprozess für virtuelle Server schnell abgeschlossen werden, indem vorherige Backups initiiert werden.
Da virtuelle Server auf bereits vorhandener physischer Hardware aufbauen, können sie außerdem in kurzer Zeit erstellt und in Betrieb genommen werden. Dies ist bei physischen Servern nicht der Fall, bei denen zusätzliche Komponenten installiert und eingerichtet werden müssen, bevor sie verwendet werden können.
Für die Verwaltung virtueller Server ist jedoch ein hohes Maß an Fachwissen erforderlich. Sie sollten sich vergewissern, dass Ihr IT-Team über genügend spezifische Fähigkeiten verfügt, um Ihre virtuelle Plattform zu verwalten.
3. Sicherheit
Die Sicherheitsverwaltung ist in einer virtuellen Umgebung einfacher als in einer physischen Umgebung. Mit Technologien auf Hypervisor-Ebene kann die Sicherheit zentralisiert und damit einfacher verwaltet werden. Für jeden physischen Server müssen Sie jedoch ein individuelles Schutzsystem aufbauen, das auf seinen eigenen Fähigkeiten, Rechenressourcen und der Vertraulichkeit der gespeicherten Daten basiert. Bei einer großen Anzahl von physischen Servern in Ihrem Netzwerk wäre dies sehr mühsam.
Außerdem kann ein virtueller Server mit einem universellen Sicherheitsmodell geschützt werden. Ihr IT-Team kann Sicherheitsrichtlinien über Dashboards auf dem Hypervisor entwickeln, dokumentieren und umsetzen.
4. Portabilität
Die Portabilität ist ein weiterer wichtiger Unterschied. Sie können die Arbeitslast problemlos über die virtuelle Umgebung hinweg verschieben, z. B. von einer physischen Hardwareplattform auf eine andere, ohne dass Sie viel dafür tun müssen. Diese Workload-Migration kann online durchgeführt werden.
Aber die Migration Ihrer physischen Server an einen anderen Ort ist ein komplexer Prozess. In diesem Fall müssen Sie alle auf dem Server gespeicherten Daten und Hardwareressourcen an einen neuen Standort verschieben und dann alle Software-/Hardwarekomponenten auf einem neuen physischen Server neu installieren. Das heißt, Sie müssen einen physischen Server fast von Grund auf neu aufbauen.
5. Skalierbarkeit
Physische Server sind schwieriger zu skalieren. Es müssen zusätzliche Hardwarekomponenten verwendet werden. Im Falle neuer Betriebssysteme müssen neue Server gekauft und installiert werden. Außerdem ist der Prozess der Installation und Konfiguration sehr zeitaufwendig.
Eine virtuelle Serverumgebung ist besser skalierbar. Mehrere virtuelle Maschinen können leicht zur virtuellen Umgebung hinzugefügt oder aus ihr entfernt werden. Je nach Ihren geschäftlichen Anforderungen können Sie Ihre virtuelle Umgebung problemlos vergrößern oder verkleinern. Außerdem wird keine zusätzliche Server-Hardware benötigt.
6. Platzbedarf
Wie bereits erwähnt, können mehrere virtuelle Server auf einem einzigen physischen Server laufen und sich auch die gesamte physische Hardware teilen. Das bedeutet, dass virtuelle Server platzsparender sind. Im Gegensatz dazu benötigen physische Server viel mehr Platz, da sie physische Hardware wie CPU, Arbeitsspeicher und Storage beherbergen müssen.
7. Wartung
Sowohl für physische Server als auch für virtuelle Server ist eine 24/7-Überwachung unerlässlich, um potenziellen Risiken vorzubeugen. Wenn ein physischer Server ein Problem hat, muss nur eine physische Einheit repariert werden, was die Fehlersuche vereinfachen kann.
Gleichzeitig sind virtuelle Server in der Lage, Ausfälle von physischen Komponenten von denen des Betriebssystems zu isolieren. Dadurch kann das Risiko von Ausfallzeiten bis zu einem gewissen Grad verringert werden.
8. Kosten
Um eine virtuelle Serverumgebung aufzubauen, müssen Sie mehr in Hardware und Software investieren, aber Upgrades und Skalierung sind weitaus kosteneffizienter. Virtuelle Server können also langfristig die Gesamtkosten senken.
Bei physischen Servern können Sie bei der Anschaffung von Software etwas Geld sparen, aber wenn Sie Ihre physische Umgebung erweitern wollen, entstehen höhere Kosten.
Wie wählt man den richtigen Server aus?
Die obige Diskussion zeigt, dass sowohl physische Server als auch virtuelle Server ihre eigenen Vorteile und Grenzen haben. Keiner gewinnt in jeder Hinsicht. Um Ihnen zu helfen, die optimale Wahl zu treffen, fassen wir hier die wichtigsten Überlegungen zusammen.
Wenn Sie anspruchsvolle Arbeitslasten haben und die Verarbeitungsgeschwindigkeit Ihr Hauptanliegen ist, sollten Sie sich für physische Server entscheiden, da diese über eine hohe Leistung verfügen.
Wenn Ihr Netzwerk je nach Geschäftswachstum flexibel auf- und abgebaut werden muss, sind virtuelle Server die bessere Wahl. Sie können auch die variablen Anforderungen von KMU und großen Unternehmen erfüllen.
Kurz gesagt, es gibt keine einfache Antwort. Bei der Wahl zwischen den beiden ist es wichtig, die unterschiedlichen Merkmale und Ihre eigenen geschäftlichen Anforderungen zu berücksichtigen, um herauszufinden, welche Lösung am besten zu Ihrer Infrastruktur passt.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022