DHCP vs Static IP : Quelle est la meilleure option ?
De nos jours, la plupart des dispositifs réseau tels que les routeurs ou switchs réseau utilisent le protocole IP comme norme de communicacion sur le réseau. Dans le protocole IP, chaque dispositif du réseau possède un identifiant unique appelé adresse IP. La méthode la plus simple pour l‘obtenir était de configurer une adresse IP fixe ou une adresse IP statique.
Comme il existe des limites aux IP statiques, certains administrateurs utilisent plutôt des IP dynamiques. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole permettant d'attribuer des adresses IP dynamiques aux appareils connectés au réseau. Quelle est la différence entre DHCP et IP statique ?
Qu'est-ce qu'une adresse IP statique ?
Une adresse IP statique est une adresse qui est attribuée en permanence à vos appareils réseau par votre fournisseur d'accès Internet et qui ne change pas même si votre appareil est réinitialisé. Les adresses IP statiques ont généralement deux versions : IPv4 et IPv6. Une adresse IP statique est généralement attribuée à un serveur qui héberge des sites web et fournit des services de courrier électronique, de VPN et de FTP. Dans l'adressage IP statique, chaque appareil du réseau a sa propre adresse sans redondance et les adresses IP statiques devront être configurées manuellement. Lorsque de nouveaux dispositifs sont connectés à un réseau, vous devez sélectionner l'option de configuration "manuelle" et saisir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle de défaut et le serveur DNS.
Un exemple typique d'utilisation d'une adresse IP statique est le serveur web. Depuis la fenêtre de votre ordinateur, allez à START -> RUN -> tapez "cmd" -> OK. Tapez ensuite "ping www.google.com" dans la fenêtre de commande, vous verrez l'interface comme vous pouvez le voir dans l‘exemple ci-dessous. Le numéro à quatre octets 74.125.127.147 est l'adresse IP actuelle de www.google.com. S'il s'agit d'une adresse IP statique, vous pourrez vous connecter à Google à tout moment en utilisant cette adresse IP statique dans le navigateur web si vous souhaitez visiter Google.
Qu'est-ce que le DHCP ?
Au contraire de l'adresse IP statique, il y a l'adresse IP dynamique. Le sujet IP statique ou dynamique est très populaire auprès de nombreux techniciens en informatique. L'adresse IP dynamique est une adresse qui ne cesse de changer. Pour créer des adresses IP dynamiques, le réseau doit disposer d'un serveur DHCP configuré et opérationnel. Le serveur DHCP attribue une adresse IP vacante à tous les appareils connectés au réseau. Le DHCP est un moyen d'attribuer dynamiquement et automatiquement des adresses IP à des périphériques de réseau sur un réseau physique. Il fournit un moyen automatisé de distribuer et de mettre à jour les adresses IP et d'autres informations de configuration sur un réseau. Pour savoir comment fonctionne le DHCP, veuillez consulter l‘article : Qu‘est ce que le DHCP et DNS et quelle est leur différence ?
DHCP vs Static IP : lequel est préférable ?
Un adressage IP approprié est essentiel pour établir des communications entre les appareils d'un réseau. Entre DHCP et IP statique, lequel est préférable? Le point suivant examine la question.
Les adresses IP statiques permettent aux dispositifs de réseau de conserver la même adresse IP en permanence. Un administrateur de réseau doit garder une trace de chaque dispositif attribué statiquement pour éviter de réutiliser la même adresse IP. Comme l'adresse IP statique requiert des configurations manuelles, elle peut créer des problèmes de réseau en cas d'utilisation sans une bonne maîtrise du protocole TCP/IP.
DHCP est un protocole permettant d'automatiser la tâche d'attribution des adresses IP. Le DHCP est avantageux pour les administrateurs de réseau car il supprime la tâche répétitive consistant à attribuer plusieurs adresses IP à chaque appareil du réseau. Cela peut ne prendre qu'une minute, mais lorsque vous configurez des centaines de périphériques réseau, cela peut devenir très fatigant. Les points d'accès sans fil utilisent également le DHCP afin que les administrateurs n'aient pas besoin de configurer eux-mêmes leurs appareils. Pour les points d'accès sans fil, les switchs PoE, qui prennent en charge la liaison dynamique selon la définition des utilisateurs, sont couramment utilisés pour attribuer des adresses IP à chaque appareil connecté. Ce qui rend le DHCP attrayant, c'est qu'il est moins cher que les adresses IP statiques et qu'il nécessite moins de maintenance. Vous pouvez consulter le tableau suivant pour identifier leurs avantages et inconvénients.
Adresse IP | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|
DHCP | DHCP ne nécessite aucune configuration manuelle pour se connecter à des appareils locaux ou accéder au Web. | Comme le DHCP est une technologie "sans intervention", il existe un risque qu'une partie tierce puisse implanter un serveur DHCP non autorisé, ce qui permettrait d'envahir le réseau à des fins illégales ou d'accéder au réseau de manière aléatoire sans autorisation explicite. |
IP Statique | L'adresse ne change pas au fil du temps, sauf si elle est modifiée manuellement - ce qui est bon pour les serveurs web et les serveurs de courrier électronique. | Les adresses IP statiques sont plus chères que les adresses IP dynamiques car les FAI facturent souvent des frais supplémentaires pour ces adresses. Elle nécessite également une sécurité supplémentaire et une configuration manuelle, ce qui ajoute de la complexité lorsqu'un grand nombre de dispositifs sont connectés. |
Conclusion
Les adresses IP statiques sont plus chères que les adresses IP dynamiques car les FAI facturent souvent des frais supplémentaires pour ces adresses. Elle nécessite également une sécurité supplémentaire et une configuration manuelle, ce qui ajoute de la complexité lorsqu'un grand nombre de dispositifs sont connectés.
Article connexe :
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)