Français

Qu'est-ce que l'iSCSI et comment mettre en place un SAN iSCSI ?

Mis à jour depuis le 07 juin, 2021 by
15.8k

L'iSCSI (Internet Small Computer System Interface) est une technologie SAN (Storage Area Network). Il offre une solution de stockage à grande vitesse, pour longues distances et à coût relativement bas. Dans cet article, nous introduisons le stockage iSCSI et proposons des conseils pour la mise en place d'un SAN iSCSI.

Qu'est-ce que l'iSCSI et comment ça marche ?

iSCSI, également appelé SAN iSCSI, a été standardisé par l'IETF en avril 2004. Il constitue une alternative rentable au traditionnel SAN Fibre Channel (FC). Contrairement au SAN FC qui nécessite du matériel dédié (HBA FC, switch FC, etc.), le stockage SAN iSCSI peut être construit sur l'infrastructure réseau existante (switch fibre, routeur, etc.), sans avoir à acquérir du matériel ou équipement supplémentaire. iSCSI est également basé sur la norme de transfert de blocs, qui est plus rapide et plus efficace.

iSCSI est un protocole de la couche transport permettant le transport de commandes SCSI (CDB) de niveau bloc entre l'initiateur iSCSI (clients) et la cible de stockage (targets) sur un réseau TCP/IP. L'initiateur iSCSI est un composant client sur le système hôte qui consomme le stockage. Il est responsable de l'initiation des demandes et de la réception des réponses d'une cible iSCSI. La cible iSCSI se trouve sur les périphériques de stockage fournissant le stockage, qui écoute et répond aux commandes des initiateurs iSCSI.

iSCSI - SAN iSCSI

(Source: TechGenix)

Le réseau iSCSI comprend les adaptateurs de bus hôte (HBA) ou cartes réseau (NIC) des serveurs hôtes, les commutateurs et les routeurs qui acheminent le trafic de stockage, les câbles, les processeurs de stockage (SP) et les systèmes de disque de stockage. Comme indiqué ci-dessous, le stockage iSCSI fonctionne en transportant des données au niveau des blocs entre l'initiateur iSCSI et la cible iSCSI via le réseau TCP/IP.

Réseau iSCSI

Pourquoi utiliser le stockage iSCSI?

Au-delà des avantages mentionnés ci-dessus, tels que la réduction des coûts et les excellentes performances, le stockage iSCSI offre également les avantages suivants :

  • Comme iSCSI est exécuté sur des composants de réseau Gigabit Ethernet (switch Gigabit Ethernet, routeur, etc.), il est non seulement moins cher à adopter, mais il simplifie également l'environnement de stockage en réseau.

  • Le personnel informatique n'a pas besoin de formation supplémentaire pour gérer un stockage iSCSI. Toute personne connaissant la technologie TCP/IP peut facilement installer et gérer le SAN iSCSI.

  • Le stockage iSCSI est basé sur TCP/IP, une technologie universelle et non propriétaire, ce qui permet à des périphériques de stockage en réseau de marques différentes de fonctionner ensemble de manière transparente dans un SAN iSCSI.

Comment mettre en place un SAN iSCSI?

SAN iSCSI convient aux petites et moyennes entreprises qui ont de grandes quantités de données à stocker et à transmettre sur le réseau. Voici quelques conseils sur la façon de planifier et de configurer un SAN iSCSI pour un réseau d'entreprise:

Premièrement, bien que le réseau de stockage iSCSI puisse fonctionner sur l'infrastructure réseau existante, il est préférable de placer le trafic iSCSI sur son propre VLAN, de préférence sur un réseau à vitesse gigabit complètement séparé. Cela permet d'établir une connexion redondante pour le stockage des données en cas de défaillance du réseau.

Deuxièmement, vous devez utiliser un switch d'entreprise Gigabit Ethernet pour créer un SAN iSCSI. Un switch standard ne prend souvent pas en charge les connexions à la vitesse du fil entre plusieurs ports, ce qui peut entraîner la perte de paquets sans avertissement. Pour les applications de centre de données, un SAN iSCSI 10GbE est plus évolutif, donc un switch 10GbE est préférable.

Enfin, si vos serveurs disposent de connexions à un seul gigabit vers un switch Ethernet pour accéder aux baies de disques, ils sont vulnérables à une défaillance de ce lien. La meilleure solution consiste à utiliser la technique MPIO (Multipath I/O) pour créer plusieurs connexions entre l'initiateur iSCSI de chaque serveur et votre baie de disques.

Conclusion

Le stockage iSCSI peut exploiter les investissements en infrastructure réseau des entreprises en utilisant des switchs et des routeurs Ethernet standard pour déplacer les données du serveur au stockage. Il permet également d'utiliser l'infrastructure IP pour élargir l'accès au stockage SAN et étendre la connectivité SAN sur n'importe quelle distance. Les entreprises ayant besoin d'une sécurité de stockage des données ou d'une récupération après incident bénéficieront donc grandement du système SAN iSCSI.

FS propose un portefeuille complet de solutions et de produits de commutation pour les entreprises de toutes tailles, y compris switch PoE+, switch 1G/10G et switch 25G/40G/100G haut de gamme. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.

À voir aussi

Quelle est la différence entre switch Fibre Channel et switch Ethernet ?

Quelle est la différence entre switch LAN et switch SAN ?

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.2k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.8k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.9k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.4k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k