Quelle est la différence entre switch LAN et switch SAN ?
De nos jours, de nombreuses organisations mettent en place leurs propres réseaux de systèmes de stockage, comme LAN (Local Area Network) et SAN (Storage Area Network) pour répondre aux exigences en matière de stockage de données. Le switch (commutateur) joue un rôle important dans un réseau LAN ou SAN. Les switchs LAN et switchs SAN fournissent une voie de communication de données, mais il y a des différences entre eux. Cet article présente une description détaillée de ces deux switchs et leurs principales différences.
Qu'est-ce qu’un switch LAN et comment fonctionne-t-il ?
LAN (Local Area Network) est un groupe d'ordinateurs et périphériques qui partagent une ligne de communication commune ou un lien sans fil avec un serveur dans une zone géographique déterminée.
La commutation LAN est une forme de commutation par paquets dans laquelle les paquets de données sont transférés d'un ordinateur à un autre dans un réseau LAN. La technologie de commutation LAN est un élément essentiel dans la conception du réseau qui contribue à améliorer l'efficacité globale du LAN et à résoudre les problèmes de largeur de bande existants. La commutation LAN comprend principalement 4 types de commutation : commutation de niveau 2, commutation de niveau 3, commutation de niveau 4 et commutation multicouche (Multi-Layer Switching, MLS). Les trois couches de commutation (2, 3 et 4) sont combinées dans le MLS.
Le switch LAN est un switch Ethernet basé sur IP qui relie de manière flexible l'émetteur et le récepteur par un réseau de ports et de liens interconnectés afin de permettre le partage des ressources du réseau entre un grand nombre d'utilisateurs finaux. Ce sont des switchs de paquets qui prennent en charge plusieurs transmissions simultanées, en vérifiant l'adresse de destination de chaque trame et en la transmettant directement au port associé à l'appareil de destination. Le switch LAN répond aux besoins d'un groupe d'utilisateurs et permet de partager des ressources communes et de communiquer entre eux. Grâce au switch LAN, une grande partie du trafic peut être confinée à des segments LAN de taille inférieure et les congestions du LAN peuvent être considérablement réduites.
Qu'est-ce qu’un switch SAN et comment fonctionne-t-il ?
SAN est souvent utilisé par les entreprises pour les applications stratégiques qui requièrent un débit élevé et une latence réduite. SAN transfère des données entre les serveurs et les périphériques de stockage à l’aide de Fibre Channel et des switchs. Il permet à un serveur d’accéder à des ressources de stockage distantes.
Le switch SAN (également appelé switch Fiber Channel), est un composant essentiel du SAN qui est basé sur le protocole Ethernet ou le protocole Fiber Channel. Le switch SAN permet aux administrateurs de mettre en place une redondance de voies en cas de panne du chemin d'accès du serveur hôte au switch ou de la baie de stockage au switch. Il examine l'en-tête du paquet de données, détermine l'origine et la destination des appareils informatiques, et envoie le paquet au système de stockage prévu. Pour des informations détaillées sur le switch Fiber Channel, veuillez consulter l'article Quelle est la différence entre switch Fibre Channel et switch Ethernet.
Différence entre switch LAN et switch SAN
Les switchs LAN et SAN sont des éléments importants sur des réseaux LAN et SAN. Quelle est la différence entre ces deux types de switchs ? La partie suivante analyse les différences entre ces switchs.
Performance
En général, le switch LAN utilise une interface standard en cuivre et optique et fonctionne sur un réseau Ethernet basé sur IP. Les switchs LAN de niveau 2 basé sur matériel (adresse MAC) présentent les avantages d'une vitesse de transmission de données élevée et d'une faible latence. Il offre de bonnes performances pour certaines fonctions, comme la voix sur IP(VoIP), la qualité de service (QoS) et le rapport sur la bande passante. Les switchs LAN de niveau 3 offrent des fonctionnalités similaires à celles d'un routeur. Quant au switch LAN de niveau 4, il s'agit d'une version améliorée du switch LAN de niveau 3 qui fournit des applications supplémentaires comme Telnet et FTP. Le switch LAN peut également prendre en charge plusieurs protocoles tels que TCP/IP, TCP/UDP, IPX et Apple Talk. En un mot, le switch LAN est un switch d'entreprise/avancé qui présente les avantages d'un déploiement simple et d'un prix abordable pour votre réseau.
Un switch SAN est basé sur le réseau de stockage iSCSI et aussi sur une combinaison de la technologie Fiber Channel et iSCSI. La fonction la plus essentielle du switch SAN est qu'il dispose d'une capacité de stockage plus remarquable que celle du switch LAN. Le switch SAN peut également être un switch Ethernet. Dans une situation idéale, le switch SAN sur Ethernet serait consacré au trafic de stockage dans un réseau SAN de protocole Internet (IP) afin de maintenir la stabilité des performances. En même temps, les switchs SAN peuvent être combinés pour mettre en place des structures SAN de grande taille qui interconnectent des milliers de serveurs et de ports de stockage.
Application
Les switchs LAN peuventt être utilisés pour les réseaux Token Ring et FDDI, qui ont cédé la place à Ethernet. Le switch LAN contribue à une amélioration de l'efficacité globale des réseaux locaux et résout les problèmes de largeur de bande existants.
Un switch SAN est conçu pour des réseaux de haute performance avec une faible latence et une transmission de données sans perte. Il a aussi été conçu pour traiter les lourdes charges de transactions sur les réseaux Fiber Channel à haute performance.
Choix d'un switch LAN ou SAN
Au moment de choisir un switch, il est nécessaire de connaître les exigences et besoins spécifiques. Le switch LAN est principalement utilisé pour les réseaux Token Ring et FDDI qui se caractérisent par leurs performances élevées et prix bas. Alors que le switch SAN est disponible pour un réseau haute performance avec une faible latence et une transmission de données sans perte. Si vous recherchez un switch qui utilise des protocoles de partage de fichiers comme IPX, Apple Talk, alors l'équipement de stockage du switch LAN basé sur IP est votre meilleur choix. Si c’est un switch pour prendre en charge le stockage basé sur fibre optique dont vous avez besoin, vous pouvez alors déployer un switch SAN.
Les switchs FS S3910 sont des switchs LAN Ethernet avancés de haute performance. Ils prennent en charge de nombreuses fonctionnalités L2+, notamment LACP, STP/RSTP/MSTP, VLAN 802.1Q, port mirroring, RSPAN, ERPS, DHCP snooping, etc. En outre, les switchs FS S3910 peuvent fonctionner sur les réseaux de stockage via SAN IP (y compris SAN IP et SAN FC). Dotés d'un matériel robuste et de fonctions empilables améliorées, ils conviennent parfaitement aux campus, aux réseaux d'entreprise et aux datacenters.
Élément |
|
|
|
---|---|---|---|
Port 1GbE | 24 | 24 | 48 |
Capacité de commutation | 128 Gbps | 56 Gbps | 176 Gbps |
Taux de Transfert | 96 Mpps | 42 Mpps | 132 Mpps |
Mémoire Flash | 256MB | 256MB | 256MB |
SDRAM | 512MB | 512MB | 512MB |
Puce du switch | BCM56150 | BCM56152 | BCM56150 |
Empilage physique | Jusqu'à 4 Unités | Jusqu'à 4 Unités | Jusqu'à 4 Unités |
Table d’adresses MAC | 16K | 16K | 16K |
Trames Jumbo | 9,216 | 9,216 | 9,216 |
Flux d’air | De droite à gauche | Sans ventilateur | De droite à gauche |
Alimentation électrique | 1+1 Redondance (100-240VAC) | 1x Alimentation Intégré (100-240VAC) | 1+1 Redondance (100-240VAC) |
Consommation électrique maximale | 27w | 24w | 48w |
Conclusion
Les switchs LAN et switchs SAN peuvent fournir une voie de communication pour le mouvement des données et du stockage. Cependant, le switch LAN est basé sur IP tandis que le switch SAN est basé sur Fibre Channel. Lors de l'évaluation de votre switch LAN ou SAN, vous devez prendre en considération les exigences de performance, les protocoles de support et la vitesse de l'interface. Si le choix du switch LAN ou SAN approprié reste difficile, consultez FS. Nous proposons diverses solutions avec des tarifs différents.
FS propose une gamme complète de solutions et de produits de commutation pour les entreprises de toutes tailles, y compris switch PoE+, switch 1G/10G et switch 25G/40G/100G haut de gamme. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.
À Voir Aussi
L'analyse du switch d'accès Lan 10G FS.com
Comment configurer un VLAN via le CLI et l'interface Web ?
Explication du Voice VLAN : base, configuration et question fréquentes