Français

Qu'est-ce qu'un switch NBASE-T, et quels sont ses avantages ?

Mis à jour depuis le 15 nov, 2021 by
1.6k

Avec la rapidité des innovations et de l'adoption des technologies, l'infrastructure de réseau a évolué pour répondre aux besoins des clients et les dépasser. La dynamique changeante du marché a vu les entreprises technologiques repousser les limites de ce qui est possible avec la nouvelle norme de mise en réseau NBASE-T ou Multi-Gigabit Ethernet.

Qu'est-ce que NBASE-T, et pourquoi gagne-t-il en popularité sur le marché ? Nous mettons en évidence toutes les caractéristiques de cette technologie, depuis la définition et les spécifications de Gigabit ethernet jusqu'aux applications courantes et aux avantages.

Qu'est-ce que NBASE-T, et comment fonctionne-t-il ?

NBASE-T est une technique de signalisation Ethernet caractérisée par un réseau à haut débit et à faible latence. Cette technique de renforcement du réseau offre une meilleure largeur de bande et une meilleure fiabilité par rapport aux normes de mise en réseau traditionnelles. L'un des avantages de la technologie Ethernet NBASE-T est qu'elle permet d'améliorer la vitesse des câbles torsadés installés au-delà de leurs limites initiales. Un câble à paire torsadée typique peut supporter une largeur de bande allant jusqu'à 1 Go/s sur une distance limitée à 100 mètres. Une mise à niveau vers une technologie NBASE-T repoussera encore ces limites, offrant encore plus de vitesse. Par exemple, cette technologie permet d'augmenter la vitesse des câbles Cat5e et Cat6 à 2,5 et 5 GB/s.

En ce qui concerne son principe de fonctionnement, la technologie Multi-Gigabit Ethernet ramène les débits de signalisation du 10 Gigabit Ethernet à un quart ou à la moitié, c'est-à-dire 2,5 Gbps et 5 Gbps, respectivement. Cette modification est rentable et la moins perturbante puisqu'elle permet aux câbles en cuivre existants de supporter des vitesses plus élevées.

Spécifications et applications courantes

La technologie NBASE-T s'accompagne de certaines spécifications standard qui définissent l'échelle de fonctionnement et les limites du réseau. Il s'agit notamment de :

  • Prise en charge de 2,5 et 5 gigabits par seconde sur une distance pouvant atteindre 100 mètres avec un câblage de catégorie 5 ou supérieure.

  • Un taux d'erreur de bit inférieur à 10-12.

  • Spécification de la couche physique NBASE-T v2.3

  • Interconnexion simple et multi-fournisseurs de composants MAC et PHY avec la spécification MAC-PHY.

En adoptant cette technologie Multi-Gigabit Ethernet, il est possible d'utiliser les appareils de la génération 802.11ac Wave 2, ce qui vous permet de franchir les barrières de vitesse. Cette norme de mise en réseau offre également une bande passante améliorée avec une vitesse de transmission pouvant atteindre 5 GB/s - ce qui est impératif avec la toute dernière norme Wi-Fi, la 802.11ax.

Passage à un réseau Multi-Gigabit Ethernet

Les appareils de prochaine génération utilisés dans les bureaux et même dans les foyers seront capables d'une connectivité 2,5G ou 5G, par exemple les ordinateurs de bureau, les cartes réseau, les serveurs et les points d'accès Wi-Fi 6. En passant à la Multi-Gigabit Ethernet, vous optimisez le potentiel des appareils afin d'améliorer la vitesse et les performances.

Pour la plupart des petites entreprises, le remplacement de la totalité du matériel de réseau - serveurs, switchs, cartes réseau et stockage - est coûteux et peu pratique. De même, les normes industrielles pour les switchs à haut débit varient; par exemple, un switch 10GB nécessite des câbles de catégorie Cat6a ou supérieure, alors que la plupart des entreprises utilisent des câbles de catégorie Cat5e. Dans de telles situations, le réseau est ramené à la vitesse Gigabit que le Cat5e peut supporter.

Une solution à ce problème consiste à utiliser des switchs Multi-Gigabit, qui permettent aux appareils connectés au switch de fonctionner à la vitesse du port. Cela signifie que la vitesse du port déterminera la vitesse du câble connecté au sein du même réseau.

Switch PoE++ FS S5860-24XB-U

Qu'est-ce qu'un port Multi-Gigabit Ethernet ?

Vous vous demandez peut-être ce qu'est un port Multi-Gigabit Ethernet ? En termes simples, un switch comporte plusieurs ports, chacun étant conçu pour supporter un débit de données spécifique. Par exemple, un switch NBASE-T peut être doté de ports Ethernet prenant en charge 100 Mbps, 2,5 Gbps, 1 Gbps, 5 Gbps et, dans certains cas, 10 Gbps. Cela facilite la mise en réseau, et la vitesse optimale des appareils connectés est instantanément détectée et optimisée, ce qui signifie qu'il n'y a pas de réglage ou d'intervention manuelle.

Qu'est-ce qu'un port Multi-Gigabit Ethernet

Choisir un switch NBASE-T

Avant de se lancer dans la recherche d'un switch Multi-Gigabit ou NBASE-T, il faut tenir compte de certains facteurs. La première chose à faire est d'évaluer la charge actuelle du réseau et de prendre note du stockage à haut débit, des points d'accès Wi-Fi, des systèmes de CAM/CAD, etc. qui nécessitent plus de 1 GB.

Après avoir analysé la charge du réseau, assurez-vous que le switch que vous comptez utiliser possède un débit maximal supérieur au débit total de tous les appareils connectés. En d'autres termes, assurez-vous que les vitesses nominales des ports correspondent bien à vos cas d'utilisation typiques.

Remarques finales

Lorsque vous choisissez un switch NBASE-T, il est conseillé de toujours garder à l'esprit vos besoins actuels et futurs en matière de réseau. Il est également important de choisir un fournisseur réputé, présent sur le marché depuis longtemps. Ainsi, vous êtes assuré de bénéficier de switchs performants de haute qualité.

Article connexe :

Qu'est-ce que la technologie Multi-Gigabit Ethernet ?

Switch Multi-Gigabit pour réseau de campus d'entreprises en développement

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.0k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k