Solution WiFi de FS Pour le Secteur de l'Éducation : WiFi Pour les Écoles, les Collèges et les Universités
Avec les progrès de l'internet et des appareils mobiles, les espaces d'apprentissage et de formation ont changé de manière spectaculaire au cours de la dernière décennie. Les établissements d'enseignement doivent adopter de nouvelles méthodes d'apprentissage pour permettre aux étudiants de bénéficier d'une éducation de qualité, en harmonie avec les évolutions technologiques et scientifiques. Leurs infrastructures informatiques doivent être modernisées afin de faciliter l'accès aux technologies numériques. Les campus équipés d'un réseau WiFi sont de plus en plus nombreux, ce qui permet aux étudiants et aux enseignants d'accéder à une multitude d'informations grâce à l'internet. Cela permet également une collaboration simplifiée et une automatisation des méthodes éducatives traditionnelles.
Pourquoi les Établissements d'Enseignement Offrent-ils un Accès WiFi Gratuit aux Étudiants ?
Apprentissage Flexible et Autonome
Dans le secteur de l'éducation, la technologie WiFi devrait faciliter l'accès immédiat et illimité aux ressources et applications d'apprentissage en ligne à partir de n'importe quel endroit de l'école, du collège ou de l'université. En utilisant le Wi-Fi à l'école, les élèves peuvent rapidement et facilement partager des documents, modifier des présentations en temps réel, stocker des fichiers de projet dans le nuage et améliorer leurs compétences en matière de travail d'équipe. Les éducateurs ont rapidement adopté les ordinateurs portables, les tablettes et les applications/ressources basées sur le cloud pour donner leurs cours, et leur nombre a augmenté de façon spectaculaire depuis le début de la pandémie de covid-19. Tous ces outils dépendent de la connectivité sans fil, ce qui fait du réseau informatique le pilier de l'ensemble de la stratégie éducative.
Support des dispositifs 1:1 pour l'apprentissage personnalisé
Les enseignants peuvent encourager les élèves à apprendre de manière autonome, à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle de classe, tout en développant des méthodes d'enseignement créatives. Le WiFi et l'utilisation d'appareils 1:1 permettent également d'utiliser des logiciels qui suivent les progrès des élèves en temps réel et donnent aux enseignants la possibilité d'intervenir pour les aider si nécessaire - avant que ceux-ci ne montrent des signes évidents de retard, tels que des résultats médiocres aux examens. Les mêmes interventions préventives peuvent être effectuées pour des problèmes tels que le harcèlement (bullying) ou une mauvaise santé mentale. Ce mécanisme de retour d'information immédiat nécessite l'utilisation de la technologie sans fil au sein des établissements scolaires pour permettre un apprentissage individualisé.
Améliorer la communication entre les enseignants, les élèves et le personnel
Le WiFi dans les établissements d'enseignement fait également tomber les barrières de communication grâce à sa portabilité, à la collaboration entre les étudiants et les enseignants et à l'implication des parents en améliorant les échanges domicile-école. De nombreux étudiants trouvent qu'il est plus facile de s'engager par le biais d'appareils numériques, et manquer cette possibilité, équivaut à perdre une occasion d'améliorer le bien-être et l'éducation des étudiants.
Quels sont les Défis en Matière de WiFi auxquels sont Confrontés les Établissements d'Enseignement ?
Capacité
Le nombre d'appareils connectés ne cessant d'augmenter, il devient de plus en plus difficile pour les réseaux sans fil de pouvoir supporter l'ensemble de ces dispositifs. Il est nécessaire de s'assurer que les appareils connectés à un point d'accès sont en mesure d'utiliser leurs applications sans subir de dégradation considérable des performances.
Couverture
Ce défi est le plus évident et souvent le plus immédiat auquel les écoles, les collèges et les universités doivent faire face lorsqu'ils développent des réseaux sans fil. Où l'accès sans fil doit-il être proposé ? Il peut s'agir de bâtiments universitaires, de résidences, d'installations sportives et de nombreux espaces extérieurs. Il est impératif de comprendre où se trouvent les zones critiques sur le campus et de planifier en conséquence afin de garantir une couverture adéquate.
Haute Densité
SLes écoles, les universités ou les établissements d'enseignement supérieur doivent être en mesure de prendre en charge de nombreuses zones différentes et très denses, contenant des centaines, voire des milliers d'utilisateurs qui se connectent tous simultanément au réseau. Des centaines d'étudiants dans un grand auditorium, de grands amphithéâtres, des stades et des applications interactives. La haute densité a un impact important sur les réseaux sans fil en raison du grand nombre d'appareils et des exigences de capacité qui en résultent. En général, l'objectif est de fournir une couverture à de nombreux appareils à l'aide d'un nombre spécifique de points d'accès. Ce nombre dépend du nombre d'appareils à desservir.
Sécurité
Cet aspect est l'un des plus important et le plus complexe auquel les établissements d'enseignement doivent faire face lors de la conception de leurs réseaux sans fil. Plus il y a de données, plus il y a de données à sécuriser et avec l'augmentation de l'utilisation du sans fil dans les salles de classe et dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup plus de données à protéger. Les groupes et services doivent également être isolés les uns des autres pour garantir la qualité du service et l'accès autorisé aux ressources. Les ondes Wi-Fi sont publiques, ce qui en fait une cible facile pour les pirates informatiques.
Coût
La durée de vie effective des plateformes sans fil actuelles se situe entre 3 et 4 ans, c'est tout. Au-delà de 3-4 ans, il devient difficile de maintenir les niveaux de performance wifi nécessaires et la fiabilité à laquelle vous et vos utilisateurs finaux êtes habitués. 802.11ax (WiFi 6) est la norme la plus récente et nous entrons maintenant dans le domaine de la commutation gigabit, du SDN, du NAC et des normes de sécurité telles que les pare-feu de nouvelle génération. En réalité, si vous voulez tirer le meilleur parti de chaque "vague technologique", vous devez vous assurer que votre infrastructure est également à jour. Vérifiez les éléments tels que le câblage, les switchs, les points d'accès, la bande passante, le cœur de réseau, les pare-feux, les logiciels, etc.
Avantages de la Solution WiFi de FS pour les Établissements d'Enseignement
Fiabilité
Compte tenu de l'importance du trafic de données dans les établissements d'enseignement, il est indispensable de disposer d'un réseau Wi-Fi fiable qui ne se dégrade pas sous la pression. FS propose des points d'accès Wi-Fi qui prennent en charge 60 à 80 clients simultanés par appareil sans compromettre la qualité de la connexion.
Simplicité
Simplifiez l'utilisation du Wi-Fi dans les établissements d'enseignement. Les points d'accès Wi-Fi FS sont conçus pour être faciles à utiliser et ne nécessitent pratiquement pas d'installation ou d'entretien, ce qui est idéal pour les établissements disposant d'un budget limité.
Sécurité
La protection des données est essentielle, en particulier dans les établissements d'enseignement où l'activité du réseau est élevée. C'est pourquoi FS a mis en place des mécanismes de cryptage et une protection basée sur les identifiants afin de garantir la sécurité des données de votre école, collège ou université.
Coût-Efficacité
L'équipe d'ingénieurs de FS.com propose des solutions personnalisées en fonction des exigences de chaque établissement, telles que la fusion de plusieurs points d'accès sans fil en un seul point d'accès indépendant afin d'améliorer la stabilité du signal et la tolérance aux pannes, l'intégration de pare-feu, de contrôleurs et de switchs, la création d'un environnement réseau unifié, hautement sécurisé et facile à gérer, ce qui constitue la meilleure solution Wi-Fi rentable pour les établissements éducatifs disposant d'un budget limité.
Conclusion
Les campus équipés d'un réseau WiFi sont de plus en plus courants, ce qui permet aux étudiants et aux enseignants d'accéder à une multitude d'informations. Cela leur permet également de collaborer facilement entre eux et d'automatiser les méthodes d'apprentissage traditionnelles. FS fournit des solutions WiFi éducatives pour tous les établissements d'enseignement. Nous fournissons tout le matériel et les logiciels nécessaires à la mise en place d'une infrastructure sans fil fiable et évolutive. Si vous êtes également confronté à des défis similaires, contactez notre équipe pour savoir comment FS.com peut aider votre entreprise à établir un réseau performant.