FSがJEITAに加入し、業界の未来への貢献を目指す
2024年8月21日東京、ICT製品とネットワークソリューションのプロバイダーとして知られているFSが、電子情報技術産業協会(Japan Electronics and Information Technology Industries Association、以下「JEITA」という)に正会員として加入したことが明らかになりました。これにより、FSは業界への強い関心と積極的な貢献意欲を示しました。
背景
JEITAは、日本を代表するデジタル産業の業界団体であり、電子情報技術産業における包括的な発展を支援し、日本経済の繁栄と文化の振興に重要な役割を果たしています。技術革新の推進や産業標準の策定、国際規格の整備、市場調査や情報提供、教育・研究支援など、多岐にわたる活動を展開しています。
その他にもJEITAは、会員企業や団体と協力して、最新の技術動向を把握し、業界全体の競争力向上や持続可能な成長を促進しています。また、国内外の関連団体や政府機関との連携を通じて、産業環境の整備や規制緩和、国際的な情報交流を推進しています。JEITAは、メンバー企業や業界全体の利益のために積極的に活動し、技術革新や産業振興に向けた取り組みをリードしています。
FSは、JEITAが電子情報技術産業において果たす重要な役割と価値を認識し、自社の使命である世界中の企業顧客に最高品質のICT製品やソリューションを提供するという目標と共通する点を見出しました。この共通点を基に、FSはJEITAに入会することを決定し、業界の発展と共に成長していくための一歩を踏み出しました。
JEITAとの連携、未来への可能性を探る
JEITAへの入会は、企業や団体にとって多くのメリットをもたらします。JEITAは、技術調査や情報提供、規格化推進、国際協力促進など、幅広い活動を通じて電子情報技術産業の発展をリードしています。
-
1. 技術調査と情報提供:JEITAは最新の技術トレンドや市場動向に関する調査を行い、会員に対して有益な情報を提供します。これにより、企業は市場ニーズや競合状況を的確に把握し、戦略的な意思決定を行うことができます。
-
2. 規格化推進:JEITAは産業標準の策定や国際規格の整備を推進しており、業界全体の品質向上や相互運用性の確保に貢献しています。入会企業は、これらの規格に適合した製品やサービスを提供することで信頼性を高めることができます。
-
3. 国際協力促進:JEITAは国内外の関連団体や標準化機関と連携し、国際協力を促進しています。これにより、会員は海外市場への展開や国際規格への適合を支援され、グローバル競争力を強化することができます。
FSはJEITAとの連携を通じて、技術革新や知識共有を加速し、顧客により優れた製品やサービスを提供することを目指しています。これにより、FSは業界の最新動向に迅速に対応し、持続的な成長と競争力の強化を実現することが期待されています。
今後の展開
FSはJEITAの価値観と共有することで、更なる成長と発展を目指します。当社は顧客満足度向上に向けた取り組みを強化し、技術革新を促進するために積極的に活動します。また、JEITAとの連携を通じて、社会課題の解決や持続可能な発展に寄与することを目指します。FSは、JEITAのメンバーとして、業界の未来を共に築いていく決意を新たにしています。
JEITAについて
JEITA (https://www.jeita.or.jp/japanese/) は、日本の電子情報技術産業を支援し、技術調査や規格化推進など幅広い活動を通じて業界の発展をリードする業界団体です。その歴史は1948年に「無線通信機械工業会」の設立から始まり、1958年には「日本電子工業振興協会(JEIDA)」が誕生し、同年には「無線通信機械工業会」が「日本電子機械工業会(EIAJ)」へと改称されました。そして、2000年には「EIAJ」と「JEIDA」が統合され、「電子情報技術産業協会(JEITA)」が誕生しました。
JEITAは、経済成長と課題解決を両立する豊かな社会「Society 5.0」の実現に向け、社会のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進します。組織は、会員や政府・関係機関と連携し、カーボンニュートラルや市場創出などの課題に取り組み、日本経済の活性化と未来社会の構築に貢献しています。
FSについて
FS (www.fs.com/jp) は、世界各地の企業顧客に対して、信頼性の高いICT製品とソリューションを提供するプロバイダーとして知られています。同社は2009年に設立され、高速通信や専門的な顧客ニーズに合わせたカスタマイズ製品開発やソリューション設計に注力しています。専門的な研究開発及びテストチーム、総合的な技術サービス専門家、強固なサプライチェーンシステム、グローバル化された倉庫センター、便利なショッピングプラットフォームを活用し、FSはISP、電気通信、小売、教育等のグローバルな垂直的産業及び企業顧客に、高効率な顧客中心のICT製品、ソリューション及びサービスを幅広く提供しています。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
T568AとT568B:ストレートケーブルとクロスケーブルの違い
2022年06月30日