飞速(FS) S3900系列交换机SNMP配置
简单网络管理协议SNMP是广泛应用于TCP/IP网络的网络管理标准协议。SNMP协议采用"网络管理网络"的方式,实现了对网络设备(如 交换机、路由器、防火墙等)的高效和批量管理;同时,SNMP协议也能屏蔽不同产品之间的差异,实现不同类型和厂商的网络设备的统一管理。飞速(FS) S3900系列交换机是L2/L3 Lite千兆可堆叠管理型交换机,支持SNMP协议,能为用户提供更简单的网络管理模式,帮助用户提高工作效率。
S3900系列交换机更多配置操作请参阅:飞速(FS) S3900系列交换机基于IP子网划分VLAN配置指南
飞速(FS) S3900系列交换机SNMP应用
SNMP提供了一种通过运行装有网络管理软件的中心计算机(即网络管理工作站)来管理设备的方法。 要在组网中实现SNMP协议,需在NMS端配置管理程序NMS,同时在被管理的交换机上配置代理程序。S3900系列交换机任意端口都可与NMS互联。
注意:SNMP自开发以来,主要有SNMPv1,SNMPv2c,SNMPv3三个版本。
SNMPv1由RFC 1157定义,于1990年作为一种网络管理信息规范使用,但此版本存在多种安全问题。
SNMPv2由RFC 1441 - RFC 1452定义,它在SNMPv1的基础上进一步引入了协议操作,支持更多的数据类型,提供更高的安全性。但是,SNMPv2的新安全系统被认为过于复杂,而未被广泛接受。后来,为改进SNMPv2,互联网工程组IETF\颁布了SNMPV2c版本,此版本由RFC 1901-RFC 1910定义,较SNMPv2改进了错误处理及SET命令。目前,SNMPv2默认指SNMPv2c版本。
SNMPv3是最新的SNMP版本,该版本由RFC 3411定义,提供了认证、加密和远程配置功能。
飞速(FS) S3900系列交换机支持SNMPv1,SNMPv2c,SNMPv3版本,能有效帮助用户提高网络管理工作效率,降低管理成本。
飞速(FS) S3900系列交换机SNMP配置硬件连接
S3900系列交换机包括S3900-24F4S,S3900-24T4S,S3900-48T4S三种型号,所有型号均支持SNMP协议。SNMP协议主要针对设备端口进行配置,无特定连接方式,用户可根据具体的网络需求连接设备。 如图所示,S3900系列交换机的任意100/1000Base-T端口都可使用以太网线连接至NMS。但请注意,由于S3900-24F4S交换机配有20个1000Base-X SFP端口,4个Combo SFP 端口,及4个10G SFP+ 端口,因此,若用户要求使用SFP端口与NMS连接,则需使用1000Base-T光模块和以太网线连接交换机与NMS。
飞速(FS) S3900系列交换机SNMP配置思路
S3900系列交换机可通过CLI(命令行界面)配置SNMP,主要配置步骤包括:
配置IP地址
在交换机上配置SNMP团体字符串,指定允许访问和监视交换机的SNMP管理站点的IP地址,配置单个IP地址或IP地址范围。
开启SNMP服务
配置SNMP服务,以便在发生特定事件时向指定的管理站点发送通知。如果选择使用SNMPv3,需要配置SNMP用户、身份验证协议(如MD5或SHA)和加密协议(如DES或AES)。
配置访问权限
确保SNMP配置正常工作。可以尝试从管理站点查询交换机的SNMP信息,或者通过发送测试陷阱来验证SNMP服务功能。
飞速(FS) S3900系列交换机通过CLI配置SNMP操作步骤
1. 配置NMS端电脑的IP地址,使其能与交换机互通。
IP address:192.168.2.100
Subnet mask:255.255.255.0
2. 配置交换机IP地址及SNMP网管。
S3900-24F4S#configure terminal
S3900-24F4S(config)#interface vlan 1
S3900-24F4S(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
S3900-24F4S(config-if)#exit
3. 开启SNMP服务。
S3900-24F4S(config)#snmp-server server
4. 设置管理员标识及交换机位置信息。
S3900-24F4S(config)#snmp-server contact 飞速(FS).COM
S3900-24F4S(config)#snmp-server location New Castle
5. 设置只读权限的团体/设置读写权限的团体。
S3900-24F4S(config)#snmp-server community public ro
S3900-24F4S(config)#snmp-server community private rw
注意,上述操作步骤默认配置SNMPv2c版本,此版本向后兼容SNMPv1。 最后,根据实际需要,选择一款NMS软件验证配置结果。如图3所示,通过网管软件MG-SOFT MIB Browser,可以成功读取S3900-24F4S交换机信息,即SNMP配置成功(注意:S3900系列交换机不提供NMS软件,用户需自行购买)。