中文

思科GLC-T、GLC-TE与SFP-GE-T千兆电口光模块如何选择?

更新于 2024年04月13日 by
3.6k

思科GLC-T、GLC-TE与SFP-GE-T光模块都是千兆电口光模块、都具有RJ45接口、传输距离都是100m,是数据中心、接入网、存储区域网等应用中一种节省成本的千兆以太网连接解决方案,因此这三种型号的千兆电口光模块常常会让人难以区分,下面我们就将这三种千兆电口光模块做一个对比说明,看看它们究竟有什么不一样。

 

一、GLC-T、GLC-TE与SFP-GE-T千兆电口光模块参数

光模块型号 描述 工作温度范围
GLC-T 思科GLC-T SFP千兆电口模块 100m 100m COM
GLC-TE 思科GLC-TE SFP千兆电口模块 100m EXT
SFP-GE-T 思科SFP-GE-T SFP千兆电口模块 100m EXT

从上表中我们可以看出在工作温度上GLC-T光模块和后两者是不一样的,GLC-TE光模块可以作为GLC-T光模块的替代品;SFP-GE-T光模块具有前两者都没有的NEBS 3 ESD功能。

那这些工作温度代表的是什么意思呢?NEBS 3 ESD功能又该怎么理解?

 

二、SFP光模块工作温度范围说明

商用温度范围(COM):0〜70°C(32〜158°F) 扩展温度范围(EXT):-5至85°C(23至185°F)

工业温度范围(IND):-40至85°C(-40至185°F) 存储温度范围:-40至85°C(-40至185°F)。

 

三、NEBS 3 ESD是什么意思?

NEBS是网络设备建筑系统的缩写,是构建可承受各种环境压力的网络设备的一套标准,NEBS有三个等级:1级,2级和3级。

1级是指需要与环境的最小兼容性的情况; 2级适用于产品有限的可操作性; 3级(NEBS 3 ESD)认证保证了设备的最大可操作性,它还证明设备在恶劣的环境条件下表现良好,不会干扰周围的其他电子设备,NEBS 3级认证的网络设备在关键业务应用中至关重要。

也就是说,与GLC-T或GLC-TE相比,SFP-GE-T光模块它可以承受更大的应力,更不容易发生故障。

 

四、如何选择GLC-T,GLC-TE和SFP-GE-T千兆电口光模块?

事实上这三种千兆电口光模块达到的传输效果是相似的,选择何种光模块都能实现千兆传输,不过值得注意的是,原装的思科GLC-T和SFP-GE-T光模块已于2017年6月1日终止销售,并被GLC-TE光模块取代。

如果直接与电信公司(对NEBS有要求)交易的话,需要选择具有NEBS 3 ESD功能的SFP-GE-T光模块。GLC-T和GLC-TE光模块的成本较低,也能满足千兆以太网的需求。

 

五、SFP千兆电口光模块解决方案

千兆电口模块之间的直连方案

利用铜芯主干光缆连接千兆SFP电口模块为最简单的直连方案,减少了交叉连接。

千兆电口模块与铜芯主干光缆和配线架的互连方案

在数据中心的交换机和服务器之间互连千兆SFP电口模块时,通常会用到铜芯主干光缆、配线架和光纤跳线。

千兆电口模块在两个(及以上)机柜之间互连方案

服务器机柜之间,有一个带配线架的机柜作为交叉连接。

 

结论

思科GLC-T、GLC-TE与SFP-GE-T千兆电口光模块在数据中心、企业网等应用中都有十分广泛的应用,它常用在思科(Cisco)Catalyst 2970/3560/3750等网络设备中,提供10/100/1000Mbps的传输速率。希望通过该文的讲解,您能清楚这三种千兆电口光模块之间的区别。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
如何检查SFP光模块的光信号强度?
2020年09月11日
5.7k
技术博文
See profile for Morri.
Morri
SFP光模块有多少种类型?
2024年03月14日
401