100G云数据中心网络建设解决方案
随着数据和流量的快速增长,近年来数据中心已经进入了一个全新的100G时代。为了更高效地提供包括高性能计算、虚拟现实、4K视频等在内的云计算服务,全球范围内正在大规模建设众多大型100G数据中心,如云数据中心。作为一种新型高效的基础设施,100G云数据中心对内部连接和互连提出了更高的要求。本文将为您介绍100G云数据中心内部连接和互连的有效解决方案。
100G云数据中心基础
云数据中心是一种基于云计算技术的新型数据中心,其计算、存储和网络资源之间采用松散耦合的方式进行管理和配置。同时,它还具备了各种IT设备完全虚拟化、高度模块化、自动化以及绿色节能的特点。
通常情况下,云数据中心由云服务提供商拥有和管理,为众多不同的组织提供高性能的计算、网络和存储资源和服务,这些资源和服务可以通过网络进行访问。因此,云数据中心往往规模较大,并在资源分配、运营效率、灵活性和可扩展性等方面具有显著的优势。
100G云数据中心架构
随着100G以太网技术的发展,许多云数据中心升级到100G以提高数据传输速度和带宽密度。为了更好地实现数据交换和吞吐能力,100G云数据中心采用了扁平脊叶网络架构,其中包括Spine Core、Edge Core和ToR等不同层次的连接。不同层次之间的连接在传输速率和距离上有所不同,具体如下所示。
100G云数据中心的要求
为了提高数据处理能力,100G云数据中心对其基础设施提出了更高的要求。这些要求包括高速率、高密度、低功耗和高可用性。
高速率:由于数据中心流量的爆炸性增长,需要使用100G及以上的高速设备来满足大规模数据传输的需求。
高密度:云数据中心通常很大,需要节省机架空间以降低建设和扩展成本。因此,需要使用具有更多端口和紧凑型收发器等高密度设备,以减少所需交换机的数量并增加传输容量。
低功耗:低功耗可以有效节能,并通过更好的散热确保正常运行。
高可用性:100G云数据中心需要具备高可用性的设备,例如未来可插拔模块,以支持未来数据中心的升级。
100G云数据中心解决方案
为了促进云计算业务的发展,以下是一些有效解决100G云数据中心内部连接和互连的方法。
ToR交换机与服务器之间的连接
在这种情况下,传输距离通常小于5m,数据速率为10G/40G。适合的解决方案是10G/40G DAC/AOC。DAC在成本、功耗和散热方面表现更好,而AOC具有轻便、传输距离长和安装维护方便的优点。对于100G云数据中心的短距离传输,10G/40G DAC是一种更具成本效益的解决方案。
Edge Core与ToR之间的连接
除了支持100m传输的100G QSFP28 AOC外,还可以使用带有MTP/MPO光纤跳线的100G QSFP28 SR4光模块来实现这种连接。与100G QSFP28 SR4相比,100G AOC可以提供更低的成本和功耗。然而,除了支持更长的传输距离外,100G QSFP28 SR4还具有额外的数字诊断功能,使其在接收灵敏度方面的性能优于其他产品。
Spine Core与Edge Core之间的连接
对于脊骨核心交换机与边缘核心交换机之间的连接,有多种类型的100G QSFP28光模块可满足不同的传输距离要求。此外,一些QSFP28光模块基于PAM4技术,可以在最小化光信号衰减的同时使数据速率翻倍,因此它们是100G云数据中心的一种高效且经济高效的解决方案。
Core Router与Spine Core之间的连接
这种连接属于数据中心互连(DCI),具有超长的传输距离。推荐的100G DCI解决方案包括100G相干解决方案和100G PAM4 DWDM解决方案。相干光模块非常适合长距离传输(80km-1000km)。100G PAM4 DWDM QSFP28开放式线路系统在80km DCI网络中更加经济和方便。
总结
本文为100G云数据中心中的不同连接场景提供了多种解决方案,每种方案都有其优缺点,云计算提供商可以根据自身需求进行选择。希望这些100G云数据中心解决方案能够有所帮助。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日