中文

100G数据中心升级改造策略

更新于 2023年12月07日 by
340

FS 100G Portfolio

视频流媒体的兴起和物联网设备的大幅增长带来数据量爆炸性增长,人们对算力的需求越来越大,网络的升级改造也成为每个数据中心关注的重点。为了应对网络压力,数据中心需要升级到100G及以上速率,为企业和用户提供高性能计算、存储和内容分发服务。

100G网络升级改造势不可挡

随着更多的基于云的服务、新的网络技术和大规模的网络密集化(如无线设备的指数增长),网络变得越来越复杂。除了提高服务器CPU性能外,服务器密度和虚拟化也有所增加,以便在现代复杂的网络中处理急剧增加的数据,从而加快交换机上行链路的速度。

这些因素推动了对更快互连和数据中心吞吐速度的需求。 虽然许多组织仍然依赖于10G和40G,但许多大型公司,如亚马逊、谷歌和微软,自100G发展以来一直在其数据中心部署100G以太网。许多大型数据中心的运营商也在逐步提高其以太网网络的传输速度。部署100G使数据中心能够获得高运营效率和更灵活可扩展的环境,以适应不断增加的密度和快速增长要求。

100G时代已经到来。目前,100G交换机端口和100G光模块在数据中心中普遍部署。根据Dell'Oro预测,未来即使800G(2×400G或8×100G)会迅速发展,100G设备仍将占据很大的市场份额。因此,迁移到100G是当今数据中心的主流趋势。

Time for 100G Ethernet

100G数据中心升级策略

为了提高整体性能,企业应评估其数据中心的当前状态并计划升级到100G以太网。以下是数据中心升级的三大策略。

100G数据中心的物理基础设施升级

随着数据中心速度的提高,物理基础设施的性能对链路质量变得越来越重要。

多模光器件(多模光模块和多模光纤)广泛用于数据中心中的10G和40G(4×10G)以太网部署,可以满足大多数数据中心范围要求。然而,对于25G和100G(4×25G)以太网部署,QSFP28光模块是主流的解决方案,可以连接到100G交换机上。.

100G QSFP28光模块凭借其高密度和低功耗,成为大型100G数据中心的理想光模块解决方案,因为它可以在满足当前网络需求的同时为未来网络扩容做好准备。

多模光纤和单模光纤

总所周知,光网络设备可以实现更高的带宽以满足不断增长的应用需求。许多企业正在通过多模光纤(MMF)或单模光纤(SMF)在数据中心部署40G及更高速度。

多模解决方案在小于100m的短距离应用中占据主导地位。多模光纤(MMF)链路距离受光模块链路损耗预算以及模式和色散的限制,主要满足建筑物内部的连接需求。10G/40G数据中心布线系统大多采用OM3和OM4多模光纤。对于数据中心升级,OM5多模光纤具备更好的性能和高可扩展性,更适合40G/100G高速以太网链路传输。

单模光纤(SMF)可以在长距离上承载大量数据,并且功率损耗低。它适用于需要更高速度和更长网络距离的数据中心。具体来说,如果您处于10G并试图迁移到100G数据中心,有许多链路长度超过100m,单模光纤将更适合您。

数据中心升级需要做好哪些准备?

数据中心不断向更高带宽升级是一种趋势,实际上100G也只是迈向更快光纤链路的垫脚石。超大规模数据中心运营商和服务提供商已经在其数据中心部署了400G链路。如图所示,数据中心链路速度正在逐步提高到核心和脊椎中的400G,在叶层中为200/400G,在机架顶部架构中为50/100G。

Data Center Link Speeds

为了支持数据中心的长期发展,企业需要选择面向未来的100G设备,例如100G QSFP28和100G CFP。100G QSFP28主要用于交换机之间的较短距离(0-10km),而CFP适用于城域网(MANs)和长距离波分复用传输。

总结

从10G/40G迁移到100G是数据中心势不可挡的趋势。100G光模块和光纤部署正在帮助超大规模数据中心满足爆发式的数据需求。在规划100G数据中心时,物理基础设施升级至关重要。为了选择合适的升级解决方案,企业还需要考虑性能、成本、损耗预算、距离和其他特性。

相关文章推荐

公司新闻
See profile for 飞速(FS).
飞速(FS)
飞速(FS)100G全家福产品介绍
2023年06月30日
1.4k