中文

100G QSFP28 CWDM4光模块全方位介绍

更新于 2023年12月19日 by
3.8k

QSFP28光模块是指采用QSFP28封装的100G光模块,其凭借小尺寸、低功耗和高密度成为数据中心和企业网中极受欢迎的100G光模块,在之前的文章中,我们已经详细介绍了100G QSFP28 SR4100G QSFP28 LR4100G QSFP28 ER4100G QSFP28 PSM4光模块,本文将从定义,工作原理,基本参数,应用场景和常见问题解答等五个方面来详细介绍100G QSFP28 CWDM4光模块。

什么是QSFP28 CWDM4光模块?

100G QSFP28 CWDM4光模块是一款全双工、热插拔和光子集成光模块,完全符合QSFP MSA,CWDM4 MSA和IEEE P802.3bm标准。该类100G光模块配备了LC双工连接器,可与LC单模光纤跳线搭配使用,最大传输距离为2千米。 同时,100G QSFP28 CWDM4光模块采用了波分复用(WDM)技术,可以将四根波长复用在一条光纤上进行传输,从而大大地节省了光纤资源。

有人肯定疑惑,100G QSFP28 LR4光模块可传输10千米,已覆盖了100G QSFP28 CWDM4光模块的传输范围,为什么不直接使用100G QSFP28 LR4光模块而要选择100G QSFP28 CWDM4光模块呢?这是因为100G QSFP28 LR4光模块的功耗和激光器成本都要比100G QSFP28 CWDM4光模块高,所以,在2千米的传输范围内,相比100G QSFP28 LR4光模块,选择100G QSFP28 CWDM4光模块更佳经济实惠。

那么100G QSFP28 CWDM4光模块是如何工作的呢?在发射端,100G QSFP28 CWDM4光模块先将传输速率为25Gbps的四个电信号转换为四个CWDM光信号,然后再将它们复用在一根光纤上进行100Gbps传输。在接收端,100G QSFP28 CWDM光模块先将光输入信号分解为四个通道的CWDM光信号,再将它们转换为四个电输出信号。

QSFP28 CWDM4 Module Working Principle.jpg

图1:100G QSFP28 CWDM4光模块工作原理示意图

飞速(FS) 100G QSFP28 CWDM4光模块概述

飞速(FS)100G QSFP28 CWDM4光模块均满足行业标准,且已得到众多客户的认可。同时,飞速(FS)也能提供与市场主流品牌设备兼容的100G QSFP28 CWDM4光模块,如Cisco,Juniper,Arista,Brocade,Dell等。下图展示了飞速(FS)100G QSFP28 CWDM4光模块的基本参数。

型号 100G QSFP28 CWDM4光模块
波长 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
连接器 LC双工
光纤类型 单模光纤跳线
发射光功率 ~-6.5-2.5dBm
支持的协议 100G以太网和MSA标准
最大传输速率 103.1 Gbps
最大传输距离 2km
激光器类型 DML CWDM
是否支持DDM/DOM 支持
接收灵敏度 <-11.5dBm
工作温度 0℃~70℃ (32~158°F)

飞速(FS) 100G QSFP28 CWDM4光模块优势

1、飞速(FS)100G QSFP28 CWDM4光模块均在真实的应用环境和真机上进行参数,兼容性等测试,性能有保障。且飞速(FS) 100G QSFP28 CWDM4光模块可与符合标准行业的100G QSFP28 CWDM4光模块搭配使用。

2、飞速(FS) 100G QSFP28 CWDM4光模块可享受一年之内提供退换货服务和五年的保修政策。

3、飞速(FS) 100G QSFP28 CWDM4光模块国内支持顺丰物流,在库存充足的情况下,都可在订购的当天发货。

飞速(FS) 100G QSFP28 CWDM4光模块应用场景

100G QSFP28 CWDM4光模块常用于传输距离不超过2千米的数据中心和企业网的100G互连。布线简单,只需将2个100G QSFP28 CWDM4光模块分别插入两个100G交换机的对应端口,再使用LC双工光纤跳线搭配光纤适配器面板或光纤配线盒即可实现100G互连,其中光纤适配器面板或光纤配线盒可安装在光纤配线架上,该种布线方式适用于结构化布线系统。

QSFP28 CWDM4 Module 100G to 100G Interconnection.jpg

图2:100G QSFP28 CWDM4光模块100G互连方案

100G QSFP28 CWDM4光模块常见问题解答

问:使用一对100G QSFP28 CWDM4光模块时,是否需要打开前向纠错(FEC)功能呢?

答:在使用100G QSFP28 CWDM4光模块时,两端都需要同时打开或者关闭FEC功能(打开FEC功能是为了降低误码率)。

问:100G QSFP28 CWDM4光模块和100G CLR4光模块的主要区别是什么?

答:两者主要区别在于是否支持前向纠错(FEC)功能。对于100G QSFP28 CWDM4光模块来说,是一定要支持前向纠错功能;但是对于100G CLR4光模块来说,前向纠错功能是可选项,它可以启用前向纠错功能以增加链路余量,或者关闭前向纠错功能以保持低延迟和低功耗的性能。

问:100G QSFP28 CWDM4光模块和100G QSFP28 PSM4光模块有什么区别?

答:100G QSFP28 CWDM4和100G QSFP28 PSM4光模块均可在四个波长上I进行信号传输。但是100G QSFP28 PSM4光模块是使用四个独立的波长通过8芯MTP/MPO单模光纤跳线来传输信号。而100G QSFP28 CWDM4光模块利用波分复用技术将四个波长复用在单根光纤上传输,所以仅使用2芯LC双工单模光纤跳线即可实现100G传输。

问:100G QSFP28 CWDM4光模块的功耗是多少?

答:100G QSFP28 CWDM4光模块的最大功耗是3.5W,飞速(FS)交换机端口最高可容纳功耗为4.5W的光模块,如果功耗大于4.5W,受到气流方向,环境温度,海拔等影响,光模块的性能将不能保证。

问:是否需要清洁100G QSFP28 CWDM4光模块的连接器呢?

答:需要,灰尘和污染物会积聚在100G QSFP28 CWDM4光模块的连接器上,有可能会导致发射光功率降低的问题。为了确保传输的稳定性,飞速(FS)建议您每次在断开连接并重新连接时清洁光模块的连接器。

问:在设备上使用第三方兼容的100G QSFP28 CWDM4光模块是否会对制造商提供的保修政策产生影响?

答:不会。网络设备制造商不会要求您必须使用原装的光模块,当网络中出现故障时,只要该故障不是由于使用第三方兼容的光模块引起的,制造商会继续提供保修政策,但是该设备必须在保修期内。

相关文章:100G QSFP28光模块对比介绍

相关文章推荐

技术博文
See profile for Estrella.
Estrella
10G-25G-100G:未来数据中心升级的必然路径
2020年04月10日
4.0k
技术博文
See profile for Estrella.
Estrella
100G QSFP28 PSM4光模块综合介绍
2023年12月01日
3.9k