中文

适用于10G/25G/40G/100G的Base-8 MTP/MPO结构化布线解决方案

发布于 2020年09月03日 by
3.4k

近年来,Base-12 MTP/MPO结构化布线是高密度网络搭建的解决方案,但由于带宽需求不断增加,行业正从10G向40G、100G甚至400G以太网发展,Base-8 MTP/MPO结构化布线也逐渐进入市场。相比Base-12 MTP/MPO结构化布线而言,Base-8 MTP/MPO结构化布线仅使用8根光纤即可为40G QSFP+、100G QSFP28、400G QSFP-DD等光模块提供更为高效经济的光纤链路,在某种程度上取代了Base-12 MTP/MPO结构化布线。本文将主要介绍基于Base-8 MTP/MPO结构化布线的应用。

Base-8 MTP/MPO结构化布线的应用

目前,基于Base-8 MTP/MPO结构化布线的传输链路有三种:双光纤传输链路(也就是10G到10G)、并行多光纤传输链路(也就是40G-40G或100G-100G)、双光纤到并行多光纤传输链路(也就是10G-40G或10G/25G-100G网络升级)。下面将从这三个方面详细介绍其应用。

用于10G的Base-8 MTP/MPO结构化布线

由于10G光模块的接口是LC双工,因此在10G互联中一般采用的是双光纤传输链路。如下图,在进行结构化布线时,一端需要使用8芯MTP/MPO-LC光纤跳线8芯MTP/MPO光纤适配器面板,另一端需要使用LC双工光纤跳线8芯MTP/MPO-LC光纤配线盒,中间则使用8芯MTP/MPO光纤跳线将两端连接即可通信。

其中,一端的8芯MTP/MPO-LC光纤跳线和MTP/MPO光纤适配器面板可以替换成LC双工光纤跳线和8芯MTP/MPO-LC光纤配线盒。因一根8芯MTP/MPO光纤跳线与一个光纤连接器连接,因此中间部署的光纤总数是8的倍数(如8、16、32等)。MTP/MPO光纤跳线的使用为10G应用提供了一种更加可靠的解决方案,因为中间部署的光纤适配器面板和光纤配线盒都会安装在理线架或光纤配线箱中,这样可有效避免光纤跳线因挤压或过度弯曲造成损坏。与此同时,使用该方式的结构化布线,可轻松移除链路中的组件或新增组件。该解决方案可视为Base-8 MTP/MPO结构化布线中2芯到2芯的解决方案。

用于40G/100G的Base-8 MTP/MPO结构化布线

目前,并行多光纤传输链路主要有两种解决方案:第一种适用于40G-40G的8芯到8芯光纤连接方案(4芯发送和4芯接收);第二种适用于100G-100G的20芯到20芯光纤连接方案(10芯发送和10芯接收)或24芯到24芯光纤连接方案(12芯发送和12芯接收)。

适用于40G-40G的8芯到8芯光纤连接

8芯到8芯光纤连接方案是Base-8 MTP/MPO结构化布线最简单的应用方案,直接使用8芯MTP/MPO光纤跳线连接两端的QSFP+光模块(如40GBASE-SR4),但该方案比较适用于短距离应用,如点对点机架或机柜内交换机之间的互联。

当然,您也可以使用MTP/MPO主干光纤跳线和MTP/MPO光纤适配器面板替代8芯MTP/MPO光纤跳线,这将是一种更为实用且稳固解决方案,它可通过干线MTP/MPO光纤跳线,连接更多的QSFP光模块,建立多条40G链路。与此同时,您也无需再担心MTP/MPO光纤跳线被挤压坏。

适用于100G-100G的20芯或24芯光纤连接

100G互联(如100GBASE-SR10光模块互联)可使用Base-8 MTP/MPO结构化布线实现20芯到20芯或24芯到24芯连接。下图为基于8芯MTP/MPO连接器的互连结构化布线,该解决方案实现了从100G CFP光模块到另一个100G CFP光模块的通信(也就是20芯到20芯连接),其中使用了24芯MTP/MPO-3*8芯MTP/MPO分支光纤跳线,通过8芯MTP/MPO连接器传输信号。

用于10G-40G或10G/25G-100G网络升级的Base-8 MTP/MPO结构化布线

双光纤到并行多光纤传输链路的解决方案分为两种:第一种适用于10G-40G和25G-100G网络升级的2芯到8芯光纤连接方案,第二种适用于10G-100G网络升级的2芯到20芯光纤连接方案。

适用于10G-40G和25G-100G网络升级的2芯到8芯光纤连接

10G-40G和25G-100G网络升级最直接的解决方案就是使用2芯到8芯光纤连接方案。如,使用8芯MTP/MPO-LC光纤跳线连接40G QSFP+光模块和4个10G SFP+光模块;使用8芯MTP/MPO-LC光纤跳线连接100G QSFP28光模块和4个25G SFP28光模块

但,该方案仅适用于短距离应用,对于长距离传输而言,可在链路的两端使用MTP/MPO光纤适配器面板和MTP/MPO-LC光纤配线盒,中间使用MTP/MPO光纤跳线连接即可。

适用于10G-100G网络升级的2芯到20芯光纤连接方案

10G-100G网络升级可通过2芯到20芯光纤连接方案来实现。如下图,在该解决方案中,使用24芯MTP/MPO-3*8芯MTP/MPO分支光纤跳线、MTP/MPO-LC光纤配线盒和LC双工光纤跳线连接100G CFP光模块和10G SFP+光模块,其中,需要使用10根LC双工光纤跳线连接10个10G SFP+光模块才能实现100G传输。

Base-8 MTP/MPO结构化布线会走多远?

综上所述,在双光纤、并行多光纤以及双光纤到并行多光纤传输链路中,具备不同的8芯MTP/MPO布线解决方案。基于Base-8 MTP/MPO结构化布线精简了布线方案,无需大量的光纤部署,使数据中心具备高速率的同时布线更加简单。与此同时,搭配多个中间设备(如光纤适配器面板或光纤配线盒),可有效提高网络效率,降低Base-12架构转Base-8架构的部署成本。此外,基于Base-8 MTP/MPO结构化布线的2芯到8芯或2芯到20芯连接方案,可为10G/40G/100G等网络提供更高的灵活性,且有效解决了设备兼容性问题。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.4k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.5k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
揭秘光分路器类型及选择
2022年01月24日
3.2k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
一文教您认识光分路器
2022年01月24日
4.6k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.8k
技术博文
技术博文
See profile for Howard.
Howard
数据中心800G光模块解决方案
2024年04月22日
87
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.7k