中文

10GBASE-T SFP+万兆电口模块详解

发布于 2020年03月31日 by
4.8k

10GBASE-T SFP+万兆电口模块是专为10GbE高速通信链路所设计的,接口类型为RJ45 ,主要用在交换机、网卡等产品上,一般搭配超六类网线(Cat6a)或者七类网线(Cat7)使用,传输距离最高可达100米。因其功耗低、性能稳定等优势被广泛应用于数据中心、园区网等场景中。这篇文章将带领大家更详情的了解10GBASE-T SFP+万兆电口模块。

 

一、10GBASE-T SFP+ 万兆电口模块的优势有哪些

  • 更灵活:交换机上的RJ45端口是用来与网线相连,但是交换机上仅有的几个RJ45端口不足以满足数据中心铜缆布线的需求。在这种情况下,10GBASE-T SFP+万兆电口模块可以将光口转换为电口,以满足交换机上RJ45端口不足的需求。

  • 传输距离更长:在数据中心和企业网络中,绝大多数链路的长度在10m至100m之间,10GBASE-T SFP+万兆电口模块可以在100米的距离内提供10Gb/s的数据传输,很好地弥补了SFP+ DAC高速线缆只能传输10米的局限性。

  • 性价比高:在100M传输距离内,若使用光模块需要用光纤进行布线、增加光电转换器设备,导致应用成本大大提高,而使用10GBASE-T SFP+万兆电口模块则可以直接用在现有的铜缆布线系统中,而且铜缆基础设施的成本远远低于光纤。

  • 更低功率:与嵌入式10GBASE-T RJ45端口相比,使用10GBASE-T SFP+万兆电口模块每个端口至少节省0.5W的功率。

 

二、10GBASE-T SFP+万兆电口模块的应用场景

通过上文我们可以了解到10GBASE-T SFP+万兆电口模块既弥补了高速线缆传输距离的不足,又很好地解决了光模块采用光纤布线成本过高的问题,且可以直接用在现有的铜缆布线系统中实现10G传输,而不需要再额外增加其它设备,因此无论是高等院校、专业研究所或中大型公司都能通过10GBASE-T SFP+万兆电口模块的灵活部署获取更多效益。下图我们展示了10GBASE-T SFP+万兆电口模块的两个典型的应用场景。

应用场景一:将具有10GBASE-T RJ-45端口的服务器/或存储设备连接到带有SFP+端口的网络交换机。

10GBASE-T SFP+铜模块与服务器和存储设备连接图

图1:10GBASE-T SFP+铜模块与服务器和存储设备连接图

应用场景二:在边缘交换机上将网络升级到10G。

10GBASE-T SFP+铜模块在边缘交换机上的应用图

图2:10GBASE-T SFP+铜模块在边缘交换机上的应用图

 

结论

综上所述,10GBASE-T SFP+万兆电口模块在各应用场景中还是具有不少优势的,飞速(FS) 10GBASE-T SFP+万兆电口模块严格通过整套完善的测试流程,且荣获国际多项质量体系认证,品质、性能均能满足您的需求。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Estrella.
Estrella
10G万兆光模块怎么用?组网方案详解
2019年03月20日
7.1k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Morri.
Morri
请查收:工业级光模块专业指南
2023年08月15日
735
技术博文
See profile for 飞速(FS).
飞速(FS)
万兆电口光模块:SFP+转RJ45端口解决方案
2023年10月18日
6.0k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
10GBASE-T:10G网络的一项重要技术
2021年12月15日
2.3k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.8k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.7k
技术博文
技术博文