Español

Una mirada rápida a los servicios en la nube

Actualizado el 22 de marzo de 2024 por
152

En la era digital, los servicios de nube han revolucionado la manera en que las empresas y los usuarios acceden y gestionan sus recursos tecnológicos. Desde infraestructuras hasta software, estos servicios externos en Internet facilitan la transferencia de datos y promueven la flexibilidad laboral. Veamos más de cerca qué son y cómo transforman nuestro entorno tecnológico.

¿Qué son los servicios de nube?

Los servicios de nube son recursos tecnológicos proporcionados por proveedores externos a través de Internet. Permiten a los usuarios acceder a infraestructuras, plataformas o sistemas de software alojados en la nube.

Estos servicios facilitan la comunicación entre dispositivos y servidores. También promueven la creación de aplicaciones en la nube y ofrecen flexibilidad en el trabajo. Para hacer uso de estos servicios, los usuarios simplemente requieren de un ordenador, un sistema operativo y acceso a Internet.

En el ámbito de la informática en la nube, la nube se refiere a un grupo de servidores a los que los usuarios de la nube se conectan mediante Internet. La informática en la nube tiene diversas aplicaciones y se clasifica principalmente en 4 categorías: nube privada, nube pública, nube híbrida y multi-nube.

Tipos de servicios en la nube

Los servicios de computación en la nube son recursos tecnológicos a los que se accede a través de Internet sin necesidad de descargar software adicional. Incluyen:

  • Servicio de Infraestructura (IaaS): Ofrece recursos de computación, red y almacenamiento a los usuarios. Con IaaS, los usuarios pueden usar cualquier software en la infraestructura de la nube proporcionada por el proveedor, como sistemas operativos y aplicaciones.

  • Plataforma como servicio (PaaS): Ofrece una plataforma para ejecutar aplicaciones junto con la infraestructura necesaria.

  • Software como servicio (SaaS): Proporciona aplicaciones en la nube junto con la plataforma y la infraestructura subyacente. En este modelo, el software se usa en línea sin necesidad de instalarlo, y se guarda en un servicio en la nube junto con sus datos.

  • Función como servicio (FaaS): Permite a los desarrolladores ejecutar paquetes de aplicaciones como funciones basadas en eventos, sin preocuparse por la infraestructura.

Las nubes son entornos de TI que comparten recursos en una red, permitiendo la ejecución de cargas de trabajo en la nube. Se consideran un tipo de PaaS porque un proveedor externo suministra la infraestructura y la plataforma de software.

servicio de nube

Nube híbrida y multi-nube, nube privada y nube pública

¿Qué es la nube múltiple?

La nube múltiple es una configuración de nube que combina varios servicios proporcionados por diversos proveedores (públicos o privados). Puede consistir en múltiples nubes públicas, privadas o una combinación de ambas. También se incluye en esta categoría la multinube híbrida, que combina nubes privadas con infraestructuras locales.

multicloud

La nube múltiple es un término que se ha vuelto cada vez más relevante en el panorama de la tecnología. En esencia, se refiere a la combinación de dos modelos principales de computación en la nube: la nube privada y la nube pública. Ambas ofrecen diferentes enfoques y beneficios, pero ¿cuál es la diferencia entre ellas?

Consulta también: Nube híbrida vs nube múltiple: ¿cuál es la diferencia?

¿Qué es la nube privada?

La nube privada es un servicio de computación en la nube diseñado exclusivamente para una sola organización. Los recursos informáticos se entregan en una red privada y segura, evitando que los usuarios compartan recursos con otras organizaciones. Se destaca por su enfoque en la alta disponibilidad y flexibilidad, ofreciendo recursos propietarios.

¿Qué es la nube pública?

En contraste, la nube pública proporciona recursos informáticos al público a través de proveedores de servicios de centros de datos de Internet (IDC) o terceros. Los usuarios acceden a estos recursos a través de Internet, y el modelo de nube pública ofrece aprovisionamiento de autoservicio y acceso a la red.

Consulta también: Comparación de nube privada y nube pública

Nube híbrida: un enfoque equilibrado

Teniendo en cuenta las características únicas de la nube privada y la nube pública, surgió un enfoque intermedio: la nube híbrida. Este modelo combina servicios de ambas nubes, permitiendo compartir datos y aplicaciones entre ellas.

La nube híbrida tiene ventajas como flexibilidad y seguridad, pero también desafíos como mantenimiento e integración de plataformas y datos.

nube híbrida

En resumen, la nube múltiple presenta una nueva dimensión en la computación en la nube, ofreciendo a las organizaciones una gama más amplia de opciones para satisfacer tus necesidades tecnológicas.

Infraestructura en la nube

Cuando los proveedores ofrecen infraestructura en la nube, desglosan las funciones informáticas de los componentes de hardware, que incluyen:

  • Potencia de procesamiento de las CPU

  • Memoria activa de los chips de RAM

  • Procesamiento gráfico de las GPU

  • Almacenamiento de datos de los discos duros o centros de datos

Esta separación se logra generalmente mediante la virtualización y el uso de máquinas virtuales. Los usuarios acceden a estos recursos informáticos, de almacenamiento y de red a través de Internet, en un modelo conocido como Infraestructura como Servicio (IaaS). Este servicio ha impulsado el crecimiento del almacenamiento en la nube, especialmente para alojar grandes conjuntos de datos como parte del Internet de las Cosas (IoT).

Solución de red gestionable en la nube FS Airware

A medida que las empresas necesitan más conexión, también necesitan más dispositivos, nubes y aplicaciones que usan mucho internet. Las pequeñas y medianas empresas de hoy tienen redes más complicadas que antes.

Las PYMES suelen tener diferentes dispositivos y aplicaciones conectados a varias nubes, servidores y routers WiFi, lo que puede complicar la gestión de red. Y esta complejidad no ha hecho más que aumentar en la era del trabajo remoto.

Gestionar estas complejas redes suele llevar mucho tiempo y consumir muchos recursos. La red gestionable en la nube de FS Airware destaca como la mejor solución de gestión de redes basada en la nube.

FS Airware

Las soluciones de gestión de red tradicionales ya no pueden satisfacer las necesidades de las empresas. Las soluciones de red gestionables en la nube de FS Airware aportarán soluciones de gestión de red flexibles, rápidas, fiables y seguras. Puede para ayudar a las empresas a afrontar mejor la rápida expansión de las sucursales, la escala compleja de la red, la distribución descentralizada de la red y los retos de diversos servicios de red inesperados.

Consulta la página de FS para obtener más información.

Cómo puede ayudarte FS

Explora soluciones de red innovadoras con FS, tu proveedor de productos y soluciones de red TIC de confianza. Como líder tecnológico mundial especializado en sistemas de red de alta velocidad, ofrecemos productos y servicios de la máxima calidad para soluciones de HPC, centros de datos, empresas y telecomunicaciones. FS te ofrecerá productos personalizados que se adapten a tus necesidades, regístrate para recibir asistencia técnica.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.6k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k