Español

Recomendación sobre los transceptores FS 100G LR4/LR

Actualizado el 16 de marzo de 2022 por
933

Nota: FS ha descontinuado los transceptores de embalaje COB QSFP28-LR4 de 100G. De acuerdo con nuestra política, los clientes seguirán recibiendo apoyo del equipo de asistencia técnica de FS, y la garantía válida proporcionada se mantiene en el producto. Para los clientes que estén interesados en los transceptores FS 100G QSFP28-LR4 de embalaje COB, pueden elegir los transceptores 100G QSFP28-BLR4 de embalaje BOX.

Introducción

En FS ofrecemos 5 tipos de transceptores LR4/LR 100G: el QSFP28-BLR4-100G, el QSFP28-LR4-100G, el QSFP-ILR4-100G, el QSFP-100/112G-LR4 y el QSFP-LR-100G. ¿Te parece complicado distinguirlos y no sabes cuál elegir?

Funciones y especificaciones

Los 5 módulos ópticos QSFP28 tienen algunas similitudes, por ejemplo: soportan una distancia máxima de transmisión de 10 km a través de cable de conexión de fibra LC monomodo. En la siguiente tabla mostramos las diferencias.

Número de producto QSFP28-BLR4-100G QSFP28-LR4-100G QSFP-ILR4-100G QSFP28-LR4-100G (velocidad dual) QSFP-LR-100G
Velocidad de datos máx. 103.1Gbps(4x 25.78Gbps) 103.1Gbps(4x 25.78Gbps) 103.1Gbps(4x 25.78Gbps) 103.1Gbps(4x 25.78Gbps) 112Gbps(4x 28Gbps) 103.1Gbps
Longitud de onda 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm 1310nm
Potencia TX -4.3~4.5dBm -4.3~4.5dBm -4.3~4.5dBm -4.3~4.5dBm @100G -0.6~4dBm @112G -1.4~4.5dBm
Sensibilidad del receptor <-10.6dBm <-10.6dBm <-10.6dBm <-8.6dBm @100G <-8.4dBm @112G <-7.7dBm
Formato de modulación NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ
Consumo de potencia 3.5W 4W 4W 3.5W 4.5W
Temperatura de operación 0 to 70°C (32 to 158°F) 0 to 70°C (32 to 158°F) -40 to 85°C (-40 to 185°F) 0 to 70°C (32 to 158°F) 0 to 70°C (32 to 158°F)
Tecnología de embalaje BOX COB BOX BOX COB
Aplicación Telecom, centro de datos, 100G Ethernet Centro de datos, 100G Ethernet Telecom, centro de datos, 100G Ethernet Telecom, centro de datos, 100G Ethernet y OTN OTU4 112G Centro de datos, 100G Ethernet, cable breakout de 400G a 100G
Precio 549,34 € (IVA incluido) 549,34 € (IVA incluido) 1.211,21 € (IVA incluido) 1.211,21 € (IVA incluido) 538,45 € (IVA incluido)

Escoge los módulos FS 100G LR4/LR y alcanza nuevos puntos de rendimiento

Estos cinco tipos de transceptores de FS tienen características extraordinarias. Elige el más adecuado para tu escenario y mejora el rendimiento de tu red. A continuación, enumeramos sus diferencias.

En primer lugar, comparemos el QSFP28-BLR4-100G y el QSFP28-LR4-100G, que son muy similares. La «B» del primer transceptor representa la tecnología de embalaje: BOX, por su lado, el segundo módulo aplica la tecnología COB. Ésta es precisamente la principal diferencia entre estos dos transceptores QSFP28: utilizan embalajes distintos.

En segundo lugar, tenemos el QSFP-ILR4-100G, la «I» significa industrial. Este transceptor es más adecuado para entornos de redes de telecomunicaciones más complicados. Tiene un bajo consumo de energía: menos de 4 W en todo el rango de temperatura de -40 a 85 grados. Es ideal para el Ethernet 100GBASE, telecomunicaciones y la red inalámbrica 5G.

En tercer lugar, el QSFP28-LR4-100G (velocidad dual) soporta 103,1 Gb/s y 112 Gb/s. Lanzado recientemente, este transceptor soporta tanto el Ethernet 100G (25G por canal) como la OTU4 112G (28G por canal). Es especialmente recomendable para aplicaciones de 100G Ethernet y OTN.

Finalmente, el QSFP-LR-100G no incluye ningún «4» en su nombre porque transporta 100G completos de datos a través de un solo canal de longitud de onda, esto es posible gracias a la modulación PAM4. En cambio, el 100GBASE-LR4 tiene una modulación sin retorno a cero (NRZ, no return to zero), esto significa que hay cuatro canales de longitud de onda, cada uno de 25 Gb/s, multiplexados y desmultiplexados ópticamente dentro de los transceptores. El LR 100G ofrece una migración eficiente y fluida a los 400G. El IEEE y los miembros del MSA (Multi-source agreement) han reconocido que un solo carril óptico de 100 Gb/s puede ser al menos un 40% más barato que cuatro carriles de 25G. Así que, si en un futuro necesitas migrar tu red a 400G, el QSFP-LR-100G será la opción más rentable.

Transceptores 100G QSFP28

Artículos relacionados:

¿Cómo elegir el transceptor óptico QSFP28 100G adecuado?

Definición y cacaracterísticas sobre QSFP28 100G LR4

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k