Español

¿Por qué elegir los switches de red FS? El éxito de los clientes lo expresa todo

Actualizado el 31 de diciembre de 2021 por
2.1k

Los switches FS gozan de una buena reputación/recepción entre nuestros usuarios porque aportan una solución de red fácil, fiable y con perspectivas de futuro. Si estás pensando en adquirir switches FS y te interesa un modelo específico o quieres comparar varios modelos, esperamos que esta publicación te sirva de guía; veamos qué dicen los usuarios de FS sobre nuestros switches.

Switch empresarial SFP+ 10G

Switch SFP+ 10G de 24 puertos

Switch FS S5860-20SQ L3 PRO de 24 puertos completamente administrable — El switch más rentable con enlaces ascendentes de 25G/40G para PYMES y corporaciones.

Aprovechando la base de software de Broadcom, parece que FS ha sido capaz de sacar al mercado un switch razonablemente bien equipado que incluye características como la interfaz web. Lo que es realmente único es el número de puertos. Con 20 puertos SFP+, 4 puertos SFP28 y 4 puertos QSFP+ tenemos una sólida combinación de redes 10/25/40GbE. Hay pocos switches en el mercado con este número de puertos, lo que es un distintivo en sí mismo. En general, el S5860-20SQ ofrece más de lo que esperábamos.

— Rohit Kumar

Puedes leer la reseña completa aquí: FS S5860-20SQ Switch Review

Switch empresarial RJ45 1G

Switch Gigabit RJ45 de 24 puertos

Switch FS S3900-24T4S L2+ de 24 puertos completamente administrable — Un switch rentable para pequeñas oficinas/oficinas en el hogar y PYMES.

Tuve la suerte de reseñar el switch administrable de capa 2 FS S3900-24T4S. Este switch tiene 24 puertos 1G y 4 puertos SFP+ 10G, tiene fuentes de alimentación duales y no tiene ventilador. Por su coste, este switch tiene más funciones y más puertos que los switches que cuestan lo mismo o, en algunos casos, más. Quedé gratamente sorprendido al probar este dispositivo, que superó mis expectativas.

— Mike Faucher

Puedes encontrar la reseña completa en este vídeo: S3900-24T4S — Managed Switch with 24 1G and 10G ports.

Switch FS S3910-24TF L2+ PRO de 24 puertos completamente administrable — Un switch de alta fiabilidad con OSPF, VRRP y funciones de servidor DHCP para PYMES y redes empresariales de borde.

El [switch] FS S3910-24TF se ha diseñado para gestionar redes más grandes (de nivel empresarial, pero también debería funcionar para las PYMES) y esto queda claro tras comprobar sus principales características. Admite la gestión de varios switches Ethernet mediante el apilamiento (hasta 4 dispositivos), cuenta con VLAN, QoS, agregación de enlaces, duplicación de puertos y otras funciones que se esperan de un switch de gestión inteligente, pero lo que lo diferencia de otros dispositivos de precio similar (además del apilamiento) son las funciones de capa 3 (L3) que permiten realizar el enrutamiento en el switch.

— MARK B

Puedes leer la reseña completa aquí: FS S3910-24TF L2+ Managed Ethernet Switch Review

La siguiente es una valoración específica elaborada por Mark.

Switches empresariales RJ45 1G PoE

Switches RJ45 PoE de 8 puertos | 10 puertos

Switch Gigabit FS S3150-8T2FP L2+ PoE+ de 8 puertos completamente administrable — Este switch PoE+ administrable sin ventilador y silencioso es ideal para entornos sensibles al ruido.

Es un diseño sin ventilador, por lo que funcionará bien en cualquier entorno doméstico o de oficina donde tengas que trabajar o incluso vivir en la misma habitación que tu hardware. A diferencia de algunos switches de grandes marcas, puedes utilizar cualquier transceptor que desees en los puertos SFP. FS ha desarrollado su propio sistema operativo de conmutación, o al menos ha replicado uno. Es fácil de navegar e incorpora todas las características que quieres para un switch administrado de forma inteligente. En mi escenario (que supongo que será similar al de muchos entornos domésticos/SOHO y de PYMES) [la característica deseada] es la capacidad de configurar VLANs, que me permite separar ciertas partes de la red.

— James Smythe

Puedes leer la reseña completa aquí: FS.com S3150-8T2FP 8-Port Gigabit POE Fanless Switch Review.

Switch Gigabit FS S3410-10TF-P L2+ Pro de 10 puertos PoE+ completamente administrable — Switch PoE+ de bajo consumo con funciones de servidor OSPF/VRRP/DHCP para PYMES y corporaciones.

El FS S3410-10TF-P consigue mantenerse y ofrece la posibilidad de añadir dispositivos PoE a la red, tiene un par de puertos SFP para una comunicación a larga distancia sin interferencias y un buen rendimiento (especialmente teniendo en cuenta el precio). El software es muy parecido al del S3910-24TF, y no tendrás ningún problema al utilizar el FS S3410-10TF-P en tu red de pequeña empresa. También es posible utilizarlo en un entorno doméstico debido a la naturaleza asequible, pero fiable, del hardware FS.

— MARK B

No tuve ningún problema al usar este switch, funcionó muy bien y si estás pensando en adquirir uno, solo hay otra cosa más digna de mencionar. Un asunto ineludible: el precio. No es el switch de ocho puertos más barato que existe, pero este tiene dos puertos SFP, es completamente administrable, se puede montar en rack y tiene un total de 10 puertos Ethernet, aunque dos de ellos no proporcionan alimentación. Si buscas un switch POE con todo eso, es una opción bastante competitiva/competente.

— Budget Nerd

Accede a las reseñas completas:

FS S3410-10TF-P PoE+ Fully Managed Ethernet Switch Review

FS.com POE+ Managed Switch Review | S3410-10TF-P

Switches PoE RJ45 de 24 Puertos

Switch FS S3410-24TS-P L2 Pro PoE+ de 24 puertos Gigabit Ethernet completamente administrable — Un avanzado switch PoE+ apilable con funciones de servidor OSPF/VRRP/DHCP para PYMES.

Me encontré con el «FS 3410-24TS-P» en la búsqueda. Un switch PoE+ con 24 puertos RJ45 1G, 2 puertos SFP y 2 más SFP+, permite una conexión significativa a las estructuras 10G existentes. Lo más destacado es, sin duda, las dos fuentes de alimentación intercambiables, que nunca están incluídas en esta categoría de precios. El pedido a través de la tienda online se realizó de forma rápida y sencilla. El pago se efectuó a través de PayPal. Los dos switches PoE+ vinieron de un almacén en Asia y tardaron unos 10 días en llegar a Alemania. Pedí otros dos switches (S3900-24T4S) que vinieron de un almacén alemán y llegaron al día siguiente del pedido. Los switches estaban embalados perfectamente y de forma segura.

— DrDrummer

Puedes leer la reseña completa aquí: FS.com PoE+ Switch S3410-24TS-P

Anexo

Esta publicación se actualiza continuamente. Si deseas compartir cualquier comentario sobre los switches FS, o si te interesa probar y valorar nuestros switches, pónte en contacto con nosotros a través de nuestra plataforma oficial www.fs.com/es o escríbenos a través de las redes sociales. Estamos deseando conocer tus ideas sobre los transceptores de fibra óptica FS.

Vista general de los switches FS

Categoría del switch FS Aplicación Velocidad del switch Serie del switch
Switches empresariales Switches no administrables Hogar y pequeña empresa 10/100M S1900
Switches administrables inteligentes Hogar y PYMES 10/100M, 1G S2800S
Switches completamente administrables PYMES y corporaciones 10/100M, 1G, 2.5G, 10G S3900
S3700
S3150
S3400
S3260
Switches completamente administrables Plus Empresas medianas y grandes 10/100M, 1G, 10G, 25G, 40G, 100G S5800
S5850
S3950
S5500
Switches completamente administrables Pro Empresas medianas y grandes 10/100M, 1G, 10G, 25G, 40G, 100G S5860
S3910
S5810
S3410
Switches industriales Entornos industriales 10/100M, 1G, 2.5G IES3100
IES3110
IES5100
Switches de centro de datos Centros de datos medianos y grandes 10G, 25G, 40G, 100G, 400G N5850
N5860
N8550
N8560
N9500
NC8200
NC8400

Artículos relacionados:

Visión general de la serie S5860 de FS: Switches empresariales pro L3 totalmente gestionados

¿El SFP es compatible con el SFP+? ¿El SFP+ 10G funciona en un puerto de switch SFP Gigabit 1G?

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.6k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k