Router vs. Gateway: Was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede?
Gateway and Router sind zwei verwechselbare Begriffe, die häufig im Bereich der Netzwerk- und Kommunikationsgeräte auftauchen. Sie werden immer wieder als Synonyme gesehen und haben in der Tat etwas gemeinsam. Dennoch sollten Sie sich jetzt einen Überblick über die Unterschiede zwischen Gateway und Router verschaffen. Die Antworten finden Sie in diesem Artikel, der sich mit Router und Gateway und ihren wichtigsten Unterschieden beschäftigt.
Was ist ein Gateway?
Wie der Name schon sagt, ist ein Gateway eine Netzwerkeinheit, die auch als Protokollkonverter bezeichnet wird. Es verbindet die Computer eines Netzes mit einem anderen und definiert die Grenzen des Netzwerks. Wenn zwei Netzwerke mit unterschiedlichen Protokollen miteinander verbunden werden sollen, müssen beide Netzwerke über Gateways verfügen, die für die Kommunikation zwischen Computern aus beiden Netzwerken einen Präsenz- und Zugangspunkt darstellen. Mit anderen Worten: Gateways können verschiedene Systeme miteinander verbinden.
Gateways arbeiten in Routern, Switches oder PCs. Wenn die Kommunikation innerhalb desselben Netzwerksegments erfolgt, muss das Gateway nicht eingeschaltet werden. Nur wenn der Host mit Geräten außerhalb dieses Netzwerksegments kommuniziert, müssen alle Pakete an das Gateway-Gerät gesendet und dann durch das Verarbeitungsprotokoll des Gateway-Geräts weitergeleitet werden.
Abbildung 1: Starke Sicherheit durch Gateway
Was ist ein Router?
A router is a switching device that is responsible for receiving, analyzing and forwarding the data packets from the network to connected computers. A home router connects to the modem and acts like a traffic director on your local network, which connects your devices via WiFi signal or Ethernet, tunneling information between them and out to the modem. And the enterprise router has more powerful functions than a home router such as VPN service and flash memory, etc. Besides, there are wireless and wired router options available. If you'd like to gain a lot of knowledge about routers, two helpful articles are provided for you here: Unternehmens-Router VS. Home-Router & Router-Typen.
Gateway vs. Router: die Gemeinsamkeiten
Sowohl Router als auch Gateways sind Hardwarekomponenten in einem Netz, die den Datenverkehr regeln und seinen Fluss zwischen zwei oder mehreren Netzen bestimmen. Manchmal kann ein Netz Router sowohl als End- als auch als Zugangspunkt verwenden, in diesem Fall wird der Router zu einem Gateway.
Ein Gateway arbeitet oft mit einem Router und einem Switch zusammen, um den Routing-Prozess abzuschließen. Wenn ein Gateway ein Paket empfängt, übersetzt es das Protokoll, und der Router leitet es an den nächsten Router weiter.
Es muss darauf hingewiesen werden, dass sowohl in den Gateways als auch in den Routern Netzwerkkarten eingesetzt werden müssen, um diese Kommunikation zu ermöglichen, und praktisch alle Router und Gateways werden mit dieser Einrichtung ab Werk ausgeliefert, ohne dass der Benutzer eine separate Netzwerkkarte kaufen muss.
Gateway vs. Router: die Unterschiede
Ein Router ist ein System der Netzwerkschicht, das zur Verwaltung und Weiterleitung von Datenpaketen an Gerätenetze verwendet wird, während ein Gateway einfach eine Hardware ist, die als Tor zwischen den Netzen fungiert. Außerdem unterscheiden sich Router und Gateways sehr stark in ihrer Arbeitsweise.
Bevor die Pakete am Router ankommen, werden sie zuerst zum Gateway-Kanal geleitet, und das Gateway prüft sofort die Header-Informationen. Nach der Prüfung auf Fehler in der Ziel-IP-Adresse und im Paket. Je nach den Erfordernissen des Zielnetzes führt es eine Daten- und Protokollkonvertierung des Pakets durch, was auch der kritischste Schritt ist. Schließlich wird das verarbeitete Paket an den Router weitergeleitet, um eine intelligente Kommunikation zwischen den beiden verschiedenen Netzen herzustellen.
Der Router extrahiert die Zieladresse aus dem empfangenen Paket, ermittelt die Netznummer in der Adresse und sucht dann in der Routing-Tabelle nach dem Eintrag, der dem Zielnetz entspricht. Die Routing-Tabelle ermittelt den nächsten Halt, das Ziel, die Ausgangsschnittstelle und andere Routing-Parameter, die zum aktuellen Paket passen. Schließlich wird das Paket an den Computer mit der besten Route gesendet.
Abbildung 2: Netzwerkkonnektivität (Gateway und Switch)
Laienhaft ausgedrückt sind Gateways und Router wie die Tore und Aufzüge einer Burg. Wenn Außenstehende das Schloss betreten wollen, müssen sie zunächst die Kontrolle und Anordnung durch das Tor passieren, so dass sie die gleichen Eigenschaften wie andere Menschen im Schloss haben, und dann können sie zum Aufzug geschickt werden. Dann werden sie zum Aufzug geschickt. Die Aufzugszentrale wählt den schnellsten Aufzug für sie aus, je nach den Eigenschaften und dem Zweck dieser Fremden, und schließlich kommen sie am Zielort an.
Router und Gateways unterscheiden sich neben ihren Definitionen und Funktionsprinzipien noch in anderen Punkten:
Unterschiede | Router | Gateway |
---|---|---|
Funktion | Um sicherzustellen, dass Datenpakete an die richtige Adresse mit der besten Route weitergeleitet werden | Verbindung zweier Netzwerke mit unterschiedlichen Protokollen als Übersetzer |
Netzwerke | Es leitet die Datenpakete über ähnliche Netzwerke weiter | Es verbindet zwei ungleiche Netzwerke |
Unterstützung von Dynamic Routing | Ja | Nein |
OSI-Schicht | Arbeiten auf Layer 3 und Layer 4 | Arbeiten auf layer 5 |
Additional Features | wireless networking, static routing, NAT, DHCP server, etc | network access control, protocol conversion, etc |
Gehostet auf | dediziertem Gerät (Router-Hardware) | dedizierter/virtueller Anwendung oder physischem Server |
Tabelle: Die Unterschiede zwischen Routern und Gateways
Fazit
Die Beziehung zwischen Gateway und Routern: Ein Gateway ist ein Konzept, während ein Router ein Gerät ist, das ein Gateway implementiert. Wenn sich Ihre Geräte im selben Netz befinden, können Router und Gateways Peer-to-Peer sein. Wenn Sie jedoch zwei verschiedene Netzwerke mit unterschiedlichen Protokollen verbinden möchten, kann das Gateway Ihre Anforderungen erfüllen. Manche Router und Gateways auf dem Markt können sich bereits gegenseitig ersetzen. Die Technologie und die Kapazitäten von Gateways und Routern werden sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln und immer ausgefeilter werden.
Verwandte Artikel:
Verschiedene Router-Typen in der Netzwerktechnik
Ist ein Unternehmens-Router besser als ein Home-Router?
Wie ein FS Sicherheits-Gateway zur Optimierung der Netzwerkleistung beiträgt
Wie ein FS Security Gateway die Sicherheit von Enterprise Netzwerken gewährleistet
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022