Le Marché Mondial des Modules Optiques 100G : Tout ce que Vous Devez Savoir
L'introduction de modules optiques 100G entraîne la mise en réseau 100G pour les applications d'entreprise et de centre de données sur le marché grand public. Leur adoption pour les liaisons de courte distance progresse à une vitesse impressionnante, tandis que la transmission 100G à longue distance se développe également. Cette situation renforce la nécessité de disposer de systèmes optiques 100G fiables et performants. Comment les modules 100G et le marché vont-ils donc évoluer dans les années à venir pour suivre le trafic de données? Nous allons vous présenter les progrès et innovations technologiques des modules 100G, et vous donner quelques informations d'actualité sur le marché des modules optiques 100G.
Progression de la Technologie des Modules Optiques 100G
Les modules 100G sont développés dans un format réduit, une fréquence plus élevée et une capacité ultra-large en raison des besoins de largeur de bande de réseau des centres de données à grande échelle et des services en nuage. Examinons la progression de la technologie des modules 100G.
Facteur de Forme Réduit
Il existe six facteurs de forme de module 100G principaux sur le marché : le CXP, le CFP, le CFP2, le CFP4, le QSFP28 et le CPAK, parmi lesquels les modules QSFP28 100G, avec la taille la plus compacte et la consommation d'énergie la plus faible, sont les modules 100G de choix dans les centres de données et les entreprises. Les spécifications de chaque module 100G sont indiquées dans le tableau suivant.
Module |
CPAK |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taux des Lignes |
40/100G |
40/100G |
40/100G |
4 × 25-28G |
12 × 12G ou 10 × 12G |
40/100G |
Applications |
Ethernet, Sonet/SDH, OTN |
Ethernet, Sonet/SDH, OTN |
Ethernet, Sonet/SDH, OTN |
InfiniBand, Ethernet |
InfiniBand, Ethernet |
Ethernet, Sonet/SDH, OTN |
Dimension (W × L × H mm) |
82 × 145 × 14 |
41 × 104 × 13 |
22 × 92 × 10 |
18 × 52 × 1.5 |
21 × 92 × 10 |
34.8 × 101.2 × 11.6 |
Interface Électrique |
CAUI, XLAUI, SFI-S, SFI-5.2 |
CAUI-4, CAUI |
CPPI-4 |
CPPI-4 |
12 × QDR InfiniBand ou CPPI |
CAUI-4, CAUI |
Connecteur |
148 pads |
104 pads |
56 pads |
38 pads |
84 pads |
N/D |
Puissance Maximale |
8-32W |
3-18W |
1.5-6W |
3.5W |
6W |
N/D |
Davantage de Puces Intégrées
La puce du module optique est un circuit intégré (CI) qui transmet et reçoit des données à l'aide de la fibre optique. C'est le cœur d'un module optique et demeure une barrière technique que les fabricants ont du mal à franchir. En général, la puce d'un module optique est fabriquée à l'aide de matériaux semi-conducteurs spécialisés. Cependant, la forte consommation de modules optiques dans les réseaux, en particulier les applications de nuage, exige des performances plus élevées, une modulation avancée et une transmission à longue distance. Le module photonique sur silicium devrait permettre de réduire la taille, d'augmenter la densité d'intégration et de réduire la consommation d'énergie du module. Des dispositifs photoniques sur silicium 100G, dont le PSM4 100G et le CWDM4 100G, sont disponibles dans le commerce pour faciliter la transmission monomode. Le déploiement de ces modules continuera à se développer dans les centres de données et les applications en nuage.
Packaging Simplifiés
Par rapport à d'autres technologies de packaging telles que le flip chip ou le BOX, le COB (chip on board) est plus largement utilisé dans les modules optique multimode 40G/100G à haut débit, car il permet d'obtenir un facteur de forme plus petit et une densité plus élevée. Le COB est un packaging (boîtier) non hermétique, et il emploie la technologie de patchs en caoutchouc (collage en époxy) pour fixer les puces ou composants optiques sur le circuit imprimé, puis le couplage par fil d'or utilise la connexion électrique, puis le collage par égouttement sur la partie supérieure. Le principal avantage du packaging COB est qu'il peut être automatisé et utilisé pour la photonique intégrée sur silicium, ce qui permet de réduire les coûts, de diminuer les exigences de précision de la production et de réduire l'espace physique.
L'adoption du Module Optique 100G Atteint un Niveau Record de Performance
Les fabricants de modules optiques 100G se font concurrence pour améliorer le produit et développer sa polyvalence, et l'adoption progressive de la technologie 25GE entre les serveurs et les switchs ToR conduira les utilisateurs à faire la transition vers le 100GE. Les ports de commutation 100G seront plus nombreux que les ports de commutation 40G, car les serveurs 25G et les switchs 100G sont devenus courants dans la plupart des centres de données à grande échelle qui remplacent les anciens serveurs 10G et switchs 40G. Le déploiement de modules modules 100G connaît une croissance durable et est désormais devenu la connexion Ethernet la plus rapide et la plus utilisée. Le marché du 40GE a en revanche connu un déclin rapide, tandis que la demande de 10GE ne connaîtra qu'une faible croissance. Il est prévu que le 40G ne sera déployé que si le 100G ne peut être utilisé pour des raisons techniques, de compatibilité ou de faible coût. Cela dit, le marché des modules optiques 100G restera solide, car le problème du manque d'approvisionnement est en train de se résoudre.
En raison du nombre réduit de clients principaux et du grand nombre de fournisseurs en concurrence pour les commandes de modules 100G, il ne fait aucun doute que cela fera baisser le coût des modules 100GE, ce qui réduira encore la différence de prix entre 40G et 100G.
Conclusion
La croissance exponentielle des données de la technologie de l'information entraîne une augmentation significative de la demande de transmission à haut débit et de mise à niveau technologique. Pour les réseaux de grandes échelles et les concepteurs de nuages, 100GE est loin d'être une bande passante suffisante, donc 200/400GE pourrait être le choix que les entreprises pourraient envisager dans les années à venir. Les informations sur la tendance et l'évolution du 100G contenues dans l'article ne sont qu'une référence. Nous espérons que cela vous aidera à prendre une meilleure décision concernant l'achat de modules optiques 100G ou la mise à niveau de votre infrastructure réseau.
Informations Connexes
Marché Mondial des Modules Optiques : Jusqu'à 200G et 400G
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)