400G QSFP-DD、OSFP、CFP8、COBOの規格違いを解説
5G、loT、およびクラウドデータセンターの高帯域幅に対する大きな要件により、400Gイーサネットの焦点は数年間続いています。シスコ、アリスタ、ジュニパーなどのベンダーは、400Gイーサネットネットワーク向けのテクノロジーを開発およびテストしています。光ネットワークを相互接続するための主要なハードウェアデバイスとして、400G光モジュールが業界の主流になるという論争はありません。400G光モジュールにまだ興味がありますか?このペーパーでは、アプリケーション、インターフェース標準、フォームファクターなど、さまざまな特性のさまざまな400G光モジュールタイプを包括的に紹介します。
光モジュールアプリケーション
光モジュールの用途に応じて、光モジュールは、クライアント側光モジュールと回線側光モジュールの2つのカテゴリーに分類できます。
クライアント側伝送用の400Gイーサネット光モジュール
クライアント側の光モジュールは、メトロネットワークと光バックボーンを相互接続するために使用されます。「クライアント側」という用語は、回線側に比べて比較的短い距離、通常50m〜10kmを指し、ファイバーに接続された光モジュールは1つだけであるため、コヒーレント光学系は不要です。IEEEおよびMSAによって標準化されたさまざまな光モジュールインターフェイスがあります。最も重要なことは、ネットワーク接続に使用される、合意され標準化されたインターフェースを備えていることです。PAM4は、IEEE 802.3bsによって400GEクライアント側の伝送に選択されています。
ラインサイド伝送用の400Gコヒーレント光モジュール
クライアント側とは異なり、回線側はDWDMを使用して80km以上の伝送距離に達します。コヒーレント技術は、400G回線側伝送を実装することが期待されています。OIFは、DCIおよびその他のメトロ/アクセスアプリケーション向けに、400GコヒーレントDWDMインターフェイスの標準化に取り組んできました。コヒーレントトランスポートの信号処理は、短距離PAM4データセンター送信の信号処理よりもはるかに大きく、クライアント側の送信よりも多くのDSPと電力が必要です。
インターフェイス標準
光モジュールのインターフェースは、インターフェース規格によって定義されています。次の図は、一般的な400Gイーサネット標準と対応するインターフェースを示しています。
インターフェイス標準 | インターフェイス | リンク距離 | メディアタイプ | 光アーキテクチャ |
---|---|---|---|---|
IEEE 802.3bs | 400GBASE-SR16 | 100m | MMF | 16× 25G NRZ 850nm |
400GBASE-DR4 | 500m | SMF | 4× 100G PAM4 1300nm | |
400GBASE-FR8 | 2km | SMF | 8× 50G PAM4 WDM | |
400GBASE-LR8 | 10km | SMF | 8× 50G PAM4 WDM | |
IEEE P802.3cm | 400GBASE-SR8 | 100m | MMF | 8× 50G PAM4 850nm |
400GBASE-SR4.2 | 100m | MMF | 8× 50G PAM4 BiDi 850/910nm | |
IEEE P802.3cn | 400GBASE-ER8 | 40km | SMF | 8× 50G PAM4 WDM |
IEEE P802.3ct | 400GBASE-ZR | 80km | SMF | Coherent DWDM |
100G Lambda MSA | 400GBASE-FR4 | 2km | SMF | 4× 100G PAM4 CWDM |
400GBASE-LR4 | 10km | SMF | 4× 100G PAM4 CWDM | |
CWDM8 MSA | 400G-CWDM8-2 | 2m to 2km | SMF | 8× 50G CWDM |
400G-CWDM8-10 | 2m to 10km | SMF | 8× 50G CWDM |
注:400GBASE-SR16は、光モジュールベンダーによってリリースされていません。400GBASE-SR16インターフェースには多数のファイバー数(二重リンクごとに32ファイバ)が必要であるため、この規格は400G光モジュール市場に参入する予定はありません。
400G光モジュールフォームファクター
主流の400Gフォームファクターがいくつかあります。400GQSFP-DD、OSFP、CFP8、COBOなどがあり、その一部は市場に投入されており、一部はまだデザインとして残っています。
-
CFP8は第1世代の400G光モジュールで、物理サイズが比較的大きく、ポート密度が最も低くなっています。
-
COBOは、オンボードオプティクスのコンソーシアムにちなんで命名され、制御された環境でラインカード機器に内部的にインストールされているため、柔軟性に欠けています。
-
OSFPはOctal Small Form Factor Pluggableの略で、新しい種類のプラグ可能なフォームファクターです。ウェブサイトですでに400G OSFP光モジュールを販売している会社がいくつかあります。
-
400G QSFP-DD光モジュールは現在、市場で最も人気のある光モジュールの1つであり、Finisar、Innolight、FS.comなどによって発売および製造されています。
以下の表には、OSFP、QSFP-DD、CFP8の3つの主要なフォームファクターのサイズ、互換性、消費電力などの詳細な比較が含まれています。
OSFP | QSFP-DD | CFP8 | |
---|---|---|---|
適用シナリオ | データセンター&テレコム | データセンター | テレコム |
サイズ | 22.58mm× 107.8mm× 13mm | 18.35mm× 89.4mm× 8.5mm | 40mm× 102mm× 9.5mm |
最大消費電力 | 15W | 12W | 24W |
QSFP28との下位互換性 | アダプター経由 | はい | いいえ |
電気信号(Gbps) | 8× 50G | 8× 50G | 8× 50G |
スイッチポート密度(1RU) | 36 | 36 | 16 |
メディアタイプ | MMF & SMF | MMF & SMF | MMF & SMF |
ホットプラグ可能 | はい | はい | はい |
熱管理 | 直接 | 間接 | 間接 |
800Gサポート | あり | なし | なし |
これら3つの光モジュールフォームファクターの中で、他の2つの400G光モジュールとは異なり、CFP8には密度が欠けていることが明らかです。OSFPモジュールは800Gを念頭に置いて設計されています。QSFP-DDフォームファクターには、QSFP28をサポートする高密度、小型サイズ、および下位互換性という主な利点があり、400Gイーサネットへの移行が容易になり、高速で高密度のネットワーキングに対する業界のニーズに対応しています。したがって、QSFP-DDフォームファクターが400Gイーサネットアプリケーションに最適なフォームファクターになることが期待されます。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日