400G-SR4.2と400G-SR8の違い、IEEE 802.3cmによる規格標準化
2022年06月07日 Sheldon より更新
3.1k
![FS.com|10G/25G/40G/100G/400G光トランシーバ FS.com|10G/25G/40G/100G/400G光トランシーバ](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202204/09/banner-1649468668-D1NtY81x3a.png)
目次
400GBASE-SR4.2 と 400GBASE-SR8、その違いとは
「400GBASE-SR4.2」とは
400GBASE-SR4.2は、実質上400G BiDi MSA策定の「400G-BD4.2」と同じく、4ペア8本の光ファイバーを利用して850nmと910nmの2波長で伝送する。最大通信距離は70m(OM3)、100m(OM4)、150m(OM5)までである。 100GBASE-SR4 BiDiと同様に1芯で50Gbpsの双方向通信(BiDi方式)を行い、8芯使って400G伝送を実現した400GBASE-SR4.2は、IEEE 802.3標準規格の中で最初に複数本の光ファイバー・波長を採用したと見られる。
下記の図に示すとおり、左側はTR(送信-受信)で表記され、850nm波長での送信(Tx)と910nm波長での受信(Rx)をサポートする。その反対側はRT(受信-送信)で表記され、850nm波長での受信(Rx)と910nm波長での送信(Tx)をサポートする。
![「400GBASE-SR4.2」の仕組み 「400GBASE-SR4.2」の仕組み](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202204/13/400gbase-sr4-2-1649832563-lpHqSRUK1k.jpeg)
400GBASE-SR4.2は40GBASE-SR4、100GBASE-SR4、200GBASE-SR4との上位互換性を持ち、8本の光ファイバーは全てTR(送信-受信)/RT(受信-送信)という双方向通信機能を備え持っている。つまり、双方向通信の400GBASE-SR4.2は同時に8つの受信機(Rx)と8つの発信機(Tx)を持つということである。
「400GBASE-SR8」とは
400GBASE-SR8は8ペア16本の光ファイバーを利用して840~860nm波長で伝送する。到達距離はOM3で70m、OM4/5で100mである。ただ、400GBASE-SR4.2とは違い、400GBASE-SR8は1ペア2本の光ファイバーが送信と受信を行い、850nm波長で50Gbpsを通すという通信規格である。 さらに、8対16本の400GBASE-SR8の場合は12ピンのMPOではカバーできないため、下記の図に示すような1レーンで16ピンと2レーンで24ピンのMPOコネクタを使うことになっている。
優れた上位互換性を持つ400GBASE-SR8は、50GBASE-SR、100GBASE-SR2、200GBASE-SR4と共通する点がたくさん存在し、個々のレーンについては特性や対応規格の変更がないため、8本の50GBASE-SRから、4本の100GBASE-SR2、2本の200GBASE-SR4までカバーできる。
![400GBASE-SR8:16ピンと24ピン 400GBASE-SR8:16ピンと24ピン](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202204/13/mpo-400g-1649832592-7agz5sN0KV.png)
400GBASE-SR4.2 と 400GBASE-SR8、その違いとは
16本の光ファイバーを使用した400GBASE-SR8に比べると、400GBASE-SR4.2のほうが遠くまで届けられる。新技術を組み込まれると同時に、それなりに400GBASE-SR4.2の導入に時間・コストがかかると考えられる。 日々急増しているにニーズに応じて、ネットワークインフラの技術と拡張が求められている。IoT、5G、メタバースなどといったアプリケーションの実用に向けた超高速・低遅延・広帯域幅を兼ね備える400Gないしは800Gネットワークへの移行・新導入は今後のトレンドとなるだろう。
項目 | 400GBASE-SR4.2 | 400GBASE-SR8 |
---|---|---|
IEEE規格 | IEEE 802.3cm | IEEE 802.3cm (802.3cd) |
最大伝送距離 | 70m(OM3) 100m(OM4) 150m(OM5) |
70m(OM3) 100m(OM4/5) |
光ファイバー | 8本 | 16本 |
送受信波長 | 850nmと910nm | 850nm |
通信方式 | BiDi方式(双方向) | 片方向通信 |
変調方式 | PAM-4 | PAM-4 |
光源 | VCSEL | VCSEL |
フォームファクタ | QSFP-DD、OSFP | QSFP-DD、OSFP |
お勧めの記事
最新ニュースメール配信を登録する
メールアドレス
ビデオ
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
01:28
2024年08月06日
8
0
【FSサービス紹介】グローバル配送サービス
最近のトレンド
人気タグ
人気記事
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日