40G QSFP+から10G SFP+への構成設定ガイド
今日、QSFP+からSFP+への構成設定は、10Gから40Gへのネットワークアップグレードを実現する一般的な方法として機能し、エンタープライズネットワークおよびデータセンターにおける現在開発動向です。40Gを4つの10Gに分割することは、既存のデバイスを完全に活用できるため、10Gおよび40Gイーサネットスイッチを接続する実現可能なソリューションであり、企業またはデータセンターのコストを節約し、構成設定も簡素化します。従って、ニーズに応じて適切な40G QSFP+ブレークアウトケーブルを選択し、40G QSFPポートを4つの10G SFP+ポートに分割できます。この記事では、ダイレクトアタッチケーブル(DAC)、アクティブオプティカルケーブル(AOC)、およびMTP-LCブレークアウトケーブルと10G/40Gモジュールをそれぞれ使用して、40G QSFP+から10G SFP+への構成設定のガイドについて紹介します。
40G-10Gスプリットの考慮事項は何ですか?
通常、このスプリット設定は、スタンドアロンおよびスタック設定に関係なく、さまざまなベンダーが提供するほとんどのスイッチでサポートされていますが、時々一部のポートは分割をサポートしません。この機能はQSFP+をSFP+設定に分割する最も基本的な条件であるため、スイッチの指示でこの機能を確認するか、ベンダーに問い合わせる必要があります。また、スイッチがリーフスイッチとして展開されている場合、一部のポートは分割をサポートしていません。または、ポートがすでにスタックポートとして使用されている場合、これにより分割設定が制限される場合があります。そのため、アプリケーションによっては、状況が非常に異なる場合があります。さらに、QSFP+ポートを4x10Gポートに分割する前に、最初に40Gポートがデフォルト設定にあり、他のL2/L3機能設定からも削除されていることを確認する必要があります。分割が進行中の場合、システムをリロードするまでQSFP+ポートは引き続き使用可能です。従って、変更を有効にするには、CLIを発行した後にリロードする必要があります。
QSFP+からSFP+への接続のための3つのケーブル接続方法
前述したように、よく使用されるQSFP+からSFP+への接続方法にはいくつかの選択肢があります。次に、それらの違いと魅力について説明します。
40G QSFP+から4x SFP+ DAC/AOCへの接続
40G QSFP+/4x SFP+ DAC またはAOCケーブルへの接続は基本的に同じです。どちらでも、一端にQSFP+コネクタ、もう一端に4つの個別のSFP+コネクタで構成されています。QSFP+コネクタは4つのパラレル双方向チャネルを提供し、それぞれ最大10Gbpsで動作し、スイッチのQSFP+ポートに直接接続できます。2種類のケーブルの主な違いの1つは伝送距離にあります。これは、伝送材料の違いに起因します。DACケーブルの場合は銅、AOCケーブルの場合はファイバです。従って、DACケーブルの伝送距離は通常、AOCケーブルの伝送距離よりも短いです。
40G-10Gスプリット接続では、 40G QSFP+/4x SFP+ AOC およびDACケーブルへの接続の両方を使用してスイッチを直接接続できます。つまり、モジュールが不要であるため、コストを節約し、接続を簡素化できます。ただし、最大の欠点は伝送距離が限られているので、このDACまたはAOCケーブルは、ラック内または2つの近いラック間の接続により適している可能性があります。
40G QSFP+から4デュプレックスLC AOCケーブルへの接続
同時に、40G QSFPと呼ばれる特別なタイプのAOCがあり、4つのデュアルLC AOCブレークアウトケーブルがあり、一端にQSFPコネクタがあり、他端に4つのLCコネクタがあります。これは、40Gポートに直接接続されたQSFP+モジュールと4つのSFP+モジュールに接続されたLCコネクターを備えたスプリットでも使用できます。この使用法は、40G QSFPから4x SFP AOCケーブルへの接続とは異なります。これらのLCコネクタは他の多くのタイプのイーサネットデバイスを接続でき、さまざまなニーズに十分に対応できるためです。
MTPコネクタから4x LCブレイクアウトケーブルへの接続
MTPコネクタから4x LCブレイクアウトケーブルへの接続は、一端に40G QSFP+用の8芯MTPコネクタ、他端に10G SFP+用の4つのデュプレックスLCコネクタで構成されています。また、各光ファイバケーブルは10Gbpsで伝送します。このタイプのケーブルは高密度ネットワークに適しており、DACやAOCケーブルよりもはるかに長い距離に到達できます。 MTPコネクタから4x LCブレイクアウトケーブルへの接続、および40G QSFP+ SR4モジュールと4つの10G SFP+ SRモジュールを使用して、40G-10G接続を実現できます。LCコネクタはさまざまなデバイスに接続できるため、この方法ははるかに柔軟です。
QSFP+からSFP+への構成設定の例
ここでは、4つの10Gスイッチ-FS S5850-32S2Q、FS S5800-48F4S、Cisco Catalyst 2960-X、およびCisco Catalyst 4948E-Fを40G HP 5900 JC772Aデータセンタースイッチとともに使用して、40G-10Gの構成設定手順を示します。このビデオでは、40G QSFP+から4つの10G SFP+ DAC/AOCケーブル、およびMTP-LCブレイクアウトケーブル付きの光モジュールを介して40Gを4つの10G接続に分割するガイドを提供します。設定コマンドは次のように表示されます。
1.システムモードに入ります。
2. HP 5900スイッチで40Gインターフェイス1/0/49を入力して設定します。
3. インターフェイスを40Gから4つの10Gに分離します。
4.インターフェイスFortyGigE1/0/49を削除してから、システムモードを終了し、設定を保存します。
5.スイッチを再起動して、変更を有効にします。再起動後、40Gポートのライトが黄色に変わる時、40G-10Gの分割設定が成功したことを意味します。
6.インターフェイスの簡単な情報を表示し、インターフェイス1/0/49の設定が成功したかどうかを確認します。
結論
上記の通り、40G-10Gスプリットの設定を行う際には、ネットワークデバイスの互換性、ケーブルの長さと伝送距離、パフォーマンスの影響などのポイントにも注意する必要があります。これらの要点に留意しながら、40G-10Gスプリットの設定を行うことで、ネットワークのアップグレードやコスト削減を実現することができます。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日