エッジデータセンターの概要
データセンターは、デジタルの世界において常に重要な存在であり、ウェブやデジタル経済の基盤として機能しています。さまざまな組織のIT業務の円滑な運用に不可欠です。しかし、5Gやモノのインターネット(IoT)などの革新的な技術の登場により、エッジデータセンターの役割に対する新たな関心が高まっています。本記事では、エッジデータセンターの中核となる概念や動作原理、セグメント、市場成長の傾向について紹介します。
エッジデータセンターとは?
エッジデータセンターは、ネットワークの端やエンドユーザーやデバイスに近い場所に位置する小規模なデータセンターであり、キャッシュされたコンテンツ、クラウドコンピューティングリソース、高度な分析機能の提供に重要な役割を果たしています。これにより、特にビデオストリーミングサービスなどのコンテンツプロバイダーは、レイテンシを低減し、全体的なパフォーマンスを向上させることができます。
関連記事-「エッジデータセンターは、メタバースエコシステムにおいてなぜ注目される存在になっているのでしょうか?」
エッジデータセンターはどのように機能するのか?
エッジデータセンターは、リクエストを送信するコンピューターの近くに位置するインターネット交換ポイント内に配置されることで、2つのネットワークを接続します。エッジデータセンターは、一般的なデータセンターと同じ技術を持つマイクロデータセンターで構成されることもありますが、スペースをより少なく占めます。
データの応答時間は、リクエストを行うマシンに近い場所で処理リクエスト(JavaScriptファイルやHTMLなど)を再配置することで短縮することができます。より大規模なデータセンターは通常、エッジデータセンターに接続されており、より多くのクラウドリソースと集中的なデータ処理を提供します。各エッジデータセンターは、近くのエッジデバイス向けに特定のデータをキャッシュし、格納します。セルタワーエッジデータセンターを持つ通信事業者は、遠隔地からでも運用することができます。
エッジデータセンター市場のセグメント
スマートフォンやIoTデバイスの普及により、モバイルデータトラフィックが増加し、その量を管理するためにエッジデータセンターの需要が高まっています。エッジデータセンター市場は、2030年までに640.9億ドルに達すると予想されています。
エッジデータセンター市場は、コンポーネント、組織、アプリケーション、地域に基づいて異なるセグメントに分けることができます。
コンポーネント別
エッジデータセンター市場は、ソリューションとサービスから構成されており、ソリューションはUPS(無停電電源装置)、冷却システム、火災検知、アクセス制御、配電ユニットなどの重要なコンポーネントに焦点を当てています。一方、サービスセグメントでは、インストール、トレーニング、メンテナンスなどがカバーされます。UPSは現在、主電源とバックアップ電源への高い需要により、最も大きな収益シェアを占めています。
組織別
エッジデータセンター市場は、大企業と中小企業(SME)の2つのセグメントに分けられています。その中で、中小企業がより大きな市場シェアを持っています。
アプリケーション別
アプリケーションのセグメントは、小売業、銀行業、金融サービスと保険(BFSI)、物流と輸送、医療、政府、ITと通信、メディアとエンターテイメント、製造業、教育、エネルギーなど、さまざまなセクターを包括しています。このカテゴリの成長は、金融機関が将来の数年間で安全な顧客データの処理と保管の需要が大幅に増加することによって、大きな影響を受けると予想されています。
地域別
地理上、北アメリカがグローバルなエッジデータセンター市場を支配しています。これは、5Gの商業化、増加するデータトラフィック、政府の導入などが要因です。アジア太平洋地域は最も高い成長率を経験すると予想されており、一方でアメリカはエッジデータセンター市場で最大の市場となっています。
エッジデータセンターの成長を促進するトレンド
5Gの登場: 高デバイス密度の5Gシナリオでは、エッジデータセンター内の分散型小規模セルネットワークが低コストで低遅延のサポートを提供します。
モノのインターネットの進化: 低遅延のエッジ処理は、住宅および産業環境で増加するデータ量を管理するために重要です。さらに多くのIoTセンサーやデバイスが導入されるにつれて、その重要性はますます高まります。
データ格差の拡大: ソースに近いデータをフィルタリングする低コストのエッジ センターは、グローバルデータ センターのトラフィックとアクセス可能なデータの間に発生する可能性のある64ゼタバイトのギャップを削減するのに役立ちます。
SDNとNFVの採用: SDNとNFVを使用すると、データセンターで動作するソフトウェアを高価な専用ハードウェアに置き換えることができます。
ビデオストリーミングと拡張現実/仮想現実: 分散型の低コストエッジデータセンターは、ストリーミング遅延を短縮しながら、企業および消費者ユーザーが必要とするパフォーマンスを提供します。
結論
全体として、エッジデータセンターは、企業にパフォーマンスを向上させ、遅延を削減し、顧客により良いサービスを提供する機会を提供します。分散コンピューティングの需要が高まり続けるにつれて、市場ではさらに多くのイノベーションとエッジ データセンターの採用が見られると考えられます。エッジデータセンターはエンドユーザーを接続し、デジタル時代に不可欠な部分です。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日