データセンターにおける200Gアクティブ光ケーブル(AOC)
進化を続けるデータセンターでは、より高速で効率的な接続ソリューションの追求により、最先端の技術が登場しています。業界を騒がせているそのようなイノベーションのひとつが、200Gアクティブ光ケーブル(AOC)などの高速AOCです。この記事では、200G AOCの複雑さを掘り下げ、その動作原理、種類、アプリケーション、DAC(ダイレクトアタッチケーブル)と比較した場合の優位性を探ります。
200G AOCとは?
アクティブ・オプティカル・ケーブル(AOC)は、レーザーやフォトダイオードなどのアクティブ・コンポーネントをケーブル・アセンブリに統合した高速ケーブル・ソリューションです。これらのコンポーネントは、光ファイバーケーブル上での光信号の伝送を可能にします。データセンターの文脈では、200G AOCは特に、毎秒200ギガビット(Gbps)のデータレートを処理するように設計されたAOCを指します。
200G AOCの動作原理
200G AOC の中核となる動作原理には、レーザーを使用して一方の端で電気信号を光信号に変換し、もう一方の端で電気信号を電気信号に変換することが含まれます。このプロセスにより、データセンター内の長距離にわたる高速かつ信頼性の高いデータ伝送が保証されます。
200G AOCの種類
200G QSFP-DD AOC & 200G QSFP56 AOC
00G AOCには、200G QSFP-DD AOCと200G QSFP56 AOCといったバリエーションがあります。前者はクアッドスモールフォームファクタープラガブル倍密度(QSFP-DD)規格に基づくもので、1レーンあたり25Gまたは50Gの8レーンをサポートする高密度で知られています。後者はQSFP56規格に基づくもので、200G接続用のコスト効率の高いソリューションを提供します。
200G AOCブレークアウト
200G AOCブレークアウトの本質的な特徴は、複数の低速チャネルにブレイクアウトできることであり、さまざまなネットワーキング・シナリオに柔軟性を提供します。
-
200G AOC/2x100G AOC: このブレイクアウト構成により、200G AOCは2つの独立した100G AOCとして機能し、さまざまな接続要件に対応する汎用性を提供します。
-
200G AOC/4x50G AOC: 200G AOCを4つの50G AOCに分割することで、低帯域幅が好まれるシナリオでケーブルを最適に利用できます。
-
200G AOC/8x25G AOC: さらに低い帯域幅を必要とするアプリケーションでは、200G AOCを8つの25G AOCに分割し、データ転送レートを細かく制御することができます。
200G AOCのアプリケーション
200G AOCの多用途性は、データセンター、ハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)、クラウド・コンピューティング環境内のさまざまなアプリケーションに適している。具体的な使用例としては:
データセンター・ネットワーク: 200G AOCは、データセンター内のサーバー、スイッチ、ストレージデバイスを接続し、シームレスで高速な通信を確保する上で重要な役割を果たしています。
高性能コンピューティング(HPC): 膨大な計算能力が必要なHPC環境では、200G AOCはプロセッサとストレージユニット間のデータの迅速な交換に貢献します。
クラウド・コンピューティング: クラウドサービスプロバイダーは、200G AOCの高帯域幅と信頼性の恩恵を受けて、データストレージと処理機能に対する増え続ける需要をサポートします。
スーパーコンピューティングと研究: 200G AOCは、スーパーコンピューティング クラスター内のノードを相互接続するために使用され、高性能の並列処理を可能にします。
ビデオ制作と放送:200G AOCは、生産施設内で高解像度の4kおよび8kビデオ信号を伝送するために使用でき、より高いビデオおよび放送品質への要求をサポートします。
DACに対するAOCの優位性
200Gダイレクト・アタッチ・ケーブル (DAC) と比較して、200Gアクティブ光ケーブルにはいくつかの利点があり、特定のシナリオにおいて好ましい選択肢となります:
より長いリーチ:AOCはDACに比べて長距離のデータ伝送が可能なため、エンドポイントが近くにないアプリケーションに適しています。
より軽量: AOCは一般的にDACより軽量で、ケーブル管理が容易で機器への負担軽減に貢献します。
電磁干渉(EMI)イミュニティ: AOCは電磁干渉の影響を受けにくく、干渉の多い環境でもより安定した信頼性の高い信号伝送を保証します。
FS 200G AOC製品を選択
データセンター・ネットワークが進化し続ける中、200Gアクティブ光ケーブルの役割はますます重要になっています。200Gアクティブ光ケーブルの動作原理、種類、用途、DACに対する優位性を理解することは、効率的で高性能なデータセンター・インフラの構築に努めるネットワーク管理者やエンジニアにとって、貴重な知見となります。
200G AOCソリューションを検討する場合、高品質の200G AOC製品群を提供する信頼できるプロバイダとして、FSを常に信頼できます。弊社のポートフォリオには、200G QSFP-DD AOC、200G QSFP56 AOC、200G HDR InfiniBand AOC、および200G AOC/2x100G AOCや200G AOC/4x50G AOC構成などのカスタマイズ可能なオプションが含まれます。品質と性能にこだわるFS製品は、最新のデータセンター・ネットワークの厳しい要件を満たすように設計されています。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日