IDCデータセンター基礎知識:定義・メリット・選び方を解説
企業のITインフラの安定運用を支える施設として、IDCデータセンターはデジタル時代の重要な情報インフラであり、デジタル経済の原動力です。この記事では、IDCデータセンターの定義、利用メリット、選ぶ際の注意点などについてを解説していきます。
IDCデータセンターとは?
定義と特徴
IDCデータセンターは、インターネットデータセンター(IDC)の略で、企業や組織がデータを安全に保存、管理、運用するための施設です。IDCデータセンターは、高度なセキュリティ対策と安定したインフラを提供し、大量のデータを効率的に処理する能力があり、特に大規模なデータ処理を必要とする企業にとって不可欠な存在です。
IDCとDCの違いは?
近年、IDCの活用により、文脈によってはDCという用語がIDCを指すこともあります。両者は同じものとみなされることもありますが、厳密には異なります。DC(データセンター)は、データの保存、管理、処理を行う施設全般を指し、主に内部的なデータ管理を目的とします。一方、IDC(インターネットデータセンター)は、インターネットを通じて広範なサービスを提供するための施設であり、クラウドサービスやWebホスティングなど、インターネットベースのサービス提供に特化しています。
すなわち、IDCはDCの一形態であり、インターネットを介したサービス提供に重点を置いています。また、IDCを直接「DC」と呼ばれない理由の一つは、直流(Direct Current)の略称との混同を避けるためです。
IDCデータセンター利用のメリット
コスト削減
IDCデータセンターを利用することで、企業は自社で高額なデータセンターを構築・維持するコストを大幅に削減できます。初期投資や運用コストを抑え、必要な時に必要なリソースを利用できるため、費用対効果が高まります。
運用の専門性と柔軟性
IDCデータセンターは、専門の技術者が24時間体制で運用管理を行います。これにより、企業は自社のITリソースをコアビジネスに集中させることができます。また、需要に応じて柔軟にリソースを追加・削減できるため、ビジネスの変化に迅速に対応できます。
高い可用性
複数のISPと接続し、障害時の自動経路切替を行うため、インターネット接続の可用性が高くなります。冗長化されたネットワークや電源設備、バックアップシステムにより、障害時でもサービスの継続が保証されます。これにより、企業のサービスダウンタイムを最小限に抑えます。
セキュリティレベルが高い
IDCデータセンターは、物理的および論理的なセキュリティ対策を徹底しています。監視カメラ、バイオメトリクス認証、ファイアウォール、暗号化技術など、高度なセキュリティ対策を施し、データの安全性を確保します。
BCP(事業継続計画)を強化
BCP(事業継続計画)対策においてもIDCは重要な役割を果たします。災害時や緊急時にもデータのバックアップと迅速な復旧が可能であり、企業の事業継続性を高めます。
IDCデータセンターの選定
サービスレベル
IDCデータセンターを選ぶ際には、提供されるサービスレベルを確認することが重要です。サービスレベルアグリーメント(SLA)を確認し、求める稼働率やサポート内容が提供されているかをチェックしましょう。
サポート体制
サポート体制も重要な選定基準です。24時間365日のサポートが提供されているかを確認しましょう。また、サポートスタッフの専門知識や資格についても確認が必要です。例えば、データセンターの運用管理に関する認定資格(例:CDCP、CDCS)を持つスタッフがいるかどうかをチェックすることで、安心してサービスを利用できます。さらに、問い合わせや障害対応の際に迅速かつ的確なサポートを受けられるかも重要なポイントです。
持続可能性
持続可能性も考慮に入れるべきポイントです。エネルギー効率の高い設備や再生可能エネルギーの利用、環境負荷を低減する取り組みが行われているかをチェックしましょう。また、環境負荷を低減する取り組みが行われているかも確認ポイントです。
場所選定と環境
IDCデータセンターの場所選定も重要です。地理的なリスク(地震、洪水など)を避けるとともに、インターネット接続の品質や電力供給の安定性も考慮する必要があります。無停電電源装置(UPS)や非常用発電機が設置されているか、電力の二重化が行われているかを確認することで、安定した運用が保証されます。
FSがご提供するIDCソリューション
デジタル変革(DX)の加速に伴い、IDCデータセンター開発はビジネスニーズと技術的課題に対応するために急速に進化しています。FSは、データストレージ、処理、管理のニーズに合わせた高性能、低遅延のIDCデータセンターソリューションを提供します。一貫性のある高セキュアで信頼性の高いポートフォリオソリューションにより、卓越した拡張性、統合管理、合理化された運用を実現し、データセンターのパフォーマンスを最大限に引き出します。
導入事例 - ISP企業Racks CentralがマルチサイトDCIアップグレードを実現
まとめ
企業のITインフラの安定運用を支える施設として、IDCデータセンターはデジタル時代の重要な情報インフラであり、デジタル経済の原動力です。IDCデータセンターの利用は、コスト削減や運用の効率化、高い可用性とセキュリティ、そして事業継続性の確保など、多くのメリットをもたらします。IDCデータセンターを適切に選定し活用することで、企業のITインフラを強化し、ビジネスの競争力を高めることが可能です。FSは、お客様のニーズに合わせたIDCデータセンターソリューションの提供に取り組んでいます。ご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日