2x 200G HDRスプリッターケーブルの利点と応用例
ハイパフォーマンス・コンピューティングやAIモデル・トレーニング用の大規模サーバー・クラスタは、最大限の計算能力を得るために8GPU設計を採用することが多いです。通信ネットワークをサポートするため、一般的には200GのIBカードが8枚採用されています。しかし、IB HDRスイッチやケーブルのような高速、低レイテンシー、ロスレスのネットワーク機器を導入するコストは、サーバー・ノード数が100を超えると増大する。本稿では、大規模サーバークラスタにおける2x200G HDRスプリッターケーブルのメリットと用途についてご紹介いたします。
2x 200G HDRスプリッターケーブルについて
2x 200G HDRスプリッターケーブル、特にFSが提供するQSFP-2Q200G-2QAO05ケーブルは、QSFP56 VCSEL技術をベースとしたアクティブ光スプリッタケーブルです。2x 200Gb/秒のデータ伝送が可能で、SFF-8665、RoHS、SFF-8636規格に準拠しています。ケーブルの両端にはEEPROMが搭載されており、ホストシステムからアクセス可能な製品およびステータス監視情報を提供します。
2x 200G HDRスプリッターケーブルの応用例
2x 200G HDRスプリッターケーブルの主な用途は、ファット・ツリー・トポロジーで200Gリーフ・スイッチとスパイン・スイッチを接続し、クロスコネクト機能を促進することです。これにより、下図に示すように、HDR InfiniBand QSFP56スイッチのポートを2xHDR100として動作させることができます。
2x 200G HDRスプリッターケーブルの利点
ポートのアクセス容量の増加
1本の2x 200G HDRスプリッターケーブルで、2台のスパインスイッチと2台のリーフスイッチ間の完全な相互接続を実現し、従来のHDR100Gダイレクトケーブルと比較して最大アクセス容量を2倍にします。従来のケーブルでは、4本のケーブルが必要で、8つのデバイス・ポートを占有するため、ネットワークの拡張性が制限されていました。
対照的に、2x 200G HDRスプリッターケーブルは、2層のファットツリーネットワークで最大200台の8GPUサーバーをサポートし、最大1600個の200Gポートのアクセス容量を提供します。
ネットワークの拡張性
2x 200G HDRスプリッターケーブルを使用することで、Leaf1はたった1つのポートを使用して40のスパインと接続することができ、ネットワークのスケーラビリティを効果的に2倍にすることができます。対照的に、従来のHDR 200Gダイレクトケーブルでは、より多くのスイッチデバイスとAOCケーブルで3層のファットツリーアーキテクチャが必要でした。
コスト削減
HDR 200Gダイレクトケーブルによるネットワークと比較して、2x 200G HDRスプリッターケーブルを導入することで、必要なデバイス数を大幅に削減することができます。200台の8GPUサーバーをネットワーク化する場合、IBスイッチの台数は200台から120台に減少し、大幅なコスト削減につながります。
2x 200G HDRスプリッターケーブルは、大規模サーバークラスタに数多くの利点とアプリケーションを提供します。ポートアクセス容量の最大化、ネットワーク拡張性の拡大、コスト削減により、このケーブルはIBスイッチのネットワーク機能を強化し、ハイパフォーマンスコンピューティング、AIモデルトレーニング、その他の大規模コンピューティング環境にとって価値あるソリューションとなります。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日