SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
SFP、SFP+、SFP28、QSFP+、およびQSFP28は、異なる光モジュールのタイプで、それぞれ特徴や用途が異なります。そして、それらはすべて、データ送信のためにネットワークスイッチと他のネットワークデバイス(サーバーやメディアコンバーターなど)の接続に使用されるホットプラグ可能なネットワークインターフェイスモジュールです。SFP vs SFP+、SFP28 vs SFP+、QSFP vs QSFP28、その違いは何ですか?この文章では、これらの光モジュールの定義や違い、ネットワーク通信におけるアプリケーションについて紹介します。
目次
SFP vs SFP+ vs SFP28 vs QSFP+ vs QSFP28SFP:Q&A
SFP
SFP(Small Form-factor Pluggable、スモールフォームファクタプラガブルの略語)は、GBIC(ギガビットインターフェイスコンバータ)のアップグレードバージョンと見なします。その体積はGBICモジュールのわずか1/2であり、ネットワークデバイスのポート密度が大幅に増加します。また、SFPのデータレートの範囲は100Mbpsから4Gbit/sです。関連記事:「SFP/SFP+モジュールの仕様について」
![1000GBASE 1000GBASE](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202204/28/2022-04-28-14-39-05-1651128066-AKbex9lzu1.png)
SFP+
SFP+(Small Form-Factor Pluggable Plus、スモールフォームファクタプラガブルプラスの略語)は、SFPの進化版です。8Gbit/sファイバチャネル、10ギガビットイーサネット、および光伝送ネットワーク標準OTU2をサポートしています。また、SFP+は、 光モジュール/DAC(ダイレクトアタッチケーブル)/AOC(アクティブ光ケーブル)を追加せずに2つのSFP+ポートをリンクする直接接続を導入します。これらは、2つの隣接するネットワークスイッチ間の短距離直接接続に向け非常に優れたソリューションです。
SFP28
SFP28(Small Form-factor Pluggable28、スモールフォームファクタプラガブル28の略語)は、SFP+の進化版です。SFP28は、SFP+と同じ一般的なフォームファクタを備えていますが、シングルレーンで25Gb/sをサポートします。SFP28は、ネットワークのアップグレードのために新しい方法を提供します。10G-25G-40G-100Gは、次世代のデータセンターネットワークの増大するニーズを満たすための省エネソリューションです。
![25G SFP28 25G SFP28](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202204/28/2022-04-28-14-35-29-1651127848-r4TtahBvTv.png)
QSFP+
QSFP+は、QSFP(Quad Small Form Factor Pluggable、クワッドスモールフォームファクタプラガブルの略語)の進化版です。QSFPは4つのチャネルを同時に伝送でき、各チャネルは1Gbit/sのデータレートを処理できるため、クワッドSFPと呼ばれています。QSFPとは異なり、QSFP+は4x10Gbit/sチャネルをサポートします。また、4つのチャネルを1つの40ギガビットイーサネットリンクに結合できます。QSFP+光モジュールは、4つの標準SFP+光モジュールを置き換えることができるため、従来のSFP+製品よりもポート密度が高くなり、システム全体のコストを節約できます。QSFP28
QSFP28(Quad Small Form Factor Pluggable28、クワッドスモールフォームファクタプラガブル2の略語)は、100Gアプリケーション向けに設計されています。25Gbpsから潜在的に40Gbpsの範囲のデータレートで4チャネルの高速差動信号を提供し、最後に100Gbpsイーサネット(4×25Gbps)および100 Gbps 4Xインフィニバンドエンハンスドデータレート(EDR)要件を満たします。QSFP28は、使用される光モジュールのタイプに応じて、4x25Gおよび2x50Gのブレークアウト接続、または1x100Gを実行できることに注意してください。
SFP vs SFP+ vs SFP28 vs QSFP+ vs QSFP28SFP:Q&A
SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28の定義を理解した後、次のパートでは、SFPとSFP+、SFP28とSFP+、QSFPとQSFP28、SFP28とQSFP28の詳細な比較を行います。
SFP vs SFP+:同じサイズで速度と互換性が異なる
SFPとSFP+光モジュールは、サイズと外観がほぼ同じです。これにより、機器メーカーは、SFP+ポートを備えたネットワークスイッチの既存のSFP物理設計を再利用できます。明らかな違いは、その伝送速度が異なります。SFP+は10ギガビット/sで、SFPは最大4ギガビット/sです。また、それらは異なる仕様に準拠しています。SFPはSFF-8472プロトコルに基づいており、SFP+はSFF-8431およびSFF-8432に準拠しています。また、SFPとSFP+の互換性から見ると、SFP+ポートは多くの場合SFPオプティクスを受け入れますが、速度は1ギガビット/sに下げます。また、SFP+光モジュールをSFPポートに接続することはできません。さもなければ、製品またはポートが損傷する可能性があります。
SFP28 vs SFP+:互換性について
SFP28光モジュールはSFP+で動作しますが、速度は10ギガビット/sに下げます。 SFP28はSFP +ポートと下位互換性があり、完全に機能することができます。逆に、SFP+モジュールは機能しません。銅線ケーブルに関して言えば、SFP28銅線ケーブルは、SFP+バージョンに比べて大きな帯域幅と低い損失を持っています。
SFP28 vs QSFP28: 異なる原則に取り組む
製品名には「28」という数字がありますが、実際に、SFP28とQSFP28光モジュールは異なるサイズと動作原理を採用しています。SFP28は1つの25Gbit/sチャネルのみをサポートしますが、QSFP28は4つの独立したチャネルをサポートし、各チャネルは25Gbit/sです。どちらも100Gネットワークで使用できますが、SFP28はQSFP28-SFP28ブレークアウトケーブルの形で使用されています。以下は、100G QSFP28から4xSFP28 DACへの直接接続を示しています。
![_1571992992_1BEQPRoW0W.jpg 100G QSFP28 to 4x SFP28 DAC.jpg](https://media.fs.com/images/community/upload/wangEditor/201910/25/_1571992992_1BEQPRoW0W.jpg)
QSFP+ vs QSFP28: 用途に応じて異なる速度
QSFP+およびQSFP28光モジュールは、4つの送信チャンネルと4つの受信チャンネルを統合し、同じサイズを共有します。さらに、QSFP+およびQSFP28の製品ファミリには、光モジュールとDAC/AOCケーブルが含まれていますが、その速度は異なります。QSFP+モジュールは1x40Gbit/sをサポートし、QSFP+ DAC/AOCケーブルは4x10Gbit/sをサポートします。QSFP28光モジュールは100Gbit/sでデータを送信でき、QSFP28 DAC/ AOCケーブルは4x25Gbit/sまたは2x50Gbit/sで動作できます。通常、QSFP28モジュールは10Gリンクに分割できません。ただし、スイッチがサポートする場合、QSFP+光モジュールをQSFP28ポートに挿入するのは別のケースです(QSFP28 100Gポートで4x10Gモードを実現する方法については、40G、25G、10GでのQSFP28 100Gポートプレイをご覧ください)。この状況では、QSFP28はQSFP+光モジュールのように4x10Gに分割できます。
光モジュールタイプの比較表
SFPとSFP+、SFP28とSFP+、またはQSFPとQSFP28の違いを理解する前に、SFP、SFP+、SFP28、QSFP、およびQSFP28の定義と基礎を知る必要があります。
光学種類 | 規格 | 伝送速度 | 波長 | ファイバ種類 | 最大距離 | 標準コネクタ | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFP(商品詳細) | SFP MSA | 155Mbps 622Mbps 1.25Gbps 2.125Gbps 2.5Gbps 3Gbps 4.25Gbps |
850nm 1310nm 1550nm CWDM DWDM BIDI |
OM1 OM2 OS1 OS2 |
160km | LC SC RJ-45 |
商業・産業 |
SFP+ | IEE802.3ae SFF-8431 SFF-8432 |
6Gbps 8.5Gbps 10Gbps |
850nm 1310nm 1550nm CWDM DWDM BIDI チューナブル 銅 |
OM3 OM4 OS1 OS2 |
120km | LC RJ-45 |
商業・産業 |
QSFP+ | IEEE 802.3ba QSFP+ MSA SFF-8436 SFF-8636 インフィニバンド 40G QDR |
41.2Gbps | 850nm 1310nm 832-918nm |
OM3 OM4 OS1 OS2 |
40km | LC MTP/MPO |
商業・産業 |
SFP28 | IEEE 802.3by SFP28 MSA SFF-8472 SFF-8432 |
25.78Gbps | 850nm 1310nm |
OM3 OM4 OS1 OS2 |
10km | LC | 商業・産業 |
QSFP28 | IEEE 802.3bm QSFP28 MSA SFF-8665 SFF-8636 |
103Gbps 112Gbps |
850nm 1310nm CWDM4 |
OM3 OM4 OS1 OS2 |
80km | LC MTP/MPO-12 |
商業・産業 |
結論
SFP、SFP+、SFP28、QSFP+、およびQSFP28は異なるタイプの光モジュールであり、データ転送速度、用途、性能において差異があります。SFPとSFP+は比較的低速な転送速度の要件に適していますが、SFP28、QSFP+、およびQSFP28はより高速で大帯域幅の要求に適しています。これらの光モジュールはデータセンター、ネットワーク接続、高性能コンピューティングなどの領域で重要な役割を果たしています。それらの定義と違いを理解することは、特定のアプリケーション要件に合った光モジュールの選択や効率的かつ信頼性の高いデータ転送を確保するのに役立ちます。高速な接続や大規模なデータ処理のサポートなど、これらの光モジュールは現代の通信ネットワークの発展に重要な貢献をしています。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日