ベアメタル vs. オープンネットワーク vs. 従来のスイッチングハブ:どう選ぶ?
ネットワーク技術が急速に進歩した今の時代では、ネットワークスイッチング機器はデータの接続と転送において重要な役割を果たしています。しかし、ベアメタルスイッチ、オープンネットワークスイッチ、従来のスイッチなど、さまざまなタイプのスイッチがあるため、これらの選択肢の中から情報に基づいた意思決定を行うことは、組織にとって重要な課題となっています。
この記事では、読者が実際のアプリケーションで十分な情報に基づいて選択できるように、これら3種類のスイッチの違いを詳しく説明します。これらのネットワークスイッチの独自の機能を探り、効率的なネットワークアーキテクチャを一緒に構築しましょう。
ベアメタルスイッチ、オープンネットワークスイッチ、従来のスイッチとは?
ベアメタルスイッチ
ベアメタルスイッチ(ホワイトボックススイッチとも呼ばれる)は、Original Design Manufacturing(ODM)による純粋なハードウェアデバイスで、ネットワーク・オペレーティング・システム(NOS)を含んでいません。ユーザーはベアメタルスイッチ上で動作する独自のアプリケーションを開発できます。ベアメタルスイッチは現在、中・大規模企業やデータセンターで非常に人気があります。ユーザは、Pica8、Cumulus Linux OS、IP Injectionなどのサードパーティのネットワークオペレーティングシステム(NOS)を購入できます。
オープンネットワークスイッチ
オープンネットワークスイッチ(ホワイトボックススイッチ/装置本体)とベアメタルスイッチの概念はしばしば混同されがちだが、オープン・ネットワーク・スイッチにはOSがインストールされているという違いがあります。従来のスイッチのようにOSとハードウェアが統合されていないため、オープンスイッチであることに変わりはなく、ベアメタル・スイッチとOSをパッケージで購入するのと同じです。基本的に、組織はベアメタル・スイッチとNOSからなるバンドルソリューションを購入します。
従来のスイッチ
従来型スイッチは、一般的にクローズド独自のハードウェアとソフトウェア設計を使用するネットワークスイッチング機器です。このタイプのスイッチは通常、オペレーティング・システムやネットワーク機能がメーカーによって事前に設定されており、ユーザーは購入後にこれらのコンポーネントを変更または交換できません。つまり、特定のブランドのスイッチを選択した場合、そのブランドのスイッチソフトウェアを使用しなければなりません。例えば、Cisco Catalystスイッチを購入した場合、IOSもも購入する必要があります。
ベアメタルスイッチ、オープンネットワークスイッチ、従来のスイッチの表の比較表
次の表に、ユーザーがそれぞれの機能についてより具体的に理解できるように、これら3つのスイッチの違いを示します。
ベアメタルスイッチ | オープンネットワークスイッチ | 従来のスイッチ | |
---|---|---|---|
定義 | NOSが搭載されていないODMからのスイッチ | コモディティベースのベアメタル スイッチ、または有名なブランド名のない純粋なベアメタルスイッチ | 独自のハードウェアとNOS |
ネットワークOS(NOS) | なし。ユーザーはサードパーティのNOCをロードできる。 | ベンダー独自のNOCまたはサードパーティのNOCがすでにロードされている。 | ベンダー独自のNOC |
ハードウェアコンポーネントの種類 | ASICを含む市販コンポーネント | ASICを含む市販コンポーネント | 独自性が高い |
コスト | 低い | 低い | 高い |
適切なスイッチの選び方
ベアメタルスイッチ、オープンネットワークスイッチ、従来のスイッチのいずれかを選択する際、企業は以下の要素を考慮できます。
-
柔軟性とカスタマイズ性のニーズ:オープンネットワークスイッチとベアメタルスイッチは高度なカスタマイズが必要なシナリオに適しており、従来のスイッチはシンプルなニーズに適しています。
-
パフォーマンスと安定性のニーズ:従来のスイッチは安定性を重視し、パフォーマンスをあまり要求しないシナリオに適しています。オープンネットワークスイッチは柔軟性が高く、高いパフォーマンスを求めるシナリオに適しています。
-
ネットワークの規模と複雑さ:従来のスイッチは小規模でシンプルなネットワークに適しています。オープンネットワークスイッチやベアメタルスイッチは、大規模で複雑なネットワークに適しています。
-
技術的専門知識:従来のスイッチは、必要な技術的専門知識が少なく、導入と保守が簡単です。オープンネットワークスイッチとベアメタルスイッチには、より多くの技術的理解と管理能力が必要です。
これらの要素を考慮し、企業は自社のニーズに応じて最適なネットワーク・スイッチング・ソリューションを選択できます。
FSがお手伝いできること
FSは通信分野のリーディングカンパニーとして、幅広いベアメタルスイッチと従来型スイッチ、そして様々なユーザーのニーズに対応するソリューションを提供しています。
FSのベアメタルスイッチシリーズとオペレーティングシステムは、次世代データセンター、企業、サービスプロバイダの高度にカスタマイズされたニーズを満たすために、柔軟性の高いネットワークアーキテクチャと優れたパフォーマンスを提供します。FSのレガシースイッチシリーズは、長年の技術蓄積と継続的な革新により、ユーザーに安定した信頼性の高いネットワークパフォーマンスを提供します。現在、FS.comは1G/2.5G/10G/25G/40G/100G/200G/400Gベアメタルスイッチ、従来型スイッチ、ワンストップネットワークソリューション、PicOS®ベースのOSを提供しています。
無料でご登録いただけます。FSのスイッチシリーズをもっと見ましょう!
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日