GPON SFPモジュールの基礎知識
GPONはギガビット・パッシブ・オプティカル・ネットワーク(Gigabit Passive Optical Network)の略です。GPONは、ファイバ・トゥ・ザ・ホーム(FTTH)、ファイバ・トゥ・ザ・ビジネス(FTTB)、ファイバ・トゥ・ザ・カーブ(FTTC)などのファイバーベース(FTTx)アクセス・ネットワークで使用されている主要技術の1つです。GPON システムには、光回線終端装置(OLT)と光ネットワーク終端装置(ONT)または光ネットワーク・ユニット(ONU)という2つの主要なアクティブ伝送コンポーネントがあります。最新のOLTとONT/ONUは、トリプルプレイGPONサービスを実現するために、コンパクトな光ファイバモジュールを使用しています。これらのモジュールはGPON SFPモジュールとして知られています。この記事では、GPON SFPモジュールについて包括的に紹介します。
GPON SFPとは?
GPON SFPは、ITU-T G.984.2規格に準拠したGPONシステムで使用されるギガビット光トモジュールバの一種です。SCレセプタクルを持つ双方向モジュールで、シングルモード光ファイバケーブル上で動作します。GPON SFPモジュールは、セントラルオフィス側のOLTとエンドユーザー側のONT間で異なる波長の信号を送受信する。GPON SFPは、光波長分割多重(WDM)により、アップストリーム・データとダウンストリーム・データの両方を利用します。
GPON SFP:クラスB+とクラスC+
GPON SFPモジュールは、使用される機器によってGPON OLT SFPとGPON ONT SFPまたはGPON ONU SFPに分類されます。そして、クラスB+のGPON SFPとクラスC+のGPON SFPがあります。両者の大きな違いは、送信パワーと受信感度です。下の表は、クラスB+のGPON SFPとクラスC+のGPON SFPの送信パワーと受信感度の一覧です。
モジュールの種類 | クラスB+ | クラスC+ | ||
---|---|---|---|---|
送信パワー | 最大受信感度 | 送信パワー | 最大受信感度 | |
GPON OLT SFP | 1.5-5 dBm | -28 dBm | 3-7 dBm | -32 dBm |
OLT SFP動作波長 | 1480-1500 nm | 1260-1360 nm | 1480-1500 nm | 1290-1330 nm |
GPON ONT SFP | 0.5-5 dBm | -27 dBm | 0.5-5 dBm | -30 dBm |
ONT SFP動作波長 | 1260-1360 nm | 1480-1500 nm | 1290-1330 nm | 1480-1500 nm |
クラスB+またはクラスC+のGPON OLT SFPを使用することで、それぞれ顧客宅内の最大32または64のONTをサポートできます。また、C+のOLT SFPは、リンクの損失バジェットが適切である限り、B+のONT SFPと組み合わせて使用できます。
図1:GPON SFPクラスB+とクラスC+
GPON SFPと従来のBiDi SFPとの違いは?
GPON SFPはギガビットBiDi SFPファミリーに属しますが、「通常の」BiDi SFPとは異なる点があります。ここでは、GPON SFPモジュールと従来のBiDi SFPモジュールとの比較を示します。
信号伝送モード
主にバックボーン・ネットワークで使用される従来のギガビットBiDi SFPモジュールは、光伝送モードがポイント・ツー・ポイント(P2P)であり、マッチド・ペアで使用されます。BiDiは通常、SCレセプタクルの代わりにLCレセプタクルを備えています。以下にP2P伝送モードの図を示す。
図2:従来のSFPの伝送モード
GPON SFPの伝送モードはポイント・ツー・マルチポイント(P2MP)です。セントラルオフィスにある1つのGPON OLT SFPは、光ファイバスプリッターを使って複数のGPON ONU SFPと通信します。このため、GPONインフラストラクチャは通常、ツリー型またはツリー状になっています。
図3:GPON SFPの伝送モード
伝送距離
従来のギガビットBiDi SFPの伝送距離は、1590nm/1510nmおよび1510nm/1590nmの波長を使用した場合、シングルモードファイバケーブルで最大160kmです。GPON OLTおよびONT/ONU SFPモジュールは、1490nm/1310nmおよび1310nm/1490nmの波長で最大20kmの伝送距離をサポートします。
GPON SFPの利点
GPON SFPは、エンドユーザーにとってより便利でコスト効率の高いソリューションと考えられています。また、インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)が提供する必要のあるデバイスも削減できます。GPON ONT SFPがリリースされ、GPONネットワークで使用される前は、ISPは通常、少なくとも光モデム(光ファイバポートを持つONTの一種)とIPアクセスルーターを設置する必要があり、IPTVサービスが必要な場合は、セットトップボックスやビデオレコーダーも必要な場合があります。さまざまな機器が分離されているため、GPONサービスのコストは必然的に高くなっています。
図4:光ファイバポートを備えた光モデム
新たに採用されたGPON SFPは小型で、トリプルプレイ・サービスを統合し、消費量も少ないです。ISPはGPON ONT SFPを顧客に提供できます。このモジュールは通常、ISPから顧客に手渡されるハブ/ルーターにインストールされます。顧客はまた、ISPのハブ/ルーターから光ファイバ・パッチ・ケーブルとGPON ONT SFPを抜いて、ISPがホワイトリストに載せている自分のルーター/スイッチに差し込むことができます。
結語
GPON SFP光モジュールは通常、GPON光ネットワークの2つの主要なアクティブ伝送コンポーネントOLTとONT/ONUで使用されます。これらは、サービスプロバイダーとエンドユーザー間の広帯域通信を最大20kmの距離で維持するために不可欠です。GPON SFPはクラスB+とクラスC+に分類され、主な違いはTxパワーとRx感度です。このモジュールはGPONサービスの実装を簡素化しました。サービス・プロバイダーとエンド・ユーザーの双方にある程度のメリットがあります。
関連記事:ビデオSFPモジュールについて
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日